光传感器和LED灯条
本演示将向您展示如何使用光传感器。为了指示光强度,我们需要一个LED灯条。
所需硬件:
-
Arduino
-
光传感器
-
LED灯条
电路:
光传感器的输出是模拟信号,所以我们将其连接到Seeeduino的A0端口。
LED灯条需要10个IO口,关于连接方式,请参考LED Bar。

代码:
打开Arduino IDE,点击File -> Sketchbook -> light_sensor。
我们可以使用analogRead()来读取光传感器的值,这个值将指示光的强度。当光线更强时,值更大。
为了使数据更加平滑,我们需要一些简单的滤波。我们读取32次值,并取平均值。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。