Skip to main content

LinkIt 介绍


danger

由于 MediaTek Labs 的关闭,所有相关链接已失效。如果您需要下载相关文件,请在以下链接中搜索:https://github.com/MediaTek-Labs。

您需要了解的 LinkIt 系列的第一个产品是 LinkIt One,因为它很好地定义了 LinkIt 平台的功能。LinkIt One 必须是地球上功能最丰富的开发板之一。它在单个开发板上集成了 ARM7 EJ-S™、GSM、GPRS、Wi-Fi、蓝牙 BR/EDR/BLE、GPS、音频编解码器和 SD 卡连接器。现在您可能理解为什么它被称为 LinkIt One。除了所有这些功能之外,它还是一个具有丰富兼容性和强大扩展性的开发板,通过将 LinkIt ONE 与 MediaTek LinkIt SDK(适用于 Arduino)结合使用,您可以轻松地将您的创意转化为实用的原型,并通过 Seeed 的产品化和敏捷制造服务将其变为现实。

在 LinkIt ONE 之后,我们发布了 LinkIt Smart 7688 和 LinkIt Smart 7688 Duo,这两款产品专为智能家居和办公室的丰富应用物联网设备原型设计而特别打造。为了使原型设计更加方便,您可能会发现我们还发布了一些适用于 LinkIt Smart 7688 和 LinkIt Smart 7688 Duo 的扩展板,例如适用于 LinkIt Smart 7688 Duo 的 Arduino 扩展板和 LinkIt Smart 7688 V2.0 的扩展板。越来越多的开发板加入了 LinkIt 系列,您可以在新的 Seeed Wiki 中找到所有关于如何开始使用这些开发板的教程。祝您玩得愉快!

产品列表​

--

以下是您可以在 Seeed WiKi 中找到的 LinkIt 开发板列表。该列表将不断更新。

感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...