LinkIt ONE 教程 - 模拟接口
我们正在做什么
在之前的章节中,我们学习了如何使用数字接口控制电路的输入和输出。在本章节中,我们将学习如何使用一种称为电位器(也称为可变电阻)的模拟设备来改变输出。电位器用于在 0 ~ 5V 范围内调节电压。MPU 会读取 0-1023 范围内的电压值。这可以用来控制 LED 的亮度(PWM 模拟输出接口)。如果顺时针旋转电位器,LED 会逐渐变亮。如果逆时针旋转,亮度会逐渐减弱。
所需物品
-
LinkIt One x 1
-
面包板 x 1
-
电阻 330Ω、10kΩ、1kΩ 各 1 个
-
5mm LED x 1
-
滑动电位器 10kΩ x 1
-
晶体管(2N3904) x 1
原理图

连接图

代码
请点击下面的按钮下载套件代码:
您可以将文件解压到 Arduino IDE 的 Examples 文件夹中。
要访问示例代码,请打开:
File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Basic -> L6_Analog_Ctrl_LED
const int led = 3;
const int pot = A0;
void setup()
{
// 无需初始化
}
void loop()
{
int val = analogRead(pot); // 从电位器获取值
val = map(val, 0, 1023, 0, 255); // 将值映射到 0~255
analogWrite(led, val); // 设置 LED 的 PWM
delay(10);
}
故障排除
-
接口连接问题?
- 如果您将输入连接到数字引脚而不是模拟引脚,电路可能无法正常工作。
-
不工作?
- 电位器有三个引脚。检查是否将中间引脚连接到模拟接口,否则电路可能无法正常工作。
改进方法
要使用电位器控制 LED 的闪烁频率,请上传以下代码。
要打开示例代码:
File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Extend_Lesson -> L6_Flashing_LED
更多创意
使用电位器返回值还能做什么?
参考
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式以满足不同的偏好和需求。