LinkIt ONE 教程 - 多彩世界
我们正在做什么
我们现在已经知道如何控制 LED,让我们结合一些关于颜色混合的基本概念。R-红色、G-绿色、B-蓝色是三原色,这些颜色以不同比例混合时会产生不同的颜色。一个 RGB LED 由四个引脚组成,长引脚是正极端子,其他三个引脚用于控制 RGB 颜色。按照图 5.2 所示进行连接并上传代码。
所需材料
- LinkIt One x 1
- 面包板 x 1
- 电阻 330Ω、10kΩ、1kΩ x 3
- 8mm RGB LED x 1
- 晶体管(2N3904) x 3
- 按钮 x 3
原理图

连接图

代码
请点击下面的按钮下载套件代码:
您可以将文件解压到 Arduino IDE 的 Examples 文件夹中。
要访问示例代码,请打开:
File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Basic -> L5_Color_Pannel
const int ledR = 2;
const int ledB = 3;
const int ledG = 4;
const int buttonR = 5;
const int buttonG = 6;
const int buttonB = 7;
void setup()
{
pinMode(ledR, OUTPUT); // 设置所有 LED 引脚为输出
pinMode(ledG, OUTPUT);
pinMode(ledB, OUTPUT);
pinMode(buttonR, INPUT); // 设置所有按钮引脚为输入
pinMode(buttonG, INPUT);
pinMode(buttonB, INPUT);
}
void loop()
{
int stateR = 1-digitalRead(buttonR); // 获取按钮状态
int stateG = 1-digitalRead(buttonG);
int stateB = 1-digitalRead(buttonB);
digitalWrite(ledR, stateR); // 设置 LED
digitalWrite(ledG, stateG);
digitalWrite(ledB, stateB);
delay(10);
}
故障排除
-
显示错误的颜色
- 由于 LED 有四个引脚,连接错误的可能性较高,请确保所有控制引脚连接到正确的端子。
-
红色偏重?
- 在 RGB LED 中,红色的亮度比其他两种颜色在相同电压下更高。为了使整体颜色调和,可以尝试使用更大的电阻值来降低红色 LED 的亮度。
让它更好
想要获得更多颜色吗?可以使用两个按钮来调整 RGB 值的逐步增加。这样我们可以找到更多颜色。尝试构建连接两个模拟输出接口的电路(RGB 值逐步增加或减少)。代码已经定义好以实现这一点。(PWM 模拟输出,您可以获得 0-1023 的模拟输出返回值。)
要打开示例代码:
File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Extend_Lesson -> L5_Colourful_RGB
更多想法
如何扩展代码以降低 RGB 值?
参考
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式以满足不同的偏好和需求。