LinkIt ONE 教程 - 使用网页获取温度
我们正在做什么
LinkIt ONE 具有 Wi-Fi 通信功能。我们通过 LinkIt ONE 收集了一些数据,并作为互联网 AP 提供数据访问支持,通过 Web 服务器访问。通过浏览器访问对应的 IP 地址即可获取数据。接下来,您需要连接电路,从温度传感器采集数据。然后安装好 Wi-Fi 天线并连接到网络,请选择网络并填写三个参数:网络名称(WiFi_AP)、访问密码(WIFI_PASSWORD)以及路由器的传输模式(选项 LWIFI_OPEN、LWIFI_WPA、LWIFI_WEP)。最后,将代码上传到 LinkIt ONE。使用带网络的终端设备,打开浏览器并输入 IP 地址即可获取温度数据。(通过 DHCP 路由器访问分配的 IP 地址)
所需物品
-
LinkIt ONE x 1
-
面包板 x 1
-
电阻 330Ω x 1
-
Wi-Fi 天线 x 1
原理图

连接图

代码
请点击下方按钮下载套件代码:
您可以将文件解压到 Arduino IDE 的 Examples 文件夹中。
要访问示例代码,请打开:
File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Basic -> L10_Web_Temp
注意:您需要打开串行监视器并输入任意内容以启动程序。
故障排除
-
天线无法工作?
- 请检查天线连接是否稳定。(天线插座位于背面,标记为 Wi-Fi/BT ANT)
-
IP 地址在哪里?
- 首先调整串行模式(DEBUG -> MOLDE),您可以通过串口查询。点击编译器右上角的放大图标,标准查询分配的 IP 地址。(请点击此步骤更改 Tools -> Port -> COMX)
优化改进
想要实时更改数据吗?我们通过 Web 端口监控光敏值的变化。
要访问示例代码,请打开:
File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Extend_Lesson -> L10_Web_Temp_Advanced
更多想法
如果想通过网页控制 LinkIt ONE,该如何控制硬件的工作呢?
参考
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道以满足不同的偏好和需求。