LinkIt ONE 教程 - Hello World
我们正在做什么
在上一节中,我们了解了如何使用电子元件控制 LED,现在让我们通过软件来实现 LED 的自动控制。您只需上传本节提供的代码即可。代码的初始功能是打开 LED,延迟 3 秒后关闭 LED。让我们开始使用 LinkIt 开发板吧。
所需物品
-
LinkIt One x 1
-
扩展板 x 1
-
电阻 330Ω, 1kΩ x 1
-
5mm LED x 1
-
晶体管(2N3904)x 1
原理图

连接图

代码
请点击下面的按钮下载套件代码:
您可以将文件解压到 Arduino IDE 的 Examples 文件夹中。
要访问示例代码,请打开:
File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Basic -> L2_Control_LED
const int pinLED = 3; // LED 连接到 D13
void setup()
{
pinMode(pinLED, OUTPUT); // 设置 D13 为输出方向
}
void loop()
{
digitalWrite(pinLED, HIGH); // LED 开
delay(3000);
digitalWrite(pinLED, LOW); // LED 关
delay(100);
}
故障排除
-
上传代码时遇到问题?
- 在这种情况下,可能的问题是传输端口选择错误。您需要将其修改为 "Tools -> Serial port ->"。
-
无法停止运行?
- 如果您的代码正在运行一个无限循环,您可以通过断开开发板的电源来终止进程。

让它更好
在上一节中,我们使用了电容器来让 LED 的亮度逐渐增加并缓慢减弱。现在让我们通过纯粹修改代码来实现相同的效果,而无需使用电容器。
要打开示例代码:
File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Extend_Lesson -> L2_Breath_LED
更多想法
如何通过修改代码来改变 LED 的频率?
参考
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道以满足不同的偏好和需求。