LinkIt ONE 教程 - 跑马灯
我们正在做什么
前面章节的实验仅使用了一个 LED,而为了展示炫目的灯光效果,我们将使用三个 LED。按照图 4.2 所示进行连接,并上传以下代码,观察发生的变化。
所需材料
- LinkIt One x 1
- 扩展板 x 1
- 电阻 330Ω, 1kΩ x 3
- 5mm LED x 3
- 晶体管 (2N3904) x 3
原理图

连接图

代码
请点击下面的按钮下载套件代码:
您可以将文件解压到 Arduino IDE 的 Examples 文件夹中。
要访问示例代码,请打开:
File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Basic -> L4_Control_LEDs
const int pinLed1 = 2; // LED1 的引脚
const int pinLed2 = 3; // LED2 的引脚
const int pinLed3 = 4; // LED3 的引脚
void setup()
{
pinMode(pinLed1, OUTPUT); // 设置所有引脚为输出模式
pinMode(pinLed2, OUTPUT);
pinMode(pinLed3, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(pinLed4, LOW); // LED4 关闭
digitalWrite(pinLed1, HIGH); // LED1 打开
delay(100);
digitalWrite(pinLed1, LOW); // LED1 关闭
digitalWrite(pinLed2, HIGH); // LED2 打开
delay(100);
digitalWrite(pinLed2, LOW); // LED2 关闭
digitalWrite(pinLed3, HIGH); // LED3 打开
delay(100);
digitalWrite(pinLed3, LOW); // LED3 关闭
digitalWrite(pinLed4, HIGH); // LED4 打开
delay(100);
}
故障排除
- 检查 LED 的极性。
- 确保 LED 已连接到正确的端口引脚。
改进效果
上传以下代码并保持相同的面包板连接,以获得不同的闪烁效果。
要访问示例代码,请打开:
File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Extend_Lesson -> L4_Control_LEDs_Speed
更多创意
修改现有代码,使 LED 闪烁频率增加。
参考
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道以满足不同的偏好和需求。