LinkIt ONE 教程 - 按钮开关
我们正在做什么
在上一章中,我们已经了解了软件和硬件的工作原理。在本章中,我们将学习如何将软件和硬件集成起来控制 LED。按照图 3.2 所示进行面包板连接并上传代码。现在这个电路可以作为一个双向开关工作,当按下左侧按钮开关时,LED 会亮起;当按下右侧按钮开关时,LED 会熄灭。
所需材料
-
LinkIt One x 1
-
面包板 x 1
-
电阻 330Ω, 1kΩ x 1
-
电阻 10kΩ x 2
-
5mm LED x 1
-
晶体管 (2N3904) x 1
-
按钮开关 x 2
原理图

连接图

代码
请点击下面的按钮下载套件代码:
您可以将文件解压到 Arduino IDE 的 Examples 文件夹中。
要访问示例代码,请打开:
File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Basic -> L3_Control_LED_Button
const int pinLED = 3; // LED 连接到 D13
const int btnOn = 5; // 开按钮
const int btnOff = 6; // 关按钮
void setup()
{
pinMode(pinLED, OUTPUT); // 设置 D13 为输出
pinMode(btnOff, INPUT); // 设置 D2 为输入
pinMode(btnOn, INPUT);
}
void loop()
{
if(0 == digitalRead(btnOn)) // 按下开按钮
{
digitalWrite(pinLED, HIGH);
}
if(0 == digitalRead(btnOff))
{
digitalWrite(pinLED, LOW);
}
}
改进
保持相同的硬件连接,上传以下代码。当按下左侧按钮开关时,亮度会增强;当按下右侧按钮开关时,亮度会减弱。
要访问示例代码,请打开:
File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Extend_Lesson -> L3_Brightness
更多想法
如何修改代码以改变 LED 的闪烁频率?
参考
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。