LinkIt ONE 教程 - 使用短信控制 LED
我们正在做什么
在本节中,我们将实现一些很酷的功能。LinkIt ONE 的突出特点是集成了通信模块。我们将通过 GSM 通信模块传输消息,将开关状态传递以改变 LED 的状态。这将非常令人兴奋。首先连接天线,然后将 SIM 卡插入 LinkIt ONE 的插槽中,然后根据原理图连接电路。使用支持 GSM 的手机,编辑消息内容为 ON 或 OFF,发送到指定号码(SIM 卡号码),现在您可以控制 LED 的开关状态,并实现全球同步。
所需物品
-
LinkIt ONE x 1
-
扩展板 x 1
-
电阻 1kΩ, 330Ω x 1
-
晶体管(2N3904) x 1
-
GIS 天线 x 1
原理图

连接

代码
请点击下面的按钮下载套件代码:
您可以将文件解压到 Arduino IDE 的 Examples 文件夹中。
要访问示例代码,请打开:
File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Basic -> L9_SMS_Light
-
天线无法工作?
- 请注意检查天线连接是否稳定。(天线插座在背面,标记为 GSM-ANT)
-
发送消息没有响应?
- SIM 卡需要解锁为自由版本。(即不受任何手机限制的 SIM 卡)
让它更好
完善 GSM 模块的通信功能。如果我们想设置一个短时间,如何修改代码?设置一个 60 秒的时间(发送格式为 ON60)。发送消息后,设置灯光在到达后自动在一分钟内熄灭。
要访问示例代码,请打开:
File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Extend_Lesson -> L10_SMS_Light_Advanced
更多想法
结合蓝牙、GPS、Wi-Fi 功能模块。看看是否有新的玩法?
参考
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。