LinkIt ONE 教程 - 基础知识
我们要做什么
让我们使用晶体管、LED 和一个拨动开关来构建一个简单的电路。发光二极管(LED)将电能转化为可见光。晶体管是电子学中的基本元件,充当开关或电流放大器。在这里,我们使用开关通过晶体管间接控制 LED 的开关。
所需材料
-
LinkIt One x 1
-
面包板 x 1
-
电阻 330Ω, 1kΩ 各 1 个
-
5mm LED x 1
-
开关 x 1
-
晶体管 (2N3904) x 1
原理图

连接图

故障排除
-
确保 LED 的极性正确(长引脚为正极,短引脚为负极)。
-
检查是否短接了开关的两个引脚。
-
确保电路中没有遗漏晶体管连接(驱动 LED 需要晶体管)。
-
LED 烧毁了..?
- 如果忘记连接作为电流限制器的输入电阻,就会发生这种情况。
改进电路
现在我们已经制作了一个简单的控制电路。通过添加另一个元件——电容器,可以让它更有趣。电容器就像一个临时的电荷存储设备。如果电容器与串联在 LED 上的电阻并联连接,它会使 LED 渐渐熄灭。当开关打开时,电容器充电;当开关关闭时,电容器中的存储电荷会慢慢释放,从而使 LED 渐渐熄灭。
更多想法
什么元件可以让 LED 在打开时逐渐变亮?
参考
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。