Skip to main content

LinkIt Smart 7688

��输入图片描述

danger

由于 MediaTek Labs 的关闭,所有相关链接已失效。如果需要下载相关文件,请在以下链接中搜索:https://github.com/MediaTek-Labs

LinkIt Smart 7688(一个紧凑型控制板)是一款基于 OpenWrt Linux 发行版和 MT7688(数据手册)的开放开发板。该板专为智能家居丰富应用物联网设备的原型设计而打造。该板提供了充足的内存和存储空间以支持强大的视频处理功能。该平台还提供了使用 Python、Node.js 和 C 编程语言创建设备应用程序的选项。此开发板是 MediaTek LinkIt Smart 7688 平台的一部分,该平台还包括其他开发板。

特性


  • 单输入单输出 (1T1R) Wi-Fi 802.11 b/g/n。
  • GPIO、I2C、I2S、SPI、UART、PWM 和以太网端口的引脚输出。
  • 580 MHz MIPS CPU。
  • 32MB 闪存和 128MB DDR2 RAM。
  • USB 主机。
  • Micro SD 插槽。

应用创意


  • 智能家居丰富应用物联网设备
  • 机器人

规格


类别特性规格
MPU 芯片组 MT7688AN
核心 MIPS24KEc
时钟速度 580MHz
工作电压 3.3V
PCB 尺寸 尺寸 55.7 x 26 mm
内存 闪存 32MB
RAM 128MB DDR2
电源 USB 电源 5V (USB micro-B)
VCC 3.3V (引脚输出)
GPIO 引脚数量 22 (MT7688AN)
电压 3.3V
PWM 引脚数量 4 (MT7688AN)
电压 3.3V
最大分辨率 7 位(可定制)
最大频率@分辨率

100kHz@1位, 50kHz@2位, 25kHz@3位, 12.5kHz@4位, 6.25kHz@5位, 3.125kHz@6位, 1.5625kHz@7位(标准模式)

40MHz@1位, 20MHz@2位, 10MHz@3位, 5MHz@4位, 2.5MHz@5位, 1.25MHz@6位, 625kHz@7位 (快速模式)

外部中断 引脚数量 22 (MT7688AN)
SPI 集数 1 (MT7688AN)
引脚编号 P22, P23, P24 (与板载闪存共享), P25
最大速度 25 MHz
SPI 从设备 集数 1 (MT7688AN)
引脚编号 P28, P29, P30, P31
最大速度 25 MHz
I2S 集数 1 (MT7688AN)
引脚编号 P10, P11, P12, P13
I2C 集数 1
引脚编号 P20, P21
速度 120K/400K
UART Lite 集数 3 (MT7688AN)
引脚编号 P8, P9, P16, P17, P18, P19
最大速度 0.5Mbps
USB 主机 集数 1 (MT7688AN)
引脚编号 P6, P7
速度 Micro-AB
通信 Wi-Fi 1T1R 802.11 b/g/n (2.4G)
以太网 1端口 10/100 FE PHY
引脚编号 P2, P3, P4, P5
用户存储 SD 卡 Micro SD SDXC

硬件概述


enter image description here

enter image description here

note
  • 为了保护产品免受不当操作的影响,请注意以下事项。选择输出稳定的更可靠电源适配器。推荐的 7688 电源输入条件:
      • 电源输入的过冲电压不应超过 5.5。
      • 电压波动应在额定电压的 ±100mV 范围内。

部件清单

部件名称数量
LinkItTM Smart 7688 1个
手册 1本

入门指南


连接嵌入式操作系统

note

手册中描述了两种方法。这里我们仅展示高级方法(使用 USB 转串口适配器),虽然稍微复杂一些,但从长远来看您会从中受益匪浅。

所需材料

  • LinkIt Smart 7688 × 1
  • USB 数据线(A 型到 micro B 型)× 2
  • USB 转串口适配器 × 1
  • 跳线 × 3

在 Windows 上

1. 安装 PuTTy。PuTTY 提供了一个使用 SSH(安全外壳协议)访问开发板操作系统的系统控制台环境。

2. 安装 Bonjour 打印服务(适用于 Windows 7、Windows 8、Windows 10)。

3. 安装驱动程序。如果您使用的是基于 FTDI 芯片的 USB 数据线,请从 这里 下载并安装其驱动程序。如果您遇到最新驱动程序的问题,请尝试安装 旧版本

4. 接下来,您需要将串口转 USB 数据线连接到 LinkIt Smart 7688 的 UART 引脚,如下表所示:

USB 适配器上的引脚对应连接到 LinkIt Smart 7688 的引脚
RX 引脚引脚 8
TX 引脚引脚 9
GND 引脚GND 引脚

enter image description here

5. 连接串口转 USB 数据线后,打开设备管理器并注意 COM 端口号,如下图所示。此号码可能因不同的计算机而异。

enter image description here

6. 启动 PuTTY 终端,输入设备管理器中找到的 USB 设备的 COM 端口号,点击 Serial 单选按钮,在 Speed 框中输入 57600,然后点击 Open,如下图所示。 enter image description here

7. 现在您将看到类似于 Linux 控制台的打印文本。

在 Mac 上

1. 如果需要,请安装驱动程序。检查数据线制造商的网站以了解 Mac 上的驱动程序要求和安装说明。

2. 插入数据线到 PC/笔记本电脑,并将数据线连接到 LinkIt Smart 7688。

3. 打开一个终端会话。

4. 在终端中输入 ls /dev/cu*。您应该会看到设备列表。寻找类似 cu.usbserial-XXXXXXXX 的设备,其中 XXXXXXXX 通常是随机标识符。这是用于访问系统控制台的串口设备。例如:

$ls /dev/cu*

/dev/cu.Bluetooth-Incoming-Port

/dev/cu.Bluetooth-Modem

/dev/cu.pablop-WirelessiAP

/dev/cu.usbserial-A6YMCQBR

5. 使用 screen 工具连接到串口并将波特率设置为 57600。因为系统控制台的默认波特率是 57600。例如:

$screen /dev/cu.usbserial-XXXXXXXX 57600

6. 现在您应该已连接到系统控制台。在终端中按 ENTER 键以显示提示符。您会注意到提示符与您的 OS X 终端应用程序不同,这是 LinkIt Smart 7688 的提示符,类似如下:

  root@myLinkIt:/#

7. 您现在可以通过此控制台对 LinkIt Smart 7688 系统进行更改。

在 Linux 上

1. 如果需要,请安装驱动程序。检查数据线制造商的网站以了解 Linux 上的驱动程序要求和安装说明。

2. 插入数据线并将数据线连接到 LinkIt Smart 7688。

3. 打开一个终端会话。

4. 在终端中输入 ls /dev/ttyUSB*。您应该会看到设备列表。寻找类似 ttyUSB0 的设备,这是用于访问系统控制台的串口设备。例如:

$ls /dev/ttyUSB*
/dev/ttyUSB0

5. 使用 screen 工具连接到串口并将波特率设置为 57600。因为系统控制台的默认波特率是 57600。例如:

$sudo screen /dev/ttyUSB0 57600

6. 现在您应该已连接到系统控制台。在终端中按 ENTER 键以显示提示符。您会注意到提示符与常规应用程序不同,这是 LinkIt Smart 7688 的提示符,类似如下:

  root@myLinkIt:/#

7. 您现在可以通过此控制台对 LinkIt Smart 7688 系统进行更改。

所需材料

  • LinkIt Smart 7688 x 1
  • USB 数据线(A 型到 micro B 型) x 1
  • USB 转串口适配器 x 1
  • 跳线 x 3

1. 使用 micro-USB 数据线为开发板供电(仅连接 USB 电源接口,而不是 USB 主机接口)。 enter image description here

2. 启动 PuTTy 并使用 USB 转串口适配器连接到系统,如前面部分所示。

3. 输入 python /IoT/examples/blink-gpio44.py 并按 Enter 键运行 Blink 示例。

note

请注意,第一个单词 "python" 后有一个空格,否则示例将无法找到。

4. 大约 2 秒后,您会注意到 Wi-Fi LED 稳定地闪烁。

5. 在系统控制台中输入 CTRL + C,这将终止示例程序。

连接到互联网(切换到 Station 模式)

Wi-Fi 模式有两种:AP 模式和 Station 模式。有关它们之间的区别,请参考此链接

1. 使用 micro-USB 数据线为开发板供电。

2. 在电脑上打开 Wi-Fi 连接工具,并连接到名为 LinkIt_Smart_7688_XXXXXX 的接入点。XXXXXX 是一种硬件标识符,每块开发板的标识符都不同。

输入图片描述

3. 在浏览器中打开 URL mylinkit.local/ 或 192.168.100.1,设置 root 的密码并登录。点击右上角的 Network。

输入图片描述

4. 选择 Station 模式,然后点击右侧的 Refresh 或向下箭头以查找要连接的 AP。选择 AP 后,如果需要密码,请输入密码。点击 Configure & Restart 完成配置,如下图所示。然后等待大约 30 秒以切换模式。

输入图片描述

5. 启动 PuTTy,并使用 USB 转串口适配器连接到系统,如前一部分所示。

6. 输入 ifconfig 并找到 inet addr 的 IP 地址,如下图所示:

输入图片描述

note

系统重启后仍会进入 Station 模式。按住 Wi-Fi 按钮至少 5 秒可切换回 AP 模式。注意:需要通过 reboot 命令重启嵌入式操作系统。

7. 在浏览器的新标签页中输入该 IP 地址,您可以登录到 Web 用户界面以配置系统。

8. 现在主机电脑和 LinkIt Smart 7688 都已连接到互联网。在控制台中输入 ping www.mediatek.com ,您将看到以下结果:

输入图片描述

9. 现在您可以使用互联网在开发板上配置您的系统。

示例:Hello World 示例


note

为避免在进行本地应用开发时内存不足,您应该在更强大的主机环境中设置本地应用开发环境,以便交叉编译 LinkIt Smart 7688 目标的可执行格式。下表概述了 LinkIt Smart 7688 的编程语言及其在主机电脑上的相关开发环境。

编程语言工具和库应用程序支持的主机平台
C/C++交叉编译工具链系统编程OS X Linux
PythonLinkIt Smart 7688 上的 Python 运行时原型开发 网络 Arduino 桥接库OS X Linux Windows
Node.jsLinkIt Smart 7688 上的 Node.js 运行时原型开发 网络OS X Linux Windows

Python 的 Hello World 示例

1. 使用 FileZilla 并参考此教程,服务器 IP(替换 主机名)地址是之前切换到 Station 模式部分找到的 inet addr,用户名为 root,密码是您在该部分设置的密码。

2. 打开文本编辑器,复制并粘贴以下示例代码,并保存为 helloworld.py

print "Hello World!"

3. 使用 FileZilla 将文件 helloworld.py 复制到目标开发环境(LinkIt Smart 7688)系统中,放置在 root 文件夹下。

4. 启动 PuTTy,并使用 USB 转串口适配器连接到系统。

5. 将工作目录设置为 /root,然后输入 python helloworld.py 执行代码。

6. 现在您可以在控制台中看到 Hello World! 的输出。

常见问题解答

这里是来自联发科的常见问题解答。

在线原理图查看器

资源


项目

myva-Home(语音控制的家庭自动化):我的语音激活/控制的家庭,使用 LinkIt Smart 和 Android,提供易于使用的示例和库。

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...