Skip to main content

Lipo Rider V1.1

用绿色能源为您喜爱的电子套件供电!Lipo Rider 板允许您利用太阳能运行您喜爱的 5V 设备。Lipo Rider 板是您户外传感器设计的理想绿色电源解决方案。将 Lipo Rider 板连接到您的传感器板,它可以永远运行在太阳能上!

Lipo Rider 价格极其实惠且易于使用。无需编程。插入即可使用。内部充电 IC 处理各种组件之间的所有电力流动。

如果太阳能不足,microUSB 端口允许您通过 USB 为锂电池充电。它还可以在不拆卸 Lipo Rider 板的情况下为您的套件编程。

Lipo Rider 可以作为单独的板或套件(Lipo Rider + 锂电池 + 太阳能板)从 Seeed Studio 购买。

型号:POW115D2P

特性

  • Jst 2.0 接口

  • 无论电源来源如何,稳定的 5V USB 电源供应

  • 芯片内置充电/再充电算法

  • 通过太阳能或 USB 为锂聚合物电池充电

  • 通过锂电池或 USB 提供稳定的电压供应

  • 2 个 USB 端口可让您在为锂电池充电时为您的套件编程

  • LED 指示电池充满或充电状态

  • 简单设计意味着价格极其实惠

  • 通过简单的终端用户修改,可扩展至多个锂电池和大型/多个太阳能板

应用场景

  • 分布式户外传感器网络的绿色电源和备用电源

  • 锂电池充电器

注意事项

  • 暴露的电子元件

  • 在提供大负载时,板可能会变热

  • 潜在的短路或电击风险,尤其是在设备放置在户外收集太阳能时受潮

  • 不建议用于为手机充电,因为模块可能会过热

原理图

模块图

规格

  • 小尺寸 – 尺寸 = 长47 × 高37.5 × 厚6.6

  • 锂电池最大充电电流为 600mA

  • 锂电池最大供电电流为 350mA

  • 电源二极管防止 USB 设备向锂电池回馈电流

关键规格

项目最小值标准值最大值
Iin Solar4.8V5.0V6.5V
Icharge (RIset=3.9kΩ)400mA500mA600mA
Isupply 0mA350mA
Vbatt(Rx=0Ω)4.2V
Vsource USB 5.0VVdestination USB 5.0V

引脚定义和额定值

引脚说明和 LED 状态

CH 引脚电平(红色 LED 状态)OK 引脚电平(绿色 LED 状态)状态说明
低电平(亮)高电平(灭)充电中
高电平(灭)低电平(最后亮)充电完成
脉冲信号(闪烁)脉冲信号(亮)电池不存在
高电平(灭)高电平(灭)两种情况:- 输入电压低于门限电压 - 输入电压低于电池电压

使用说明

Lipo Rider 是一个电源模块,用于为 MCU 项目提供稳定的 5VDC 电源。以下是一个驱动 300mA 输出波形的电源示例:

硬件设置

硬件组件

太阳能板

太阳能板通过下方的 JST 接口连接到板子。请注意,太阳能充电 IC 仅接受 4.8-6.5V 范围内的输入电压。如果充电 LED 未亮,可能是由于以下原因:

  1. 锂电池已充满。

  2. 太阳能板电压超出范围(通常是由于太阳能不足)。

在第二种情况下,请尽可能重新调整太阳能板的位置以接收更多阳光。以上情况均不会阻止 Lipo Rider 为 USB 提供稳定的 5V 电源,除非电池完全耗尽。

太阳能板公式:

太阳能板输出功率 = 输出电流 × 供电电压

例如:1W = Iout × 5V

Iout = 200mA

因此,忽略损耗的情况下,充电 1 小时将提供 200mAh。对于 1000mAh 的电池,从空电到满电大约需要 5 小时(理想条件下)。

锂电池

Lipo Rider 的名称表明应使用锂聚合物电池。然而,锂聚合物电池和锂离子电池的化学性质足够相似,两种电池可以互换使用。如果需要使用多个电池,请将它们并联连接,而不是串联连接,因为充电 IC 提供 4.2V 电压。

滑动开关

滑动开关控制 USB 5V 电源的来源。

  • ON – 从锂电池和/或太阳能板启用充电。
  • OFF – 从锂电池和/或太阳能板禁用充电。

源 USB 接口

源 USB 接口是一个迷你 USB 接口,用作普通 USB 接口。源 USB 接口可用于为锂电池充电,或通过目标 USB 接口连接到目标设备。

目标 USB 接口

目标 USB 接口用于连接目标设备。目标设备的电源将由 Lipo Rider 板提供,电源来源可以是太阳能板、锂电池或源 USB 接口。

不同连接场景下的电源流向

由于组合数量众多,这里仅列出主要场景:

独立模式

太阳能为锂电池充电。

USB 模式

太阳能为锂电池充电,锂电池为目标 USB 设备供电。

编程模式

源 USB 为锂电池充电并为目标 USB 设备供电,同时源和目标 USB 设备之间启用数据连接。

示例

户外传感器设备电源

Lipo Rider 板的一个重要应用是作为户外传感器的经济型电源。户外传感器设备将由锂电池供电,并由太阳能板补充。请注意,不建议仅依靠太阳能为户外传感器供电,因为太阳能可能在一天中变化,可能导致传感器意外重置或断电。在这种情况下,设备运行在“USB 模式”。

如果需要重新编程户外传感器设备的固件,只需将迷你 USB 接口连接到您的电脑,这将使设备进入上述的“编程模式”。

可以使用更大的电池或多个电池和/或太阳能板,但需要最终用户自行修改。

Lipo Rider 为 Arduino Duemilanove 提供电源(在此情况下严格来说不是户外传感器,因为我没有连接任何传感器且设备不在户外,但您明白我的意思)。

支持

如果您有任何问题或更好的设计建议,可以前往我们的 论坛愿望 页面进行讨论。

版本追踪

版本描述日期编辑者
Lipo Rider V0.9b初始公开发布2010年11月2日Lafier
Lipo Rider V1.0修订发布2011年1月11日Silas Wan
Lipo Rider V1.1将Jst连接器从2.54更改为2.02011年11月2日Mike

在线原理图查看器

资源

如何购买

点击 这里 购买 Lipo Rider,或其他您喜欢的 产品

另请参阅

Lipo Rider Pro

许可

本文档依据 Creative Commons 署名-相同方式共享 3.0 许可协议 授权。源代码和库依据 GPL/LGPL 授权,详情请参阅源代码文件。

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...