Lipo Rider V1.3

用绿色能源为您喜爱的电子设备供电!Lipo Rider 板允许您利用太阳能为您喜爱的 5V 设备供电。Lipo Rider 板是您户外传感器设计的理想绿色电源解决方案。将 Lipo Rider 板连接到您的传感器板,它可以永远运行在太阳能上!
Lipo Rider 价格极其实惠且易于使用。无需编程,只需插入即可工作。内部充电 IC 处理各种组件之间的所有电力流动。
如果太阳能不足,microUSB 端口允许您通过 USB 为锂电池充电。它还可以在不拆卸 Lipo Rider 板的情况下为您的设备编程。
Lipo Rider 可以单独购买,也可以作为套件(Lipo Rider + 锂电池 + 太阳能板)购买。
功能特点
- Jst 2.0 接口
- 无论电源来源如何,稳定的 5V USB 电源供应
- 芯片内置充电/再充电算法
- 通过太阳能或 USB 为锂聚合物电池充电
- 通过锂电池或 USB 提供稳定的电压供应
- 2 个 USB 端口可在为锂电池充电时为您的设备编程
- LED 指示电池充满或充电状态
- 简单设计意味着价格极其实惠
- 通过简单的用户修改,可扩展到多个锂电池和大型/多个太阳能板
应用场景
- 分布式户外传感器网络的绿色电源和备用电源
- 锂电池充电器
- 裸露的电子元件。
- 当提供大负载时,板可能会变热。
- 潜在的短路或电击风险,尤其是在设备放置在户外收集太阳能时被弄湿的情况下。
硬件概述
规格参数
- 小尺寸 – 尺寸 = 长 42 × 宽 34 × 高 6.8
- 锂电池最大充电电流为 900mA
- 锂电池最大供电电流为 600mA
- 电源二极管防止 USB 设备向锂电池回馈电流
关键规格
项目 | 最小值 | 标准值 | 最大值 |
|---|---|---|---|
Uin 太阳能 | 4.8V | 5.0V | 6.0V |
Icharge (RIset=2.0kΩ) | 700mA | 800mA | 900mA |
Isupply | 0mA | 600mA | |
Vbatt(Rx=0Ω) | 4.2V | ||
Vsource USB | 5.0V | ||
Vdestination USB | 5.0V | ||
引脚定义与额定值
引脚说明与 LED 状态
| CH 引脚电平(红色 LED 状态) | OK 引脚电平(绿色 LED 状态) | 状态说明 |
|---|---|---|
| 低电平(亮) | 高电平(灭) | 充电中 |
| 高电平(灭) | 低电平(最后亮) | 充电完成 |
| 脉冲信号(闪烁) | 脉冲信号(亮) | 电池不存在 |
| 高电平(灭) | 高电平(灭) | 两种情况:
|
硬件组件
太阳能板
太阳能板通过下方的 JST 接口连接到板上。请注意,太阳能充电 IC 仅接受 4.8-6.0V 范围内的输入电压。如果充电 LED 未亮,可能是由于以下原因:
- 锂电池已充满
- 太阳能板电压超出范围(最可能是由于太阳能不足)。
在第二种情况下,如果可能,请重新调整太阳能板的位置以接收更多阳光。上述条件均不会阻止 Lipo Rider 向 USB 提供稳定的 5V 电源,除非电池已耗尽。
太阳能板公式
太阳能板输出功率 = 输出电流 × 电源电压
例如:1W = Iout × 5V
Iout = 200mA
因此,充电 1 小时将提供 200mAh(忽略损耗)。对于 1000mAh 电池,在理想条件下从空电到满电大约需要 5 小时。
锂电池
Lipo Rider 的名称表明应使用锂聚合物电池。然而,锂聚合物电池和锂离子电池的化学性质足够相似,可以互换使用。如果需要使用多个电池,请将它们并联连接而不是串联连接,因为充电 IC 提供 4.2V。
滑动开关
滑动开关控制 USB 5V 电源的来源。ON – 从锂电池和/或太阳能充电启用 OFF – 从锂电池和/或太阳能充电禁用
源 USB 端口
源 USB 端口是一个 micro-USB 端口,用作普通 USB 端口。源 USB 端口可用于为锂电池充电或通过目标 USB 端口连接到目标设备。
目标 USB 端口
目标 USB 端口是连接目标设备的地方。目标设备的电源将由 Lipo Rider 板提供。电源来源可以是太阳能板、锂电池或源 USB 端口。
不同连接场景下的电力流向
由于组合数量庞大,这里仅列出了主要场景:
独立模式
太阳能为锂电池充电。
USB模式
太阳能为锂电池充电,锂电池为目标USB设备供电。
编程模式
源USB为锂电池充电并为目标USB设备供电,同时源USB设备与目标USB设备之间启用数据连接。
示例
户外传感器设备供电
Lipo Rider板的一个重要应用是作为户外传感器的经济型电源。户外传感器设备将由锂电池供电,同时由太阳能板进行补充。请注意,不建议仅依靠太阳能为户外传感器供电,因为太阳能供电可能会在一天中发生变化,可能导致传感器重置或意外断电。在这种情况下,设备运行在“USB模式”下。
如果需要对户外传感器设备进行固件重新编程,只需将微型USB端口连接到您的PC,这将使设备进入上述的“编程模式”。
可以使用更大的电池或多个电池以及太阳能板,但这需要最终用户进行修改。

Lipo Rider为Arduino Duemilanove供电(严格来说,这不是一个户外传感器,因为我没有连接任何传感器,也不是在户外,但您明白我的意思)
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。