LoNet 808 - Mini GSM/GPRS Plus GPS Breakout

该开发板基于最新的 SIMCOM SIM808 GSM/GPS 模块,提供蜂窝 GSM 和 GPRS 数据连接,同时支持 GPS 技术进行卫星导航。
该开发板在睡眠模式下具有超低功耗,使项目能够实现极长的待机时间。此外,板载电池充电电路可与 LiPo 电池配合使用。
GPS 接收器具有极高的灵敏度,支持 22 个跟踪通道和 66 个捕获通道,同时支持辅助 GPS (A-GPS),可用于室内定位。开发板通过 UART 使用 AT 指令进行控制,并支持 3.3V 和 5V 逻辑电平。它配备了迷你 GPS 和 GSM 天线,但电池为可选项。
该开发板使用 2G(非 3G 或 LTE)GSM 网络。
特性
- 四频段 850/900/1800/1900MHz
- GPRS 多时隙 Class 12 连接:最大 85.6kbps(下载/上传)
- GPRS 移动站 Class B
- 通过 AT 指令控制(3GPP TS 27.007、27.005 和 SIMCOM 增强 AT 指令)
- 支持锂离子电池充电控制
- 支持实时时钟
- 电源电压范围 3.4V ~ 4.4V
- 集成 GPS/CNSS 并支持 A-GPS
- 支持 3.0V 至 5.0V 逻辑电平
- 低功耗,睡眠模式下仅 1mA
- 支持 GPS NMEA 协议
- 紧凑尺寸 27mm × 46mm × 10mm
- 标准 SIM 卡
GPS 规格
- 接收通道:22 个跟踪 / 66 个捕获
- 粗码/捕获码:GPS L1
- 跟踪灵敏度:-165dBm
- 冷启动时间:30 秒(典型值)
- 热启动时间:1 秒(典型值)
- 温启动时间:28 秒(典型值)
- 水平定位精度:<2.5m CEP
- 功耗 - 捕获:42mA
- 功耗 - 连续跟踪:24mA
- 更新速率:5Hz
接口

- 电源按钮:这是模块的硬电源开关。当模块通电时,可以通过按下按钮 2 秒来打开或关闭模块。
- 锂离子电池:这是模块的电源,输入电压范围为 3.4V 至 4.4V。使用 JST-2.0mm 接头,方便连接 3.7V Li-Po 电池。
- MicroUSB:锂离子电池的充电接口,输入电压范围为 5V 至 7V。
- GSM 天线:这是一个 uFL GSM 天线连接器,只需连接到 GSM 天线即可接收 GSM 信号。
- GPS 天线:这是一个 uFL GPS 天线连接器。可以连接被动或主动 GPS 天线。主动 GPS 天线运行电压为 2.8V。
- 网络指示灯:红色 LED,指示模块连接网络的状态。
- 状态指示灯:绿色 LED,指示模块是否运行,模块运行时亮起。
- 扩展引脚:详见引脚定义。
- SIM 卡座:标准 SIM 卡的卡座。
- 电源引脚:用于电源焊接和测试。
引脚定义
| 名称 | I/O | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| BAT | I/O | 电源输入/输出 | 3.4V - 4.4V DC |
| GND | I/O | 电源地/逻辑地 | |
| VIO | I | 逻辑电平参考 | 2.8V - 5.0V DC |
| DTR | I | 睡眠模式控制引脚 | 拉高进入睡眠模式 |
| PWR | O | 电源开关 | 低电平保持 2 秒 |
| RI | O | 事件/消息引脚 | |
| TXD | O | 数据发送 | SIM808 的 UART 输出 |
| RXD | I | 数据接收 | SIM808 的 UART 输入 |
| RST | I | 复位引脚 | 低电平激活 |
指示灯状态
| 指示灯 | 状态 | 行为 |
|---|---|---|
| 运行状态(绿色) | 关闭 | SIM808 未运行 |
| 打开 | SIM808 正在运行 | |
| 网络状态(红色) | 关闭 | SIM808 未运行 |
| 64ms 开/800ms 关 | SIM808 未注册到网络 | |
| 64ms 开/3000ms 关 | SIM808 已注册到网络 | |
| 64ms 开/300ms 关 | 已建立 PPP GPRS 通信 |
配件
除了天线之外,使用 LoNet 808 时可能需要以下配件:
| 配件 | 描述 |
|---|---|
![]() | SIM卡 用于 GSM/GPRS 通信 |
![]() | 3.7V 锂电池 用于供电 |
![]() | DC/DC 电压调节器 用于供电 |
![]() | MicroUSB 数据线 用于电池充电 |
![]() | USB 转 UART 工具 用于在 PC 上测试 AT 指令 |
| 太阳能板 用于电池充电 |
使用方法
参考电路
连接到 MCU

连接到 PC

使用 AT 指令入门
该模块通过串口使用 AT 指令进行控制,这里我们使用 Arduino 作为 USB 转串口工具。将以下代码上传到 Arduino 并打开串口监视器。如果您使用其他 USB 转串口工具,可以使用 AT Command Tester 或 SSCOM32 测试 AT 指令。
// 此代码用于使用 Arduino 测试 LoNet
// 将 VIO 连接到 +5V
// 将 GND 连接到地
// 将 RX(数据输入 SIM808)连接到数字 11
// 将 TX(数据输出 SIM808)连接到数字 10
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
void setup()
{
// 打开串口通信并等待端口打开:
Serial.begin(9600);
mySerial.begin(9600);
}
void loop() // 循环运行
{
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
{
while(Serial.available())
{
mySerial.write(Serial.read());
}
mySerial.println();
}
}
设置波特率并启用充电功能
建议在首次使用模块时执行此过程。在以下表格的串口监视器列中,AT 指令的输入为黑色,模块返回的值为橙色。
| 串口监视器 | 描述 |
|---|---|
| AT OK | 发送指令 "AT" 以同步波特率。模块的串口默认设置为自动波特率模式,在此模式下,模块启动时不会输出任何指示。 |
| AT+IPR=9600 OK | 将波特率设置为 9600bps,支持 1200bps 到 115200bps 的波特率。 |
| AT+ECHARGE=1 OK | 发送指令 "AT+ECHARGE=1" 以启用电池充电功能。默认情况下充电功能是关闭的。 |
| AT&W OK | 保存参数设置。 |
| AT+CPOWD=1 NORMAL POWER DOWN | 关闭模块电源。 |
| RDY +CFUN: 1 GPS Ready +CPIN: READY Call Ready SMS Ready | 再次通过电源按钮打开模块,它将响应 GPS 和 GSM 的状态。 |
| AT+CBC +CBC: 1,96,4175 OK | 查询充电状态和剩余电池容量。 |
| AT+CSQ +CSQ: 14,0 OK | 查询 GSM 信号质量。 |
使用 GPS 获取位置
| 串口监视器 | 描述 |
|---|---|
| AT+CGPSPWR=1 OK | 打开 GPS |
| AT+CGPSSTATUS? +CGPSSTATUS: Location Not Fix OK | 读取 GPS 定位状态,“Location Not Fix” 表示定位未成功。首次启动时至少需要 30 秒。GPS 必须在窗边或室外测试。 |
| AT+CGPSSTATUS? +CGPSSTATUS: Location 3D Fix OK | GPS 已成功定位并处于 3D 状态。 |
| AT+CGPSINF=0 +CGPSINF: 0,2234.931817,11357.122485, 92.461185,20141031041141.000, 88,12,0.000000,0.000000 | 获取当前 GPS 位置信息。参数格式:<模式>, <海拔>, <经度>, <UTC 时间>, <TTFF>, <卫星数量>, <速度>, <航向> |
| AT+CGPSOUT=32 OK $GPRMC,043326.000,A, 2234.9414,N,11357.1187,E, 0.000,143.69,311014,,,A*50 | 读取 NMEA $GPRMC 数据,其中 "2234.9414 N, 11357.1187 E" 是位置信息。有关 NMEA 语句的更多详细信息,请查看此网站。 |
| AT+CGPSRST=0 OK | 在冷启动模式下重置 GPS。 |
| AT+CGPSRST=1 OK | 在热启动模式下重置 GPS。 |
| AT+CGPSPWR=0 OK | 关闭 GPS。 |
下载
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时获得最佳体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。