Skip to main content

Wio-E5 mini

pir

LoRaWAN® 是 LoRa Alliance® 授权使用的标识。 LoRa® 标识是 Semtech Corporation 或其子公司的商标。

Wio-E5 mini 是一款紧凑型开发板,适用于快速测试和构建小型原型,帮助您设计理想的具有长距离传输范围的 LoRaWAN® 无线物联网设备。

Wio-E5 mini 内嵌 Wio-E5 STM32WLE5JC 模块,该模块首次将 LoRa® RF 和 MCU 芯片集成到一个微小芯片中,并通过了 FCC 和 CE 认证。它由 ARM Cortex-M4 内核和 Semtech SX126X LoRa® 芯片驱动,支持全球频段的 LoRaWAN® 协议以及 (G)FSK、BPSK、(G)MSK 和 LoRa® 调制方式。

在此了解更多关于 Wio-E5 的信息。

Wio-E5 与 LoRa® RFM95 芯片的更多对比:

pir

Wio-E5 mini 引出了 Wio-E5 的所有 GPIO,包括 UART、ADC、SPI、IIC 等。它包含 RESET 和 BOOT 按钮,使用友好。支持 LoRaWAN® 协议,Wio-E5 mini 具有超长距离传输和超低功耗特性:能够实现高达 10 公里的传输距离,板载 Wio-E5 模块的睡眠电流低至 2.1 uA(WOR 模式)。它采用工业标准设计,工作温度范围宽至 -40 ℃ ~ 85℃,灵敏度在 -116.5dBm ~ -136 dBm 之间,在 3.3V 电压下 RF 输出功率高达 +20.8 dBm。

除了 Wio-E5 mini,我们还提供其他选择,包括具有更复杂接口和功能的 Wio-E5 开发板,以释放 Wio-E5 模块更强大的性能。它提供更广泛的接入协议和丰富的接口类型。因此,您可以通过 RS-485、Grove 接口和丰富的 GPIO 快速测试和原型化模块。(了解更多关于 Wio-E5 开发板的信息)

由于 Wio-E5 是带有 MCU 的 LoRaWAN® 芯片,有三种主要方式来使用 Wio-E5 mini:

1. 将 Wio-E5 mini 连接到 PC 并通过 AT 命令控制

板载内置 USB 转 UART 功能,您可以使用 USB Type C 线缆将 Wio-E5 mini 连接到 PC,并使用串口通信软件发送 AT 命令和从板子读取数据。

2. 通过 UART 将 Wio-E5 mini 连接到另一个主板并通过 AT 命令控制

例如,通过 UART 将 Wio-E5 mini 连接到 Seeeduino XIAO 和扩展板,并通过 Arduino IDE 串口监视器从 Seeeduino XIAO 发送 AT 命令和读取数据。

3. 使用 SDK 进行用户应用开发

使用 STMicroelectronics 官方提供的 SDK STM32Cube Programmer 开发您自己的具有 MCU 功能的 LoRa® 开发板。要下载此 SDK 资源,请在下面的学习和文档中查找资源。

凭借上述所有出色特性,Wio-E5 mini 将是物联网设备开发、测试、原型制作以及在智能农业、智能办公和智能工业等长距离、超低功耗物联网场景中应用的优秀选择。

如果您对 LoRa® 和 LoRaWAN® 技术不熟悉,请详细查看此博客 LoRa®pedia

特性

  • 引出 Wio-E5 STM32WLE5JC 的所有 GPIO

  • 支持全球 LoRaWAN® 和 LoRa® 频率计划

  • 长距离传输范围达 10 公里(开阔区域理想值)

  • 迷你紧凑尺寸,适合快速测试和构建小尺寸原型

  • 板载便捷的 RESET 和 BOOT 按钮

硬件概述

pir

pir

规格参数

参数规格
尺寸50*23mm
供电电压3.7V - 5V
输出功率在 3.3V 下高达 +20.8 dBm
工作频率868/915MHz
协议LoRaWAN®
灵敏度-116.5 dBm ~ -136 dBm
接口USB Type C / 2P-2.54mm 孔 / 112P-2.54mm 排针2 / SMA-K / IPEX
调制方式LoRa®, (G)FSK, (G)MSK, BPSK
工作温度-40℃ ~ 85℃
电流Wio-E5 模块睡眠电流低至 2.1uA(WOR 模式)
配件清单:
Wio-E5 mini *1
天线(EU868/US915)*1
USB TypeC 线缆 (20cm) *1
贴纸*1
1X12 针公排针 *2

应用场景

  • Wio-E5 模块简易测试
  • 使用 Wio-E5 快速制作小尺寸 LoRa® 设备原型
  • 任何长距离无线通信应用开发
  • LoRa® 和 LoRaWAN® 应用学习和研究

pir

应用说明

1. 出厂 AT 固件

Wio-E5 系列内置 AT 命令固件,支持 LoRaWAN® Class A/B/C 协议和广泛的频率计划:EU868/US915/AU915/AS923/KR920/IN865。使用此 AT 命令固件,开发者可以轻松快速地构建他们的原型或应用。

AT 命令固件包含用于 DFU 的引导加载程序和 AT 应用程序。"PB13/SPI_SCK/BOOT" 引脚用于控制 Wio-E5 停留在引导加载程序中或跳转到 AT 应用程序。当 PB13 为高电平时,模块将在复位后跳转到 AT 应用程序,默认波特率为 9600。当 PB13 为低电平时(按下 Wio-E5 mini 上的 "Boot" 按钮),模块将停留在引导加载程序中,并以 115200 波特率每秒持续发送 "C" 字符。

tip
  • 出厂 AT 固件使用 RDP(读保护)级别 1 编程,开发者需要首先使用 STM32Cube Programmer 移除 RDP。注意,将 RDP 回退到级别 0 将导致闪存大容量擦除,出厂 AT 固件无法再次恢复。
  • Wio-E5 模块上的 "PB13/SPI_SCK/BOOT" 引脚只是一个普通的 GPIO,不是 MCU 的 "BOOT0" 引脚。这个 "PB13/SPI_SCK/BOOT" 引脚在出厂 AT 固件的引导加载程序中使用,用于决定跳转到 APP 还是停留在引导加载程序中(用于 DFU)。真正的 "BOOT0" 引脚没有引出到模块,因此用户在开发低功耗应用时需要小心

2. 时钟配置

2.1 HSE

  • 32MHz TCXO

  • TCXO 电源:PB0-VDD_TCXO

2.2 LSE

  • 32.768KHz 晶体振荡器

3. RF 开关

Wio-E5 模块仅通过 RFO_HP 发送:

  • 接收:PA4=1, PA5=0

  • 发送(高输出功率,SMPS 模式):PA4=0, PA5=1

入门指南

AT 命令快速入门

准备工作

  • 步骤 1. 通过 Type-C 线缆将 Wio-E5 mini 连接到 PC

  • 步骤 2. 打开串口工具(如 Arduino Serial Monitor),选择正确的 COM 端口,设置波特率为 9600 并选择 Both NL & CR

  • 步骤 3. 尝试发送 "AT",您将看到响应。

pir

基本 AT 命令

命令格式返回描述
AT+AT: OK测试命令
AT+VER+VER: $MAJOR.$MINOR.$PATCH
+VER: 4.0.11
检查固件版本
AT+ID // 读取全部,DevAddr(ABP),DevEui(OTAA),AppEui(OTAA)
AT+ID = DevAddr // 读取设备地址
AT+ID = DevEui // 读取 DevEui
AT+ID = AppEui // 读取 AppEui
+ID: DevAddr, xx: xx: xx:xx
+ID: DevEui, xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx
+ID: AppEui13, xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx
用于检查 LoRaWAN 模块的 ID。ID 被视为大端数字。
AT+ID = DevAddr, "01234567" // 设置新的 DevAddr
AT+ID = DevEui, "0123456789ABCDEF" // 设置新的 DevEui
AT+ID = AppEui, "0123456789ABCDEF" // 设置新的 AppEui
+ID: DevAddr, 01:23:45:67
+ID: DevEui, 01:23:45:67:89:AB:CD:EF
+ID: AppEui, 01:23:45:67:89:AB:CD:EF
更改 ID
AT+RESET+RESET: OK重置模块
AT+MSG="Data to send"+MSG: Start
+MSG: FPENDING // 下行帧 FPENDING 标志被设置
+MSG: Link 20, 1
+MSG: ACK Received // 收到 LinkCheckAns
+ MSG: MULTICAST // 下行帧是多播消息
+MSG: PORT: 8; RX: "12345678" //收到下行消息
+MSG: RXWIN2, RSSI -106, SNR 4 //下行帧信号强度
+MSG: Done
发送字符串格式帧,无需服务器确认
AT+PORT = "port"
例如:AT+PORT = 8 //设置端口为 8
+ PORT: 8设置端口号,将被 MSG/CMSG/MSGHEX/CMSGHEX 命令用于发送消息,端口号应在 1 到 255 范围内。
AT+ADR=" state"
例如:AT+ADR=ON // 启用 ADR 功能
AT+ ADR= OFF // 禁用 ADR 功能
AT+ADR=? // 检查当前 ADR 配置
+ADR: ON // ADR 查询/设置返回设置 LoRaWAN 模块的 ADR 功能
AT+DR // 检查当前选择的数据速率
AT+DR=drx // "drx" 应在 0~15 范围内
+DR: DR0
+DR: US915 DR0 SF10 BW12
使用 LoRaWAN 定义的 DRx 设置 LoRaWAN AT 调制解调器的数据速率。
AT+ DR= band //"band" 可以是第 3 章频段计划中定义的频段名称
AT+ DR= SCHEME // 检查当前频段
(EU868) +DR: EU868
+DR: EU868 DR0 SF12 BW125K
+DR: EU868 DR1 SF11 BW125K
+DR: EU868 DR2 SF10 BW125K
+DR: EU868 DR3 SF9 BW125K
+DR: EU868 DR4 SF8 BW125K
+DR: EU868 DR5 SF7 BW125K
+DR: EU868 DR6 SF7 BW125K
+DR: EU868 DR7 FSK
+DR: EU868 DR8 RFU
+DR: EU868 DR9 RFU
+DR: EU868 DR10 RFU
+DR: EU868 DR11 RFU
+DR: EU868 DR12 RFU
+DR: EU868 DR13 RFU
+DR: EU868 DR14 RFU
+DR: EU868 DR15 RFU
数据速率方案
AT + CH // 查询所有信道
AT + CH = ch // 检查单个信道频率
查询信道配置
AT+CH="chn", ["freq"], ["drmin"], ["drmax"]
// 将 chn 信道频率更改为 "Freq"
// "freq" 单位为 MHz。
// 可用的 "drmin"/"drmax" 范围 DR0 ~ DR15
+CH: 3,433700000,DR0:DR5
+CH: 3,433700000,DR
设置 LoRaWAN 调制解调器的信道参数,设置频率为零以删除一个信道。
AT+CH=chn,ON
AT+CH=chn, OFF
启用或禁用信道
AT+ KEY= NWKSKEY, " 16 字节长度密钥"
例如:AT+KEY=NWKSKEY, "2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C"
例如:AT+KEY=NWKSKEY, "2B 7E 15 16 28 AE D2 A6 AB F7 15 88 09 CF 4F 3C"
+ KEY: NWKSKEY 2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C更改网络会话密钥(NWKSKEY)
AT+ KEY= APPSKEY, " 16 字节长度密钥"
例如:AT+KEY=APPSKEY, "2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C"
例如:AT+KEY= APPSKEY, "2B 7E 15 16 28 AE D2 A6 AB F7 15 88 09
+ KEY: APPSKEY 2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C更改应用会话密钥(APPSKEY)
AT+ FDEFAULT
AT+ FDEFAULT= Seeed
+FDEFAULT: OK将 LoRaWAN AT 调制解调器重置为出厂默认配置
T+ DFU=" New state"
例如:AT+DFU=ON // 启用 DFU 功能
例如:AT+DFU=OFF //禁用 DFU 功能
AT+DFU=? // 检查是否启用 DFU 配置
+DFU: ON
+DFU: OFF
用于进入 DFU 模式
T+MODE="mode"
例如:AT+MODE=TEST // 进入 TEST 模式
例如:AT+MODE= LWOTAA // 进入 LWOTAA 模式
例如:AT+MODE= LWABP // 进入 LWABP 模式
+MODE: LWABP // 成功进入 TEST 模式
+MODE: LWOTAA // 成功进入 LWOTAA 模式
+MODE: TEST // 成功进入 TEST 模式
用于选择工作模式
AT + JOIN
AT + JOIN = FORCE
a) 加入成功 +JOIN: Starting
+ JOIN: NORMAL
+JOIN: NetID 000024 DevAddr 48:00:00:01
+JOIN: Done
b) 加入失败
+JOIN: Join failed
c) 加入过程正在进行
+ JOIN: LoRaWAN modem is busy
当启用 OTAA 模式时,JOIN 命令可用于加入已知网络

有关更多信息,请参考命令规范

连接并发送数据到 The Things Network

  • 步骤 1. 访问 The Things Network 网站并注册新账户

  • 步骤 2. 登录后,点击您的个人资料并选择 Console

pir

  • 步骤 3. 选择一个集群开始添加设备和网关

pir

  • 步骤 4. 点击 Go to applications

pir

  • 步骤 5. 点击 + Add application

pir

  • 步骤 6. 填写 Application ID 并点击 Create application

pir

注意: 这里 Application nameDescription 不是必填字段。如果 Application name 留空,默认将使用与 Application ID 相同的名称

以下是新创建的应用程序

pir

  • 步骤 7. 点击 + Add end device

pir

  • 步骤 8. 点击 Manually,手动输入注册凭据

pir

  • 步骤 9. 根据您的地区选择 Frequency plan。同时确保您使用与要连接此设备的网关相同的频率。选择 MAC V1.0.2 作为 LoRaWAN® version,选择 PHY V1.0.2 REV B 作为 Regional Parameters version。这些设置是根据 Wio-E5 的 LoraWAN® 协议栈配置的。

pir

  • 步骤 10. 当 Wio-E5 模块仍可通过串行控制台访问时,在串行监视器上发送以下 AT 命令:

    • AT+ID=DevEui 获取您的设备 EUI
    • AT+ID=AppEui 获取您的应用 EUI
    • AT+KEY=APPKEY,"2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C" 设置应用密钥

输出将如下所示:

Tx: AT+ID=DevEui
Rx: +ID: DevEui, 2C:F7:F1:20:24:90:03:63
Tx: AT+ID=AppEui
Rx: +ID: AppEui, 80:00:00:00:00:00:00:07
Tx: AT+KEY=APPKEY,"2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C"
Rx: +KEY: APPKEY 2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C
  • 步骤 11. 将上述信息复制并粘贴到 DevEUIAppEUIAppKey 字段中。当我们填写 DevEUI 时,End device ID 字段将自动填充。最后点击 Register end device

pir

  • 步骤 12. 在 TTN 控制台注册您的 LoRaWAN® 网关。请参考此处显示的说明

  • 步骤 13. 输入以下 AT 命令连接到 TTN

// If you are using US915
AT+DR=US915
AT+CH=NUM,8-15

// If you are using EU868
AT+DR=EU868
AT+CH=NUM,0-2

AT+MODE=LWOTAA
AT+JOIN

串行监视器上的输出将如下所示:

Tx: AT+DR=US915
Rx: +DR: US915
Tx: AT+CH=NUM,8-15
Rx: +CH: NUM, 8-15

Tx: AT+MODE=LWOTAA
Rx: +MODE: LWOTAA

Tx: AT+JOIN
Rx: +JOIN: Start
+JOIN: NORMAL
+JOIN: Network joined
+JOIN: NetID 000013 DevAddr 26:01:5F:66
+JOIN: Done

如果您在串行控制台上看到 +JOIN: Network joined,这意味着您的设备已成功连接到 TTN!

您也可以在 End devices 页面检查您的设备状态

pir

  • 步骤 14. 输入以下 AT 命令向 TTN 发送数据
// send string "HELLO" to TTN 
Tx: AT+MSG=HELLO
Rx: +MSG: Start
+MSG: FPENDING
+MSG: RXWIN2, RSSI -112, SNR -1.0
+MSG: Done
// send hex "00 11 22 33 44"
Tx: AT+MSGHEX="00 11 22 33 44"
Rx: +MSGHEX: Start
+MSGHEX: Done

有关 AT 命令的更多信息,请参考 Wio-E5 AT 命令规范

使用 STM32Cube MCU 包进行开发

本节针对 Wio-E5 mini,旨在使用 STM32WL 系列的 STM32Cube MCU 包(SDK)构建几个应用程序。

注意: 我们现在已经更新了库以支持 v1.1.0,这是 STM32WL 系列 STM32Cube MCU 包的最新版本。

note

请先阅读擦除出厂 AT 固件部分,因为我们需要在使用 SDK 编程之前擦除出厂 AT 固件。擦除出厂 AT 固件后无法恢复。

准备工作

软件:

硬件:

  • 连接到 LoRaWAN® 网络服务器(例如 TTN)的 LoRaWAN® 网关

  • 一根 USB Type-C 线缆和一个 ST-LINK。将 Type-C 线缆连接到板子的 Type-C 端口用于供电和串行通信。将 ST-LINK 连接到 SWD 引脚,如下所示

connection

GPIO 配置概述

  • 由于 Wio-E5 系列的硬件设计与 ST 官方 STM32WL55JC 开发板 NUCLEO-WL55JC 有所不同,开发者需要重新配置一些 GPIO,以使 SDK 示例适配 Wio-E5 系列。我们已经重新配置了 GPIO,但我们认为有必要指出差异。
SDK 示例标签NUCLEO-WL55JC 的 GPIOWio-E5 mini 的 GPIO
RF_CTRL1PC4PA4
RF_CTRL2PC5PA5
RF_CTRL3PC3
BUT1PA0PB13(启动按钮)
BUT2PA1
BUT3PC6
LED1PB15
LED2PB9PB5
LED3PB11
PROB1PB12PA0(D0 按钮)
PROB2PB13PB10
PROB3PB14PB3
PROB4PB10PB4
UsartUsart2(PA2/PA3)Usart1(PB6/PB7)
note

标签 PROB 指的是探测线的引脚。这些引脚能够设置为 CM4_EVENTOUT 附加功能。作为 Arm Cortex-M4 内核 CoreSight 调试组件的一部分,此功能实现非侵入式调试和硬件级事件标记。它实时监控 CPU 内部活动,无需暂停 CPU 或占用通信接口(如 UART),将软件中难以直接观察的"事件"转换为可测量的电信号。

应用程序

现在我们将探索使用 STM32WL 系列 STM32Cube MCU 包(SDK)为 Wio-E5 mini 开发的几个应用程序。

LoRaWAN® 终端节点

此应用程序将 Wio-E5 mini 与 TTN(The Things Network)连接,并在与 LoRaWAN® 网关连接后发送数据。

  • 步骤 1. 点击此处访问 Seeed-Studio/LoRaWan-E5-Node 仓库并将其下载为 ZIP 文件

pir

  • 步骤 2. 解压 ZIP 文件并导航到 LoRaWan-E5-Node > Projects > Applications > LoRaWAN > LoRaWAN_End_Node > STM32CubeIDE

  • 步骤 3. 双击 .project 文件

    注意: 对于 MAC,应采用以下选项之一打开项目:

    • 1. 导航到 Wio-E5-Node > Projects > Applications > LoRaWAN > LoRaWAN_End_Node。双击文件 "LoRaWAN_End_Node.ioc"。

    • 2. 使用 "Import Projects from File System or Archieve",如下图所示。

pir

  • 步骤 4. 右键点击项目并点击 Properties

pir

  • 步骤 5. 导航到 C/C++ Build > Settings > MCU Post build outputs,勾选 Convert to Intel Hex file (-O ihex) 并点击 Apply and Close

pir

  • 步骤 6. 点击 Build 'Debug',应该能够无错误编译

build

pir

现在我们将修改我们的 Device EUIApplication EUIApplication KEYLoRawan® Region

  • 步骤 7. 请按照这里的指南设置您的 TTN 应用程序,获取您的 Application EUI 并将其复制到 LoRaWAN/App/se-identity.h 中的宏定义 LORAWAN_JOIN_EUI,例如,这里的 Application EUI 是 80 00 00 00 00 00 00 0x07
// LoRaWAN/App/se-identity.h

/*!
* App/Join server IEEE EUI (big endian)
*/
#define LORAWAN_JOIN_EUI { 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07 }
  • 步骤 8. 此外,您可以通过在 LoRaWAN/App/se-identity.h 中设置宏定义 LORAWAN_DEVICE_EUILORAWAN_NWK_KEY 来修改您的 Device EUIApplication Key。确保 LORAWAN_DEVICE_EUILORAWAN_NWK_KEY 与 TTN 控制台中的 Device EUIApp Key 相同。
// LoRaWAN/App/se-identity.h

/*!
* end-device IEEE EUI (big endian)
*/
#define LORAWAN_DEVICE_EUI { 0x2C, 0xF7, 0xF1, 0x20, 0x24, 0x90, 0x03, 0x63 }

/*!
* Network root key
*/
#define LORAWAN_NWK_KEY 2B,7E,15,16,28,AE,D2,A6,AB,F7,15,88,09,CF,4F,3C

pir

  • 步骤 9. 默认的 LoRaWAN Region 是 EU868,您可以通过在 LoRaWAN/App/lora_app.h 中设置宏定义 ACTIVE_REGION 来修改它
// LoRaWAN/App/lora_app.h

/* LoraWAN application configuration (Mw is configured by lorawan_conf.h) */
/* Available: LORAMAC_REGION_AS923, LORAMAC_REGION_AU915, LORAMAC_REGION_EU868, LORAMAC_REGION_KR920, LORAMAC_REGION_IN865, LORAMAC_REGION_US915, LORAMAC_REGION_RU864 */
#define ACTIVE_REGION LORAMAC_REGION_US915

pir

  • 步骤 10. 完成上述修改后,重新构建示例并烧录到您的 Wio-E5。打开 STM32CubeProgrammer,将 ST-LINK 连接到您的 PC,按住设备的 RESET Button,然后点击 Connect 并释放 RESET Button

pir

  • 步骤 11. 确保 Read Out Protection 是 AA,如果显示为 BB,选择 AA 并点击 Apply

pir

  • 步骤 12. 现在,转到 Erasing & Programming 页面,选择您的 hex 文件路径(例如:C:\Users\user\Downloads\LoRaWan-E5-Node\Projects\Applications\LoRaWAN\LoRaWAN_End_Node\STM32CubeIDE\Debug\LoRaWAN_End_Node.hex),按照下图选择编程选项,然后点击 Start Programming

pir

编程完成后,您将看到消息 Download verified successfully

  • 步骤 13. 如果您的 LoRaWAN® Gateway 和 TTN 已设置,Wio-E5 将在重置后成功加入!每 30 秒将向 TTN 发送一个确认的 LoRaWAN® 数据包。如果加入成功,串行监视器(这里使用 Arduino Serial Monitor)将打印以下日志:

pir

  • 太棒了!现在您已经将 Wio-E5 连接到 LoRaWAN® 网络!您现在可以继续开发更多令人兴奋的 LoRaWAN® 终端节点应用程序!

注意: Wio-E5 仅支持高功率输出模式,因此您不能在 radio_board_if.h 中使用这些宏定义:

#define RBI_CONF_RFO     RBI_CONF_RFO_LP_HP
// or
#define RBI_CONF_RFO RBI_CONF_RFO_LP

尽管在 radio_board_if.hRBI_CONF_RFO 被定义为 RBI_CONF_RFO_LP_HP,但它不会被使用,因为定义了 USE_BSP_DRIVERBSP_RADIO_GetTxConfig() 函数返回 RADIO_CONF_RFO_HP

FreeRTOS LoRaWAN®

此应用程序也将 Wio-E5 mini 与 TTN(The Things Network)连接,并在与 LoRaWAN® 网关连接后发送数据。之前的 LoRaWAN® 终端节点应用程序与此 FreeRTOS LoRaWAN® 应用程序的区别在于,前者运行在裸机上,而后者运行在 FreeRTOS 下。

  • 步骤 1. 点击这里访问 Seeed-Studio/LoRaWan-E5-Node 仓库并将其下载为 ZIP 文件

pir

  • 步骤 2. 解压 ZIP 文件并导航到 LoRaWan-E5-Node > Projects > Applications > FreeRTOS > FreeRTOS_LoRaWAN

  • 步骤 3. 双击 .project 文件

  • 步骤 4. 参考之前 LoRaWAN® End Node 应用程序的步骤 4 - 步骤 13来将 Wio-E5 mini 与 TTN 连接!

FreeRTOS LoRaWAN® AT

此应用程序也将 Wio-E5 mini 与 TTN(The Things Network)连接,并在与 LoRaWAN® 网关连接后发送数据。之前的 FreeRTOS LoRaWAN 应用程序与此应用程序的区别在于,您可以使用 AT 命令。

  • 步骤 1. 点击这里访问 Seeed-Studio/LoRaWan-E5-Node 仓库并将其下载为 ZIP 文件

pir

  • 步骤 2. 解压 ZIP 文件并导航到 LoRaWan-E5-Node > Projects > Applications > FreeRTOS > FreeRTOS_LoRaWAN_AT

  • 步骤 3. 双击 .project 文件

  • 步骤 4. 参考之前 LoRaWAN End Node 应用程序的步骤 4 - 步骤 12

  • 步骤 5. 打开串行监视器,如 Arduino Serial Monitor,您将看到以下输出

pir

  • 步骤 6. 输入 AT? 并按 ENTER 查看所有可用的 AT 命令

pir

  • 步骤 7. 如果您仍想更改 Device EUIApplication EUIApplication KEYLoRawan® Region,您可以使用 AT 命令进行更改。但是,这些参数已经在此示例的 se-identity.hlora_app.h 中设置

  • 步骤 8. 输入 AT+JOIN=1,一旦加入成功,您将看到以下输出!

pir

注意: 这里应使用 AT+JOIN=(Mode) 格式。Mode 对应 0 表示 ABP1 表示 OTAA

FreeRTOS LowPower

此应用程序将在 Wio-E5 mini 上启用低功耗模式。一旦烧录应用程序,板子将正常消耗功率 2 秒,然后进入低功耗模式 2 秒,如此循环。

  • 步骤 1. 点击这里访问 Seeed-Studio/LoRaWan-E5-Node 仓库并将其下载为 ZIP 文件

pir

  • 步骤 2. 解压 ZIP 文件并导航到 LoRaWan-E5-Node > Projects > Applications > FreeRTOS > FreeRTOS_LowPower

  • 步骤 3. 双击 .project 文件

  • 步骤 4. 右键点击项目并点击 Properties

pir

  • 步骤 5. 导航到 C/C++ Build > Settings > MCU Post build outputs,勾选 Convert to Intel Hex file (-O ihex) 并点击 Apply and Close

pir

  • 步骤 6. 点击 Build 'Debug',它应该编译无误

pir

pir

  • 步骤 7. 打开 STM32CubeProgrammer,将 ST-LINK 连接到您的 PC,按住设备的 RESET Button,然后点击 Connect 并释放 RESET Button

pir

  • 步骤 8. 确保 Read Out Protection 是 AA,如果显示为 BB,选择 AA 并点击 Apply

pir

  • 步骤 9. 现在,转到 Erasing & Programming 页面,选择您的 hex 文件路径(例如:C:\Users\user\Downloads\LoRaWan-E5-Node\Projects\Applications\FreeRTOS\FreeRTOS_LowPower\Debug\FreeRTOS_LowPower.hex),按照下图选择编程选项,然后点击 Start Programming

pir

编程完成后,您将看到 Download verified successfully 消息。

  • 步骤 10. 通过连接功率计将 Wio-E5 mini 连接到 PC。您会注意到板上的红色 LED 每秒闪烁一次,板子在正常和低功耗状态之间切换(功率计上的电流在低功耗状态下降低 1 秒,然后在正常工作状态下回升 1 秒)

pir

低功耗

此应用程序还将在 Wio-E5 mini 上启用低功耗模式。之前的 FreeRTOS LowPower 应用程序与此低功耗应用程序的区别在于,前者在 FreeRTOS 下运行,而后者在裸机上运行。

  • 步骤 1. 点击这里访问 Seeed-Studio/LoRaWan-E5-Node 仓库并将其下载为 ZIP 文件

pir

  • 步骤 2. 解压 ZIP 文件并导航到 LoRaWan-E5-Node > Projects > Applications > LowPower

  • 步骤 3. 双击 .project 文件

  • 步骤 4. 参考之前 FreeRTOS LowPower 应用程序的步骤 4 - 步骤 10,最终您将在功率计上看到相同的输出!

资源

Wio-E5 mini 数据手册:

Wio-E5 数据手册:

Wio-E5 认证:

相关 SDK:

技术支持与产品讨论

请将任何技术问题提交到我们的论坛

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...