如何使用 USB 转串口转换器登录到 Raspberry Pi OS/ Ubuntu OS 或其他操作系统
如果您有一个 USB 转串口转换器,可以按照以下步骤登录到 Raspberry Pi OS。
将跳线从 USB 转串口转换器连接到 reTerminal 的 40 针 GPIO 接口上的 UART 引脚,连接方式如下:

现在让我们在计算机上配置软件。请根据您的操作系统进行操作。
对于 Windows
-
步骤 1. 将 USB 转串口转换器连接到 PC
-
步骤 2. 在 Windows 搜索框中输入 设备管理器,打开 设备管理器
-
步骤 3. 点击 端口 (COM 和 LPT) 下拉箭头,找到已连接的串口名称(例如:COM7)

- 步骤 4. 访问此链接下载并安装 Putty
注意: Putty 是一个 SSH 和 Telnet 客户端,您可以使用它通过 SSH 连接到 reTerminal。如果您已经安装了 Putty,可以跳过此步骤。
-
步骤 5. 打开 Putty,将 PC 连接到 reTerminal
-
步骤 6. 在 连接类型 中选择 Serial
-
步骤 7. 按以下方式配置设置:
- 串口:COM7(选择您的 COM 端口)
- 波特率:9600

-
步骤 8. 点击 Open
-
步骤 9. 在 Putty 窗口中,输入以下登录信息:
- 用户名: pi
- 密码: raspberry
- 步骤 10. 如果您成功登录到 Raspberry Pi OS,您将看到以下输出:

对于 Mac/Linux
-
步骤 1. 将 USB 转串口转换器连接到 PC
-
步骤 2. 在 Mac/Linux 上打开一个 终端窗口
-
步骤 3. 输入以下命令以更新 软件包列表:
sudo apt-get update
- 步骤 4. 输入以下命令以安装 minicom:
sudo apt-get install minicom
- 步骤 5. 在终端中输入以下命令以查看已连接的串口设备:
dmesg | grep tty
例如:
[ 1562.048241] cdc_acm 1-3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
- 步骤 6. 输入以下命令连接到串口设备:
minicom -D /dev/ttyACM0 -b 9600
注意: 波特率设置为 9600。
- 步骤 7. 按照上述硬件连接完成后,从墙壁电源插座打开电源以启动 reTerminal。
现在,您已经成功登录到 Raspberry Pi OS!