逻辑直流插座
这是一个易于使用的逻辑控制器,可以实现逻辑与(AND)和逻辑非(NOT)功能。 它采用 H 桥设计,具有一定的驱动功能,可以驱动电机和其他应用,现在您的应用将不再仅限于 LED 应用。 如果您是编程新手并倾向于制作简单的应用程序,这是一个开始的明智选择。
特性
-
双输入单输出
-
通过开关选择逻辑
-
输入默认设置为高电平
-
半桥输出,可直接驱动电机
-
使用 9V 电池供电
规格
-
空载电流:10±1mA;
-
输入电压:6~9V;
-
输出电压:5V;
-
电源转换效率:82±5%
硬件概述
以下是 Logic_DC_Jack 模块的框图,包含以下部分。
-
输入 - 逻辑输入
-
GND - 接地
-
VCC - 连接到电源
-
IN2 - 输入2
-
IN1 - 输入1
-
-
输出 - 逻辑输出
-
GND - 接地
-
VCC - 连接到电源
-
OUT - 输出
-
OUT - 输出
-
-
状态指示灯 - 一个红色指示灯
-
ON - NOT 模式
-
OFF - AND 模式
-
-
功能开关
-
Off - 关闭电源
-
Not - NOT 模式,表示当前板是一个 NOT 逻辑门,仅支持一个输入模块。
-
And - AND 模式,当只有一个 Grove 电缆插入主板左侧插座时,主板将作为一个简单连接器。但如果使用分支 Grove 电缆,主板将表现为 AND 逻辑门。
-
注意:在 AND 模式下,IN2 默认设置为高电平,因此当只有一个输入模块时,Logic DC Jack 充当缓冲器。
-
电源输入 - 直流电源输入,要求 6-9V
-
电源指示灯 - 一个绿色指示灯,当有电源供应时亮起
入门指南
在本节之后,您只需几个步骤即可让 Logic DC Jack 运行。
它是如何工作的?
Logic DC Jack 是一个逻辑设备,用于实现一些简单的逻辑功能。在开始之前,请参考以下链接了解有关 NOT 门 和 AND 门 的信息。
该模块包括两种类型的电缆,您将在将一个或两个输入插入输入端口时使用其中一种。
- 情况 1 – 一个输入
- 如果输入只有一个模块,Logic DC Jack 可以实现 AND 和 NOT 的逻辑功能。以下是逻辑功能图:

- 情况 2 – 两个输入
- 如果输入是两个模块,Logic DC Jack 只能实现 AND 的逻辑功能。以下是逻辑功能图:

首先选择输入的数量,然后将开关调整到正确的位置,即可确认所需的逻辑功能。
如何判断输入端口和输出端口?
外壳上有两个箭头标记,您可以轻松区分输入和输出。
如何知道默认输入电平?
即使我们知道如何使用逻辑功能,但如何知道输入的默认电平状态呢?因为不同的默认电平状态会导致不同的输出状态。这里,您可以通过一个简单的实验来了解。
准备工作
需要以下物品:
-
9V 电池
硬件连接
在本演示中,我们使用 Grove - 按钮 作为输入,使用 Grove - 红色 LED 作为输出。
切换到 NOT 门。
如下图所示:
查看结果
如您所知,只有当输出电平为 1 时,Grove - LED 才会亮起。通电后,您会发现 Grove - LED 亮起,换句话说,根据逻辑图,输出电平为 1,因此我们可以知道:如果输出为 1,开关模式为 NOT,那么默认输入电平为 0。
关于两个输入的演示
如果您想使用两个输入,您需要 Grove 分支电缆。
使用此电缆,您可以将两个 Grove 连接到输入端口。一个连接到 Input1,另一个连接到 Input2。
以下是一个示例,两个按钮作为输入,一个 LED 作为输出:

只有当两个按钮都按下时,LED 才会亮起。
提示:此电缆也可以用作输出,如果您想同时控制两个 Grove 的状态电平,则需要此电缆。请注意:如果以这种方式使用电缆,两个输出的状态电平是相同的。与乐高协作
Logic DC Jack 包含一个与乐高兼容的外壳,您可以将 Logic DC Jack 插入乐高,使其更有趣。
关于与乐高兼容的 Grove 基座,敬请期待。
以下是一个演示:

兼容 Logic DC Jack 的 Grove 模块
以下 Grove 模块可以很好地与 Logic DC Jack 配合使用:
输入模块
输出模块
在线原理图查看器
资源
- [PDF] PDF格式原理图
- [Eagle] Eagle格式原理图
- [PDF]Logic DC Jack v1.0 pdf
- [EAGLE]Logic DC Jack v1.0 sch
- [Wik] NOT门的维基页面
- [Wik] AND门的维基页面
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时能够获得尽可能顺畅的体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。