概述
LoRaWAN 基础知识
LoRaWAN(Long Range Wide Area Network,长距离广域网)是一种专为物联网(IoT)应用设计的低功耗、长距离无线通信协议。它为物联网设备提供了远距离和低功耗的通信能力。LoRaWAN 的主要特点包括:
- 长距离通信
- 低功耗
- 可公有或私有部署
- 支持大规模设备连接
由于这些特性,LoRaWAN 被广泛应用于智慧农业、智慧城市、环境监测以及其他无线传感应用中。

想了解更多关于 LoRaWAN 的信息,请点击这里。
SenseCAP LoRaWAN 入门套件
SenseCAP LoRaWAN 入门套件旨在帮助用户快速掌握并应用 LoRaWAN 的实际知识。该套件包括 NM2 多平台网关、XIAO S3、Grove Wio-E5、温湿度传感器、土壤湿度传感器以及其他可扩展的 Grove 模块,使用户能够通过实践学习 LoRaWAN 架构,并进一步开发自己的项目。

作为一款 LoRaWAN 入门套件,它包含了 LoRaWAN 架构的所有组件,包括节点、网关,甚至 SenseCAP 云平台。该套件提供了一整套功能,允许您全面体验 LoRaWAN 技术。通过该套件,您可以参与各种实践活动,例如距离测试、网络测试和项目开发。它提供了一个完整的解决方案,使您能够深入了解 LoRaWAN 的各个方面,并通过实际应用验证其性能和功能。无论您是初学者还是经验丰富的开发者,该套件都能满足您在 LoRaWAN 领域的学习和实践需求。

相关产品:
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| S210x | 一系列无线 LoRaWAN® 工业传感器。 |
| S2100 数据记录仪 | 可连接 MODBUS-RTU RS485/模拟/GPIO 传感器,并将传感器数据传输到 LoRaWAN 网络。 |
| M2 多平台 LoRaWAN 室内网关 | 一款标准 LoRaWAN® 网关,支持连接到不同的网络服务器。 |
| Wio-E5 开发套件 | 一款易于使用的紧凑型开发工具套件,可帮助您解锁 Wio-E5 STM32WLE5JC LoRa 模块的强大性能。 |
快速入门
准备工作
硬件
电子元件
套件应包含以下电子元件。请检查是否齐全。
**

在开始项目之前,您需要将针脚焊接到 XIAO 板上并安装天线。
焊接针脚
XIAO ESP32S3 默认情况下不附带针脚,您需要准备自己的针脚并将其焊接到 XIAO 的对应针脚上,以便连接扩展板或传感器。
由于 XIAO ESP32S3 的尺寸非常小,在焊接针脚时请小心,不要将不同的针脚焊接在一起,也不要将焊锡粘到屏蔽罩或其他元件上。否则可能导致 XIAO 短路或无法正常工作,由此造成的后果将由用户自行承担。

天线安装
在 XIAO ESP32S3 正面左下角,有一个独立的“WiFi/BT 天线连接器”。为了获得更好的 WiFi/蓝牙信号,您需要取出包装内的天线并将其安装到连接器上。
安装天线有一个小技巧,如果直接用力按压,您会发现很难按下并且手指会疼!正确的安装方法是先将天线连接器的一侧插入连接块,然后稍微按压另一侧,天线即可安装。
拆卸天线时也是如此,不要用蛮力直接拉扯天线,而是从一侧用力抬起,天线就很容易取下。

软件
您可以选择使用我们内置的 SenseCAP 云平台,或者使用第三方 LoRaWAN 网络服务器(如 The Things Network)。我们推荐使用 SenseCAP 云平台以获得最佳用户体验。以下是相关链接。
- 点击打开 SenseCAP Portal 网页
扫描下载 SenseCAP Mate APP

使用 LoRaWAN 入门套件快速无代码启动

步骤 1:通电并连接到互联网
套件包含 SenseCAP 多平台 LoRaWAN 室内网关 (SX1302) - EU868 - Seeed Studio,这是一个支持连接到不同网络服务器的标准 LoRaWAN® 网关。它不仅可用于个人 LoRa 开发,还可与工业传感器配合使用。在本教程中,数据流将通过 SenseCAP 云。此网关默认运行 SenseCAP 模式,因此您无需额外设置,只需通电并通过以太网或 WiFi 连接到互联网。
连接以太网线
最快的方法 - 将以太网线连接到以太网端口,如果网关成功连接到互联网,顶部指示灯将显示绿色常亮。
通过 Luci 连接到 WiFi
用户可以通过以下两种方式登录 Luci 配置页面:
通过路由器访问
- 将网关连接到以太网线,并将您的电脑连接到同一路由器。

注意:您的电脑和设备应连接到同一路由器/网络。
- 在路由器管理页面检查设备的 IP 地址。
- 获取设备的用户名和密码:您可以在设备标签上找到用户名和密码。

- 在浏览器中输入设备的 IP 地址以进入 Luci 页面。然后输入设备的用户名和密码以登录。

通过设备 AP 热点访问
- 按住按钮 5 秒,直到蓝色指示灯慢闪,进入配置模式。
- AP 热点名称为 SenseCAP_XXXXXX(6 位 MAC 地址),默认密码为 12345678;将您的电脑连接到此 AP 热点。

-
获取设备的用户名和密码:您可以在设备标签上找到用户名和密码。
-
在浏览器中输入 IP 地址(192.168.168.1)以进入本地控制台。然后输入设备的用户名和密码,并点击登录按钮。
连接到 WiFi
点击 Network - Wireless

点击 Scan 按钮扫描 WiFi。

选择您的 WiFi 加入网络。

提交 WiFi 密码,然后点击 Submit 和 Save。

然后点击“保存并应用”以应用您的设置。
如果网关成功连接到 WIFI,顶部的指示灯将显示为绿色常亮。
步骤2 连接节点
将 Grove-电容式土壤湿度传感器、温湿度传感器和 Grove-Wio-E5 无线模块插入 XIAO 扩展板。

步骤3 扫描 Grove-Wio-E5 的二维码
下载并打开 SenseCAP Mate APP,根据您使用的手机系统下载相应版本的 APP。如果您是首次使用 SenseCAP 平台,请先注册一个账户。


点击右上角的 + 号,选择“添加设备”以绑定 Grove-Wio-E5。

将摄像头中心的框对准 Grove-Wio-E5 背面的二维码进行扫描以绑定您的设备。请注意,不要扫描 Wio-E5 正面的二维码。

步骤4 查看数据
通过 SenseCAP Mate APP 成功绑定后,您将在 APP 上看到传感器数据。

SenseCAP Mate APP 不会自动刷新数据,您需要在传感器页面手动下拉刷新数据。如果超过 10 分钟未看到新数据,您可以尝试通过将侧边按钮向下拨动一次来重启 Wio Terminal。