MT3620 Grove 扩展板


Azure Sphere MT3620 开发套件 和 MT3620 Mini 开发板 均由 Microsoft Azure Sphere 技术支持,MT3620 Grove 扩展板是专为全新的 MT3620 Mini 开发板设计的扩展板。
MT3620 Grove 扩展板使用户能够快速将传感器模块 - SeeedStudio Groves 应用于基于 MT3620 Mini 开发板构建的快速原型应用。
由于 Azure Sphere SDK 尚未支持 MT3620 上的 ADC,此扩展板充当 MT3620 I2C 端口与外部 ADC 之间的接口,提供了一种从模拟端口读取模拟数据的方法。除了模拟端口外,此扩展板还具有 UART、SPI、I2C 和 GPIO 端口。
特性
- 12 位 ADC,兼容 I2C 的串行接口
- 8 个 Grove 接口
- 2 x UART
- 2 x I2C
- 2 x 模拟
- 2 x 数字(4 GPIO)
硬件概览
接口

-
① 扩展头 1:
24 个引脚,请参考板载引脚图了解详细的引脚定义。 -
② 模拟:
2 个 Grove 模拟端口,输入信号电压必须小于 3.3V。

- ③ I2C:
2 个 Grove I2C 端口,I2C 端口与 UART1 共享相同的引脚,因此一次只能选择 I2C 或 UART1。

- ④ UART:
2 个 Grove UART 端口,I2C 端口与 UART1 共享相同的引脚,因此一次只能选择 I2C 或 UART1。SPI0 端口与 UART0 共享相同的引脚,因此一次只能选择 SPI0 或 UART0。

- ⑤ 数字:
4 个数字 GPIO 端口,工作电压为 3.3V。

- ⑥ 扩展头 2:
这是扩展头 1 的重复部分。您可以将线焊接到头部。有两个引脚未与扩展头 1 连接。J5 的 Pin1 直接连接到 3.3V,J5 的 Pin6 未连接。

- ⑦ SPI:
SPI0 端口与 UART0 共享相同的引脚,因此一次只能选择 SPI0 或 UART0。

- ⑧ AD7992BRMZ-1:
MT3620 Mini 开发板支持 SPI、UART、I2C 和数字功能,但不支持 ADC 功能。因此,MT3620 Grove 扩展板包含 AD7992 芯片,它是一款 12 位、低功耗、逐次逼近 ADC,具有兼容 I2C 的接口。然后连接到 MT3620 Mini 开发板的 I2C 接口。

- ⑨ I2C 地址选择:
作为逻辑输入。地址选择输入,用于为 AD7992 选择三个 I2C 地址之一。如果连接到 GND,则 I2C 地址为 0x23。如果连接到 3.3V,则 I2C 地址为 0x24。
板载引脚图
板载尺寸
长:57mm 宽:52mm 高:10mm
应用场景
- 家庭/建筑/设施
- 自动化
- 安全
- 设备管理
- 公用事业
- 公共安全
:::提示 为了了解 Azure Sphere 在实际环境中的工作方式,请参考 Contoso, Ltd 的场景。 :::
安装 Azure Sphere
如果您拥有尚未使用过的 MT3620 Mini 开发板,请首先完成 这些步骤 以开始使用。
MT3620 Mini 开发板演示
我们构建了以下演示,结合 MT3620 Mini 开发板和 Seeed Grove 系统。
演示#1:MT3620 Mini 开发板作为 MCU,与 Grove-按钮和 USB 到 TTL 适配器连接。然后将 MT3620 Mini 开发板和 USB 到 TTL 适配器连接到 PC 的 USB 端口。下载代码后,按下 Grove-按钮并通过 USB 到 TTL 适配器输入 "Hello World!",您可以在 Visual Studio 输出窗口中接收到 "Hello World!"。
演示#2:MT3620 Mini 开发板作为 MCU,与 Grove-光传感器和 USB 到 Grove-旋转传感器连接。然后将 MT3620 Mini 开发板连接到 PC 的 USB 端口。下载代码后,在 Grove-光传感器上移动手或旋转 Grove-旋转传感器,您可以在 Visual Studio 输出窗口中看到两个传感器的模拟输出。
演示#3:MT3620 Mini 开发板作为 MCU,与 Grove - OLED 显示屏 1.12" 连接。然后将 MT3620 Mini 开发板连接到 PC 的 USB 端口。下载代码后,按下 Grove-按钮并通过 USB 到 TTL 适配器输入 "Hello World!",您可以在 Visual Studio 输出窗口中接收到 "Hello World!"。
演示#1 数字和 UART
部件清单
| MT3620 Mini 开发板 | MT3620 Grove 扩展板 | Grove - 按钮 | USB 到 UART 5V&3V3 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
硬件连接

:::注意 请确保以正确方式将 MT3620 Mini 开发板插入 MT3620 Grove 扩展板。MT3620 Grove 扩展板上有 USB 丝印,请确保它与 MT3620 Mini 开发板的 USB 端口位于同一侧。 :::
- 步骤 1. 将 Grove-按钮连接到 MT3620 Grove 扩展板的 D1。
- 步骤 2. 通过 Grove-电缆 将 USB 到 UART 适配器连接到 MT3620 Grove 扩展板的 UART0。
- 步骤 3. 将 MT3620 Grove 扩展板插入 MT3620 Mini 开发板。
- 步骤 4. 将 MT3620 Mini 开发板和 USB 到 TTL 适配器连接到 PC 的 USB 端口。
:::注意 请确保 USB 到 TTL 适配器上的电压开关设置为 5v。将 USB 到 TTL 适配器的 RX 连接到 MT3620 Grove 扩展板的 TX,将 USB 到 TTL 适配器的 TX 连接到 MT3620 Grove 扩展板的 RX,并连接 GND。不要连接 5V。 :::
软件
- 步骤 1. 下载 Azure Sphere 演示
- 步骤 2. 打开 Azure_Sphere_Demo 下的 Samples\UART0
- 步骤 3. 双击 UART0.sln
- 步骤 4. 右键单击应用程序的项目名称,选择 属性 > C/C++ > 常规 > 附加包含目录
- 步骤 5. 点击 下拉箭头 > 编辑... > 新行 图标,修改 UART0 的路径,点击 选择文件夹 > 确定 > 确定
- 步骤 6. 转到应用程序项目,右键单击 引用 > 添加引用,选择 项目,勾选 UART0,然后点击 确定
- 步骤 7. 右键单击应用程序的项目名称,选择 常规 > 目标 API 集,勾选并设置为 1+Beta1902(如果您使用的是 Visual Studio Community 版本),如果您使用的是 Enterprise 版本,请跳过此步骤。
- 步骤 8. 点击 远程 GDB 调试器。
- 步骤 9. 打开 COM 监视工具并选择 USB 到 TTL 适配器的串口。
- 步骤 10. 按下 Grove-按钮并从 COM 监视工具发送 "Hello World!"。
- 步骤 11. 您可以在 Visual Studio 输出窗口中看到以下消息:
UART received 12 bytes: 'Hello World!'.
UART received 2 bytes: '
'.
UART received 12 bytes: 'Hello World!'.
UART received 2 bytes: '
'.
UART received 12 bytes: 'Hello World!'.
UART received 2 bytes: '
演示#2 模拟
部件清单
| MT3620 Mini 开发板 | MT3620 Grove 扩展板 | Grove-光传感器 | Grove - 旋转角度传感器 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
硬件连接

请确保以正确的方式将 MT3620 Mini 开发板插入 MT3620 Grove 扩展板。MT3620 Grove 扩展板上有 USB 丝印标记,请确保它与 MT3620 Mini 开发板的 USB 端口位于同一侧。
- 步骤 1. 将 Grove-旋转角度传感器连接到 MT3620 Grove 扩展板的 A0。
- 步骤 2. 将 Grove-光传感器连接到 MT3620 Grove 扩展板的 A1。
- 步骤 3. 将 MT3620 Grove 扩展板插入 MT3620 Mini 开发板。
- 步骤 4. 将 MT3620 Mini 开发板连接到 PC 的 USB 端口。
软件
- 步骤 1. 下载 Azure Sphere Demo
- 步骤 2. 打开 Azure_Sphere_Demo 下的 Samples\AD7991_I2C
- 步骤 3. 双击 AD7991_I2C.sln
- 步骤 4. 右键单击应用程序的项目名称,选择 Properties > C/C++ > General > Additional Include Directories
- 步骤 5. 点击 下拉箭头 > Edit... > New Line 图标,修改 AD7991_I2C 的路径,点击 Select Folder > OK > OK
- 步骤 6. 转到应用程序项目,右键单击 References > Add References,选择 Projects,勾选 AD7991_I2C,然后点击 OK
- 步骤 7. 右键单击应用程序的项目名称,选择 General > Target API Set,勾选并设置为 1+Beta1902(如果使用的是 Visual Studio Community 版本),如果使用的是 Enterprise 版本,请跳过此步骤。
- 步骤 8. 点击 Remote GDB Debugger,将手放在 Grove-光传感器上方或旋转 Grove-旋转角度传感器,可以在 Visual Studio 的输出窗口中看到两个传感器的模拟输出。
A0: 192 A1: 2646
A0: 162 A1: 2644
A0: 1489 A1: 2647
A0: 621 A1: 2644
A0: 227 A1: 2648
A0: 33 A1: 2644
A0: 0 A1: 2647
A0: 0 A1: 2647
A0: 0 A1: 2647
A0: 0 A1: 2644
A0: 373 A1: 2643
A0: 885 A1: 2646
A0: 1717 A1: 2647
A0: 2057 A1: 2647
演示#3 I2C
部件清单
| MT3620 Mini 开发板 | MT3620 Grove 扩展板 | Grove-OLED 显示屏 1.12'' V2 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
硬件连接

请确保以正确的方式将 MT3620 Mini 开发板插入 MT3620 Grove 扩展板。MT3620 Grove 扩展板上有 USB 丝印标记,请确保它与 MT3620 Mini 开发板的 USB 端口位于同一侧。
- 步骤 1. 将 Grove-OLED 显示屏 1.12'' V2 连接到 MT3620 Grove 扩展板的 I2C。
- 步骤 2. 将 MT3620 Grove 扩展板插入 MT3620 Mini 开发板。
- 步骤 3. 将 MT3620 Mini 开发板连接到 PC 的 USB 端口。
软件
- 步骤 1. 下载 Azure Sphere Demo
- 步骤 2. 打开 Azure_Sphere_Demo 下的 Samples\SeeedOLED_I2C
- 步骤 3. 双击 SeeedOLED_I2C.sln
- 步骤 4. 右键单击应用程序的项目名称,选择 Properties > C/C++ > General > Additional Include Directories
- 步骤 5. 点击 下拉箭头 > Edit... > New Line 图标,修改 SeeedOLED_I2C 的路径,点击 Select Folder > OK > OK
- 步骤 6. 转到应用程序项目,右键单击 References > Add References,选择 Projects,勾选 SeeedOLED_I2C,然后点击 OK
- 步骤 7. 右键单击应用程序的项目名称,选择 General > Target API Set,勾选并设置为 1+Beta1902(如果使用的是 Visual Studio Community 版本),如果使用的是 Enterprise 版本,请跳过此步骤。
- 步骤 8. 点击 Remote GDB Debugger,您将看到信息显示在 OLED 上。
Remote debugging from host 192.168.35.1
Seeed oled 96*96 demo.
在线原理图查看器
资源
- [产品] 欢迎使用 Azure Sphere
- [库] Azure Sphere 演示库
- [Eagle] MT3620 Grove 扩展板原理图
- [PDF] MT3620 Grove 扩展板原理图
- [数据手册] WF-M620 RSC1 数据手册
- [数据手册] AD7992 数据手册
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。