在 ODYSSEY - X86 上安装 Mender 客户端
我们可以在 ODYSSEY - X86 板上设置 Mender 客户端,然后从托管或自托管的 Mender 服务器接收 OTA 更新。
本指南重点介绍如何在运行通过 Yocto 项目编译的自定义 Linux 系统的 ODYSSEY - X86 板上使用 Mender 客户端。
测试结果
下表中的 Yocto 项目版本已由 Mender 社区测试。如果您在其他 Yocto 项目版本上测试了此集成,请更新此表:
| Yocto 项目 | 构建 | 运行时 |
|---|---|---|
| dunfell (3.1 / 5.3.0) | 测试通过 | 测试通过 |
构建 表示使用此 Mender 集成的 Yocto 项目构建完成且无错误,并输出镜像。
运行时 表示已验证 Mender 在板上正常工作。对于基于 U-Boot 的板,已验证 集成检查表。
前提条件
- 在您的工作站/笔记本电脑上安装支持的 Linux 发行版和依赖项,如 Yocto Mega Manual 中所述
- 注意:具体说明取决于您打算使用的 Yocto 版本。
- ODYSSEY - X86 板
配置构建
设置 Yocto 环境
设置您要构建的 Yocto 项目分支:
创建一个目录以存放 mender-seeed 设置并克隆元信息。
mkdir mender-seeed && cd mender-seeed
获取所有必要的层:
git clone -b dunfell git://git.yoctoproject.org/poky layers/poky
git clone git://git.yoctoproject.org/meta-intel layers/meta-intel
git clone -b dunfell https://github.com/mendersoftware/meta-mender layers/meta-mender
git clone -b dunfell https://github.com/openembedded/meta-openembedded layers/meta-openembedded
git clone https://github.com/Seeed-Studio/meta-odyssey-x86 layers/meta-odyssey-x86
设置构建环境
初始化构建环境:
source layers/poky/oe-init-build-env
添加 Yocto 项目层:
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-intel
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-odyssey-x86
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-openembedded/meta-oe
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-openembedded/meta-python
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-openembedded/meta-networking
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-mender/meta-mender-core
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-mender/meta-mender-demo
将 Mender 配置应用到构建环境:
CONF_VERSION = "1"
MACHINE = "odyssey-x86-mender"
MENDER_ARTIFACT_NAME = "release-1"
INHERIT += "mender-full"
DISTRO_FEATURES_append = " systemd"
VIRTUAL-RUNTIME_init_manager = "systemd"
DISTRO_FEATURES_BACKFILL_CONSIDERED = "sysvinit"
VIRTUAL-RUNTIME_initscripts = ""
MENDER_STORAGE_DEVICE = "/dev/sda"
MENDER_STORAGE_TOTAL_SIZE_MB_DEFAULT = "4096"
MENDER_BOOT_PART_SIZE_MB = "64"
MENDER_DATA_PART_SIZE_MB = "1024"
MENDER_IMAGE_BOOTLOADER_FILE = "wic-initrd"
IMAGE_FEATURES_append = " \
ssh-server-openssh \
"
将以上内容添加到您的 local.conf 文件中。
配置 Mender 服务器 URL(可选)
此部分不是成功构建的必要条件,但默认生成的镜像仅适用于 独立部署 中的 Mender 客户端,因为缺少服务器配置。
您可以编辑 conf/local.conf 文件以提供您的 Mender 服务器配置,确保生成的镜像和 Mender 工件连接到您正在使用的 Mender 服务器。生成的 conf/local.conf 文件中应该已经有一个注释部分,您可以简单地取消注释相关配置选项并为其分配适当的值。
为托管 Mender 构建:
# 获取您的租户令牌:
# - 登录 https://hosted.mender.io
# - 点击右上角的您的邮箱,然后选择“我的组织”
# - 点击“复制到剪贴板”
# - 将剪贴板内容分配给 MENDER_TENANT_TOKEN
#
MENDER_SERVER_URL = "https://hosted.mender.io"
MENDER_TENANT_TOKEN = "<复制令牌到此处>"
为 Mender 演示服务器构建:
# https://docs.mender.io/administration/demo-installation
#
MENDER_DEMO_HOST_IP_ADDRESS = "<Mender 演示服务器的 IP 地址>"
为 Mender 生产/自托管(本地)构建:
# https://docs.mender.io/3.1/system-updates-yocto-project/build-for-production
#
# 取消注释以下内容并更新 URL 以匹配您配置的域名,并提供生成的 server.crt 文件的路径。
#
# 请注意,仅当您使用自签名证书时才需要自定义 server.crt 文件。
#
# 注意!建议您在自定义 Yocto 层中提供以下信息,此处仅用于演示目的。有关更多信息,请参阅链接文档。
MENDER_SERVER_URL = "<自托管 Mender 服务器的 URL>"
FILESEXTRAPATHS_prepend_pn-mender-client := "<包含 server.crt 的目录>:"
SRC_URI_append_pn-mender-client = " file://server.crt"
构建镜像
现在可以开始构建镜像:
MACHINE="odyssey-x86-mender" bitbake odyssey-image-base
将 odyssey-image-base 替换为您所需的镜像目标。
使用构建输出
构建成功后,生成的镜像和构建工件位于:
build/tmp/deploy/images/odyssey-x86-mender/odyssey-image-base-odyssey-x86.uefiimg.bz2
如果您的设备上已经运行了 Mender,并希望使用此构建部署 rootfs 更新,则应使用 Mender Artifact 文件,这些文件具有 .mender 后缀。您可以通过 Mender 服务器的托管模式(在服务器 UI 的 Releases 中上传)或仅使用 Mender 客户端的独立部署来部署此 Artifact。
刷写说明
在 ODYSSEY - X86 板上刷写镜像并运行有两种方法。
方法 1: 将镜像刷写到连接到 ODYSSEY - X86 板的 USB 闪存驱动器,并从该闪存驱动器启动系统。
方法 2: 将镜像刷写到连接到 ODYSSEY - X86 板的 HDD/SSD,并从该 HDD/SSD 运行。
方法 1
-
步骤 1. 根据您的操作系统下载 balenaEtcher
-
步骤 2. 将 USB 闪存驱动器插入电脑
-
步骤 3. 点击 Flash from file 并选择
mender-seeed/build/tmp/deploy/images/odyssey-x86-mender/odyssey-image-base-odyssey-x86.uefiimg.bz2文件

-
步骤 4. 点击 Select target 并选择已连接的 USB 驱动器
-
步骤 5. 最后点击 Flash
-
步骤 6. 将闪存驱动器连接到 ODYSSEY - X86 板并打开电源
-
步骤 7. 开机时,持续按下 DELETE 键 进入 BIOS 设置
-
步骤 8. 进入 Boot 部分,将 Boot Option #1 设置为 UEFI: USB, Partition 1

- 步骤 9. 进入 Save & Exit 并选择 Save Changes and Reset
现在操作系统将成功从 USB 闪存驱动器启动。
方法 2
-
步骤 1. 按照上述 方法 1 的 步骤 1 - 步骤 9
-
步骤 2. 成功启动后,通过执行以下命令关闭板子:
poweroff
注意: 刷写后需要启动一次,因为 data 分区会扩展以占用闪存驱动器上的剩余空间,我们将使用该空间存储需要刷写到 HDD/SSD 的镜像。
-
步骤 3. 从 ODYSSEY - X86 上移除闪存驱动器并连接到电脑
-
步骤 4. 打开终端窗口,将 Yocto 编译生成的 uefiimg 文件复制到闪存驱动器的 data 分区
sudo cp mender-seeed/build/tmp/deploy/images/odyssey-x86-mender/odyssey-image-base-odyssey-x86.uefiimg /media/username/data
注意: 将 username 替换为您电脑的用户名
-
步骤 5. 从电脑移除闪存驱动器并连接到 ODYSSEY - X86 板。同时将外部 HDD/SSD 连接到 ODYSSEY 板。
-
步骤 6. 板子启动后,在终端窗口中输入以下命令列出磁盘分区:
fdisk -l

可以看到连接的 HDD 显示为 /dev/sdb
- 步骤 7. 使用 dd 工具将之前复制的 .uefiimg 文件刷写到连接的 HDD/SSD
dd if=/data/odyssey-image-base-odyssey-x86.uefiimg of=/dev/sdb
注意: 将 /dev/sdb 替换为对应连接的 HDD/SSD 的名称
- 步骤 8. 刷写完成后,关闭 ODYSSEY - X86:
poweroff
-
步骤 9. 移除 USB 闪存驱动器并打开 ODYSSEY - X86
-
步骤 10. 开机时,持续按下 F7 进入 BIOS 设置
-
步骤 11. 进入 BOOT 部分,将 Boot Option #1 设置为 UEFI: USB, Partition 1

- 步骤 12. 进入 Save & Exit 并选择 Save Changes and Reset
现在操作系统将成功从 HDD/SSD 启动。