Skip to main content

Mender 使用指南

我们可以在 Raspberry Pi Compute Module 4 的双千兆以太网载板上设置 Mender 客户端,然后从托管或自托管的 Mender 服务器接收 OTA 更新。

本指南重点介绍在运行通过 Yocto Project 编译的自定义 Linux 系统的 RPi CM4 双千兆以太网载板上使用 Mender。

测试结果​

下表中的 Yocto Project 版本已由 Mender 社区测试。如果您在其他 Yocto Project 版本上测试了此集成,请更新此表:

Yocto Project构建运行时
dunfell (3.1 / 5.3.0)测试通过测试通过

构建 表示使用此 Mender 集成的 Yocto Project 构建完成且无错误,并输出镜像。
运行时 表示已验证 Mender 在板上正常工作。对于基于 U-Boot 的板,已验证 集成检查清单。

前置条件​

配置构建​

设置 Yocto 环境​

创建一个目录以存放 mender-dual-gbe-cm4 设置,并克隆元信息。

mkdir mender-dual-gbe-cm4 && cd mender-dual-gbe-cm4

获取所有必要的层:

git clone -b master git://git.yoctoproject.org/poky layers/poky
git clone -b dunfell https://github.com/Seeed-Studio/meta-seeed-cm4.git layers/meta-seeed-cm4
git clone -b master git://git.yoctoproject.org/meta-raspberrypi layers/meta-raspberrypi
git clone -b dunfell https://github.com/openembedded/meta-openembedded.git layers/meta-openembedded
git clone -b dunfell git://github.com/mendersoftware/meta-mender layers/meta-mender

为了与 meta-raspberrypi 兼容,将 poky 的 gstreamer 版本更改为最新版本:

cd layers/poky
cp -r meta/recipes-multimedia/gstreamer/ ../
git checkout dunfell
rm -r meta/recipes-multimedia/gstreamer/
cp -r ../gstreamer/ meta/recipes-multimedia/
rm -r ../gstreamer/

修改 meta-raspberrypi 以避免编译错误:

cd layers/meta-raspberrypi
rm dynamic-layers/meta-python/recipes-connectivity/lirc/*.bbappend
sed -i '/^LAYERSERIES_COMPAT_raspberrypi/s/= .*$/= "honister dunfell"/g' conf/layer.conf
sed -i 's/arm\/armv8a\///g' conf/machine/raspberrypi4-64.conf

修改 meta-mender 以避免编译错误:

cd layers/meta-mender
rm meta-mender-raspberrypi/recipes-kernel/linux/linux-raspberrypi-rt_%.bbappend
sed -i 's/"0x4000"/"0x1f000"/g' meta-mender-raspberrypi/recipes-bsp/u-boot/u-boot-raspberrypi.inc
sed -i 's/bootfiles/rpi-bootfiles/g' meta-mender-core/classes/mender-part-images.bbclass

设置构建环境​

初始化构建环境:

source layers/poky/oe-init-build-env 

添加 Yocto 项目层:

bitbake-layers add-layer ../layers/meta-raspberrypi
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-seeed-cm4
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-openembedded/meta-oe
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-openembedded/meta-python
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-mender/meta-mender-core
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-mender/meta-mender-raspberrypi
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-mender/meta-mender-demo

配置 Mender 服务器 URL(可选)​

此部分不是成功构建的必要条件,但默认生成的镜像仅适用于 独立部署中的 Mender 客户端,因为缺少服务器配置。

您可以编辑 conf/local.conf 文件以提供您的 Mender 服务器配置,确保生成的镜像和 Mender Artifacts 能够连接到您正在使用的 Mender 服务器。生成的 conf/local.conf 文件中应该已经有一个注释部分,您可以简单地取消注释相关配置选项并为其分配适当的值。

为托管 Mender 构建:

# 获取您的租户令牌:
# - 登录 https://hosted.mender.io
# - 点击右上角的邮箱地址,然后选择 "My organization"
# - 点击 "COPY TO CLIPBOARD"
# - 将剪贴板内容分配给 MENDER_TENANT_TOKEN
#
MENDER_SERVER_URL = "https://hosted.mender.io"
MENDER_TENANT_TOKEN = "<复制令牌到此处>"

为 Mender Demo Server 构建:

# https://docs.mender.io/administration/demo-installation
#
MENDER_DEMO_HOST_IP_ADDRESS = "<Mender Demo Server 的 IP 地址>"

为 Mender 生产/自托管(本地部署)构建:

# https://docs.mender.io/3.1/system-updates-yocto-project/build-for-production
#
# 取消注释以下内容并更新 URL 以匹配您配置的域名,并提供生成的 server.crt 文件的路径。
#
# 请注意,仅当您使用自签名证书时才需要自定义 server.crt 文件。
#
# 注意!建议您在自定义 Yocto 层中提供以下信息,此处仅用于演示目的。有关更多信息,请参阅链接文档。
MENDER_SERVER_URL = "<自托管 Mender 服务器的 URL>"
FILESEXTRAPATHS_prepend_pn-mender-client := "<包含 server.crt 的目录>:"
SRC_URI_append_pn-mender-client = " file://server.crt"

构建镜像​

现在可以开始构建镜像:

MACHINE="dual-gbe-cm4-mender" bitbake core-image-base

将 core-image-base 替换为您需要的镜像目标。

使用构建输出​

构建成功后,生成的镜像和构建工件如下:

  • build/tmp/deploy/images/dual-gbe-cm4-mender/core-image-base-dual-gbe-cm4-mender.sdimg.bz2

如果您的设备上已经运行了 Mender,并希望使用此构建部署 rootfs 更新,则应使用 .mender 后缀的 Mender Artifact 文件。您可以通过以下两种方式部署此 Artifact:

  • 在托管模式下通过 Mender 服务器(在服务器 UI 的 Releases 中上传)。
  • 或者仅使用 Mender 客户端在 独立部署 中进行部署。

刷写说明​

请参考 此 Wiki 指南,了解如何将上述镜像刷写到板载 eMMC。

刷写完成后,当您打开 reTerminal 时,它将从编译的镜像启动。

启动成功​

如果您从 UART 中看到以下日志,则表示系统已成功启动:

[  OK  ] Started Kernel Logging Service.
[ OK ] Started System Logging Service.
[ OK ] Started D-Bus System Message Bus.
[ OK ] Started Getty on tty1.
Starting Telephony service...
[ OK ] Started Serial Getty on ttyS0.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ 7.340436] audit: type=1334 audit(1638186061.687:4): prog-id=7 op=LOAD
[ 7.347278] audit: type=1334 audit(1638186061.691:5): prog-id=8 op=LOAD
Starting Login Service...
[ OK ] Started Save/Restore Sound Card State.
[ 7.386306] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 7.390103] NET: Registered protocol family 31
[ 7.394856] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[[ 7.401967] Bluetooth: HCI socket layer initialized
OK 7.407591] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
0m] Reac[ 7.413409] Bluetooth: SCO socket layer initialized
hed target Sound Card.
[ OK ] Started Telephony service.
[ OK ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
[ OK ] Started Login Service.

Poky (Yocto Project Reference Distro) 3.1.12 dual-gbe-cm4-mender ttyS0

dual-gbe-cm4-mender login: root
root@dual-gbe-cm4-mender:~#

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...