在 reTerminal 上安装 Mender 客户端
我们可以在 reTerminal 上设置 Mender 客户端,然后从托管或自托管的 Mender 服务器接收 OTA 更新。
本指南重点介绍如何在运行使用 Yocto 项目编译的自定义 Linux 系统的 reTerminal 上进行设置。
测试结果
下表中的 Yocto 项目版本已经过 Mender 社区测试。如果您已在其他 Yocto 项目版本 上测试了此集成,请更新此表:
| Yocto Project | 构建 | 运行时 |
|---|---|---|
| dunfell (3.1 / 5.3.0) | 测试通过 | 测试通过 |
构建 意味着使用此 Mender 集成的 Yocto 项目构建能够无错误完成并输出镜像。 运行时 意味着 Mender 已经在开发板上验证可以工作。对于基于 U-Boot 的开发板,集成检查清单 已经得到验证。
先决条件
- 在您的工作站/笔记本电脑上安装支持的 Linux 发行版和依赖项,如 Yocto Mega Manual 中所述
- 注意:说明取决于您打算使用的 Yocto 版本。
- reTerminal
配置构建
设置 Yocto 环境
为您的 mender-reterminal 设置创建一个目录,并克隆元信息。
mkdir mender-reterminal && cd mender-reterminal
获取所有必要的图层:
git clone -b master git://git.yoctoproject.org/poky layers/poky
git clone -b dunfell https://github.com/Seeed-Studio/meta-seeed-cm4.git layers/meta-seeed-cm4
git clone -b master git://git.yoctoproject.org/meta-raspberrypi layers/meta-raspberrypi
git clone -b dunfell https://github.com/meta-qt5/meta-qt5.git layers/meta-qt5
git clone -b dunfell https://github.com/openembedded/meta-openembedded.git layers/meta-openembedded
git clone -b dunfell git://github.com/mendersoftware/meta-mender layers/meta-mender
为了与 meta-raspberrypi 兼容,将 poky 的 gstreamer 版本更改为最新版本
cd layers/poky
cp -r meta/recipes-multimedia/gstreamer/ ../
git checkout dunfell
rm -r meta/recipes-multimedia/gstreamer/
cp -r ../gstreamer/ meta/recipes-multimedia/
rm -r ../gstreamer/
修改 meta-raspberrypi 以避免编译错误
cd layers/meta-raspberrypi
rm dynamic-layers/meta-python/recipes-connectivity/lirc/*.bbappend
sed -i '/^LAYERSERIES_COMPAT_raspberrypi/s/= .*$/= "honister dunfell"/g' conf/layer.conf
sed -i 's/arm\/armv8a\///g' conf/machine/raspberrypi4-64.conf
修改 meta-mender 以避免编译错误
cd layers/meta-mender
rm meta-mender-raspberrypi/recipes-kernel/linux/linux-raspberrypi-rt_%.bbappend
sed -i 's/"0x4000"/"0x1f000"/g' meta-mender-raspberrypi/recipes-bsp/u-boot/u-boot-raspberrypi.inc
sed -i 's/bootfiles/rpi-bootfiles/g' meta-mender-core/classes/mender-part-images.bbclass
修改 meta-seeed-cm4 以避免编译错误
cd layers/meta-seeed-cm4
sed -i 's/eudev/udev/g' recipes-lvgl/lvgl/lvgl_demo_git.bb
设置构建环境
初始化构建环境:
source layers/poky/oe-init-build-env
Add yocto project layers:
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-raspberrypi
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-seeed-cm4
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-qt5
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-openembedded/meta-oe
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-openembedded/meta-python
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-mender/meta-mender-core
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-mender/meta-mender-raspberrypi
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-mender/meta-mender-demo
配置 Mender 服务器 URL(可选)
此部分对于成功构建不是必需的,但默认生成的镜像仅适用于在独立部署中使用 Mender 客户端,因为缺少服务器配置。
您可以编辑 conf/local.conf 文件来提供您的 Mender 服务器配置,确保生成的镜像和 Mender Artifacts 连接到您正在使用的 Mender 服务器。在生成的 conf/local.conf 文件中应该已经有一个注释部分,您可以简单地取消注释相关的配置选项并为它们分配适当的值。
为托管 Mender 构建:
# To get your tenant token:
# - log in to https://hosted.mender.io
# - click your email at the top right and then "My organization"
# - press the "COPY TO CLIPBOARD"
# - assign content of clipboard to MENDER_TENANT_TOKEN
#
MENDER_SERVER_URL = "https://hosted.mender.io"
MENDER_TENANT_TOKEN = "<copy token here>"
为 Mender 演示服务器构建:
# https://docs.mender.io/administration/demo-installation
#
MENDER_DEMO_HOST_IP_ADDRESS = "<IP address of Mender demo server>"
为 Mender 生产环境/自托管(本地部署)构建:
# https://docs.mender.io/3.1/system-updates-yocto-project/build-for-production
#
# Uncomment below and update the URL to match your configured domain
# name and provide the path to the generated server.crt file.
#
# Note that a custom server.crt file is only necessary if you are using
# self-signed certificates.
#
# NOTE! It is recommend that you provide below information in your custom
# Yocto layer and this is only for demo purposes. See linked documentation
# for additional information.
MENDER_SERVER_URL = "<URL of Self-Hosted Mender Server>"
FILESEXTRAPATHS_prepend_pn-mender-client := "<DIRECTORY-CONTAINING-server.crt>:"
SRC_URI_append_pn-mender-client = " file://server.crt"
构建镜像
现在您可以继续构建镜像:
MACHINE="seeed-reterminal-mender" bitbake rpi-test-image
将 rpi-test-image 替换为您所需的镜像目标。
使用构建输出
成功构建后,镜像和构建产物位于:
build/tmp/deploy/images/seeed-reterminal-mender/rpi-test-image-seeed-reterminal-mender.sdimg.bz2
如果您的设备上已经运行了 Mender 并且想要使用此构建部署 rootfs 更新,您应该使用带有 .mender 后缀的 Mender Artifact 文件。您可以通过 Mender 服务器在托管模式下部署此 Artifact(在服务器 UI 的 Releases 下上传),或者仅使用 Mender 客户端进行独立部署。
烧录说明
请按照此 wiki 指南了解如何将上述镜像烧录到 reTerminal 的 eMMC 中。
烧录完成后,当您打开 reTerminal 时,它将从编译的镜像启动。
启动成功
如果您从 UART 看到以下日志,这意味着系统已成功启动
[ OK ] Started Kernel Logging Service.
[ OK ] Started System Logging Service.
[ OK ] Started D-Bus System Message Bus.
[ OK ] Started Getty on tty1.
Starting Telephony service...
[ OK ] Started Serial Getty on ttyS0.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ 7.340436] audit: type=1334 audit(1638186061.687:4): prog-id=7 op=LOAD
[ 7.347278] audit: type=1334 audit(1638186061.691:5): prog-id=8 op=LOAD
Starting Login Service...
[ OK ] Started Save/Restore Sound Card State.
[ 7.386306] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 7.390103] NET: Registered protocol family 31
[ 7.394856] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[[ 7.401967] Bluetooth: HCI socket layer initialized
OK 7.407591] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
0m] Reac[ 7.413409] Bluetooth: SCO socket layer initialized
hed target Sound Card.
[ OK ] Started Telephony service.
[ OK ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
[ OK ] Started Login Service.
Poky (Yocto Project Reference Distro) 3.1.12 seeed-reterminal-mender ttyS0
seeed-reterminal-mender login: root
root@seeed-reterminal-mender:~#
资源
-
[网页] Mender 官方文档
-
[网页] Yocto 官方文档
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。