Microsoft MakeCode
Microsoft MakeCode micro:bit 编辑器允许您使用基于块的编程语言对 micro:bit 进行编程。

如何添加扩展(或包)
大多数 micro:bit 的硬件扩展(例如电机控制器)也为 MakeCode 编辑器提供了扩展(或包)。将扩展添加到您的项目中可以让您更轻松地控制扩展板的功能。以下内容将逐步向您展示如何添加扩展:
- 通过点击设置图标找到扩展页面的入口:

或者在高级 => 扩展块类别中。

- 通过关键词搜索扩展(例如 'bitkit')

或者输入 github URL(例如 https://github.com/seeed-studio/pxt-grove-zero-for-microbit)

- 点击扩展,块和 JavaScript 定义将自动加载到编辑器中,如下所示。

编程步骤
-
步骤 1:访问 MakeCode:https://makecode.microbit.org/
-
步骤 2:使用 USB 线将 micro:bit 连接到您的 PC。成功连接后,micro:bit 背面的电源指示灯将亮起。打开"此电脑",您将看到列表中有一个 MICROBIT 驱动器。
-
步骤 3:创建一个新项目,这将带您进入工作区,如下所示。让我们编写一个简单的程序,在 LED 矩阵上显示心形图案。完成后继续下一步。

- 步骤 4:将程序下载到 micro:bit。为您的项目命名一个标题,例如显示心形图标。

首先,点击界面左下角的"下载",在弹出的对话框中选择"另存为"来保存 .hex 文件。接下来,在另一个弹出的对话框中,选择 MICROBIT 驱动器并点击"保存"(如果找不到"另存为",您需要自己搜索下载的 .hex 文件,然后将其复制或拖拽到 MICROBIT 驱动器上)。下载时,指示灯会闪烁,但过程完成后会变为稳定状态。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。