Mini GSM/GPRS GPS Breakout SIM808
概述
该开发板基于最新的 SIMCOM SIM808 GSM/GPS 模块,提供蜂窝 GSM 和 GPRS 数据连接,同时支持 GPS 技术用于卫星导航。
该开发板在睡眠模式下具有超低功耗,使项目具有极长的待机时间。此外,板载电池充电电路可与 LiPo 电池一起使用。
GPS 接收器具有极高的灵敏度,支持 22 个跟踪通道和 66 个捕获通道,同时支持辅助 GPS (A-GPS) 用于室内定位。开发板通过 UART 使用 AT 指令进行控制,并支持 3.3V 和 5V 逻辑电平。它配备了迷你 GPS 和 GSM 天线,但电池为可选项。
该开发板使用 2G GSM 网络(不支持 3G 或 LTE)。
特性
-
四频段 850/900/1800/1900MHz
-
GPRS 多时隙 class12 连接:最大 85.6kbps(下载/上传)
-
GPRS 移动站 class B
-
通过 AT 指令控制(3GPP TS 27.007、27.005 和 SIMCOM 增强 AT 指令)
-
支持锂离子电池充电控制
-
支持实时时钟
-
电源电压范围 3.4V ~ 4.4V
-
集成 GPS/CNSS 并支持 A-GPS
-
支持 3.0V 至 5.0V 逻辑电平
-
低功耗,睡眠模式下仅 1mA
-
支持 GPS NMEA 协议
-
紧凑尺寸 27mm x 46mm x 10mm
-
标准 SIM 卡
GPS 规格
-
接收通道:22 个跟踪 / 66 个捕获
-
粗码/捕获码:GPS L1
-
跟踪灵敏度:-165dBm
-
冷启动时间:30 秒(典型值)
-
热启动时间:1 秒(典型值)
-
温启动时间:28 秒(典型值)
-
水平位置精度:< 2.5m CEP
-
功耗 - 捕获:42mA
-
功耗 - 持续跟踪:24mA
-
更新速率:5Hz
功能模块

-
GPS 天线:这是一个 uFL GPS 天线连接器。您可以连接被动或主动 GPS 天线。主动 GPS 天线运行电压为 2.8V。
-
MicroUSB:锂离子电池的充电接口,输入电压范围为 5V 至 7V。
-
电源按钮:这是模块的硬电源开关。当模块通电时,您可以通过按下按钮 2 秒来打开或关闭模块。
-
网络指示灯:红色 LED,指示模块连接网络的状态。可以通过 LEDs_EN 跳线关闭。
-
状态指示灯:绿色 LED,指示模块是否运行,模块运行时亮起。可以通过 LEDs_EN 跳线关闭。
-
锂离子电池:模块的电源供应,输入电压范围为 3.4V 至 4.4V。使用 JST-2.0mm 连接器,方便连接 3.7V Li-Po 电池。
-
GSM 天线:这是一个 uFL GSM 天线连接器,只需连接到 GSM 天线以接收 GSM 信号。
-
SIM 卡座:标准 SIM 卡的卡座。
引脚定义
| 名称 | I/O | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| BAT | 电源输入/输出 | 3.4V - 4.4V DC | |
| GND | 电源地/逻辑地 | ||
| VIO | I | 逻辑电平参考 | 3.0V - 5.0V DC |
| DTR | I | 睡眠模式下唤醒模块的引脚 | |
| PWR | O | 电源开关 | 低电平脉冲 |
| RI | O | 事件/消息引脚 | |
| TXD | O | 发送数据 | SIM808 的 UART 输出 |
| RXD | I | 接收数据 | SIM808 的 UART 输入 |
| RST | I | 模块复位 |
指示灯状态
| 指示灯 | 状态 | 行为 |
|---|---|---|
| 运行状态(绿色) | 关闭 | SIM808 未运行 |
| 开启 | SIM808 正在运行 | |
| 网络状态(红色) | 关闭 | SIM808 未运行 |
| 64ms 开/800ms 关 | SIM808 未注册到网络 | |
| 64ms 开/3000ms 关 | SIM808 已注册到网络 | |
| 64ms 开/300ms 关 | PPP GPRS 通信已建立 |
使用方法
相关产品
该模块配备了一个迷你 GPS 和 GSM 天线,但不包括锂聚合物电池。此外,要使用该模块,您还需要一张支持 GPRS 服务的解锁 SIM 卡。
- 3.7 V 锂离子电池
- SIM 卡
- USB 转 UART 工具
参考电路

使用 AT 指令入门
该模块通过串口使用 AT 指令进行控制,这里我们使用 Arduino 作为 USB 转串口工具。将以下代码上传到 Arduino 并打开串口监视器。如果您使用其他 USB 转串口工具,可以使用 AT Command Tester 或 SSCOM32 测试 AT 指令。
// 此代码用于使用 Arduino 测试 LoNet
// 将 VIO 连接到 +5V
// 将 GND 连接到地
// 将 RX(数据输入 SIM808)连接到数字 11
// 将 TX(数据输出 SIM808)连接到数字 10
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
void setup()
{
// 打开串口通信并等待端口打开:
Serial.begin(9600);
mySerial.begin(9600);
}
void loop() // 循环运行
{
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
{
while(Serial.available())
{
mySerial.write(Serial.read());
}
mySerial.println();
}
}
设置波特率并启用充电功能
建议在首次使用模块时执行此过程。在以下表格的串口监视器列中,AT 指令的输入为黑色,模块返回的值为橙色。
| 串口监视器 | 描述 |
|---|---|
| AT OK | 发送命令 "AT" 用于同步波特率。模块的串口默认设置为自动波特率模式,在此模式下,模块上电时不会输出任何提示信息。 |
| AT+IPR=9600 OK | 将波特率设置为 9600bps,支持从 1200bps 到 115200bps 的波特率。 |
| AT+ECHARGE=1 OK | 发送命令 "AT+ECHARGE=1" 以开启电池充电功能。默认情况下充电功能是关闭的。 |
| AT&W OK | 保存参数设置。 |
| AT+CPOWD=1 NORMAL POWER DOWN | 关闭模块电源。 |
| RDY +CFUN: 1 GPS Ready +CPIN: READY Call Ready SMS Ready | 通过电源按钮再次打开模块,它将返回关于 GPS 和 GSM 的状态。 |
| AT+CBC +CBC: 1,96,4175 OK | 查询充电状态和剩余电池容量。 |
| AT+CSQ +CSQ: 14,0 OK | 查询 GSM 信号质量。 |
使用 GPS 获取位置
| 串口监视器 | 描述 |
|---|---|
| AT+CGPSPWR=1 OK | 打开 GPS |
| AT+CGPSSTATUS? +CGPSSTATUS: Location Not FixOK | 读取 GPS 定位状态,"Location Not Fix" 表示定位未成功。首次启动至少需要 30 秒。GPS 必须在窗边或室外测试。 |
| AT+CGPSSTATUS? +CGPSSTATUS: Location 3D Fix OK | GPS 已完成 3D 定位。 |
| AT+CGPSINF=0 +CGPSINF: 0,2234.931817,11357.122485,92.461185,20141031041141.000,88,12,0.000000,0.000000 | 获取当前 GPS 位置信息。参数格式:<mode>, <altitude>, <longitude>, <UTC time>, <TTFF>, <num>, <speed>, <course> |
AT+CGPSOUT=32 OK $GPRMC,043326.000,A, 2234.9414,N,11357.1187,E, 0.000,143.69,311014,,,A*50 | 读取 NMEA $GPRMC 数据,其中 "2234.9414 N, 11357.1187 E" 是定位坐标。更多关于 NMEA 语句的详细信息,请查看此网站。 |
AT+CGPSRST=0 OK | 以冷启动模式重置 GPS。 |
| AT+CGPSRST=1 OK | 以热启动模式重置 GPS。 |
| AT+CGPSPWR=0 OK | 关闭 GPS。 |
资源
-
[PDF] LoNet_设计原理图
-
[PDF] SIM800_AT指令手册
-
[PDF] SIM808_硬件设计手册
-
[PDF] SIM808_GPS应用说明
-
[库] Adafruit_FONA库
相关项目
很遗憾,我们目前在 Recipe 中还没有关于 LoNet-GSM/GPRS/GPS Breakout 的演示项目。
发布您的关于 LoNet-GSM/GPRS/GPS Breakout 的精彩项目,赢取 $100 优惠券! 请随时联系我们:[email protected]
这里我们介绍一些关于 GPRS Shield 的项目作为参考。
什么是 GPRS Shield

特点:
-
兼容标准 Arduino 和 Arduino Mega
-
支持四频段:850/900/1800/1900MHz
-
通过 AT 指令集完全控制:标准 - GSM 07.07 & 07.05 和增强 - SIMCOM AT 指令
-
支持 TCP/UDP 协议
SMS 远程控制
该项目描述了如何通过 SMS 开关热水器,并检查其状态。
它可靠、安全、简单且灵活,原因如下:
-
命令总是会收到响应,丢失的消息会被重新请求
-
使用 128 位密码保护
-
pfodDesigner 生成所有代码,您可以用它创建自己的自定义菜单
-
所有 pfod 屏幕都可以通过 SMS 访问,例如子菜单、多选和单选列表、文本输入、数据记录和绘图
Arduino 手机

Arduino 手机是通过结合 Arduino 和其他扩展模块制作的手机。
该项目告诉我们,当 Arduino 手机应用无法满足您的需求时,您需要做什么。
这个 Arduino 手机包含以下主要功能:
-
接收和发送消息,文字输入
-
拨打和接听电话
-
实时时钟显示
-
一个方便简洁的用户界面
与我们分享您的精彩项目
怀着创造和分享的精神,这是我们认为让创客社区充满活力的原因。
正因为如此,开源社区才能如此繁荣。
无论您是谁,无论您制作了什么,无论是黑客、创客、艺术家还是工程师。
只要您开始与他人分享您的作品,您就成为了开源社区的一部分,并为其做出了贡献。
现在在 Recipe 上与我们分享您的精彩项目,并赢得成为 Seeed 核心用户的机会。
- 核心用户是那些对 Seeed 产品表现出高度兴趣并在 Recipe 上做出重要贡献的人。
- 我们与核心用户合作开发新产品,换句话说,核心用户将有机会在产品正式发布前体验 Seeed 的任何新产品,并且我们期待他们提供有价值的反馈,以帮助我们改进产品性能和用户体验。在大多数情况下,当我们的核心用户有一些好的创意时,我们会提供硬件组件、PCBA 服务以及技术支持。此外,与核心用户进一步的商业合作也是非常可能的。
获取更多关于核心用户的信息,请发送邮件至: [email protected]
支持
如需技术支持,请联系 [email protected]
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时能够获得流畅的体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。