部署
SSCMA 是一个开源项目,提供了无代码可视化模型部署工具和基于 CPP 的 SDK。它允许用户轻松地将模型部署到不同平台,无需编写复杂的代码。
目前支持的平台包括:
| 设备 | SenseCraft-AI | SSCMA-Micro SDK |
|---|---|---|
| Xiao ESP32S3 | ✅ | ✅ |
| Grove Vision AI V2 | ✅ | ✅ |
SenseCraft-AI
SenseCraft-AI 是 SSCMA 提供的可视化模型部署工具。通过这个工具,用户可以通过简单的操作轻松地将模型部署到各种平台。该工具提供了用户友好的界面,不需要任何编码。
SenseCraft-AI 的主要特性包括:
- 无需编码技能的可视化界面
- 快速将模型部署到不同平台
- 支持 TFLite 模型
步骤 1. 打开 SenseCraft-AI 网站
步骤 2. 将设备连接到您的计算机
使用具有数据传输功能的数据线将您的设备连接到计算机。
步骤 3. 选择并连接您的设备
进入 SenseCraft-AI 主页后,我们需要首先连接设备。请点击连接按钮。

然后,浏览器中会弹出一个窗口。我们需要在这里选择正确的 Xiao 端口。对于 Windows 系统,端口通常以 COM 开头,而对于 MacOS 系统,端口通常以 /dev/tty 开头并带有 USB JTAG 标签。如果您不确定正确的端口,请在连接设备后刷新此页面并再次点击连接按钮,您将看到新端口出现在下拉列表中。

步骤 4. 选择您的模型
一旦连接按钮变成红色的断开连接按钮,我们就可以从"可用 AI 模型"列表中选择模型。在这里,我选择了人脸识别作为演示。选择后,点击发送按钮并等待几秒钟。

步骤 5. 部署您的模型

最后,我们来到预览部分。在右上角点击一次停止按钮,然后点击调用按钮。如果一切顺利,您可以看到实时屏幕效果。

SSCMA-Micro SDK
SSCMA 还提供了一个基于 CPP 的 SDK,称为 SSCMA-Micro,使用户能够将模型部署到自己的项目中。通过集成 SSCMA-Micro,用户可以在其应用程序中方便地使用已部署的模型。
SSCMA-Micro SDK 的特性包括:
- 基于 CPP,适用于各种嵌入式系统和平台
- 提供简单而强大的 API 用于模型调用和推理
- 支持 TFLite 模型
更多示例即将推出,敬请关注。