安装
SSCMA 运行环境依赖于 PyTorch 和来自 OpenMMLab 的各种第三方库。您可以在 GitHub 上找到 SSCMA 代码。要开始使用,请确保您已按照此处的说明在本地安装了 PyTorch,然后获取必要的 OpenMMLab 库。
- MMCV: OpenMMLab 计算机视觉基础库。
- MMClassification: OpenMMLab 图像分类工具包和基准测试。除了分类任务外,它还用于提供各种骨干网络。
- MMDetection: OpenMMLab 检测工具包和基准测试。
- MMPose: OpenMMLab 姿态估计工具包和基准测试。
- MIM: MIM 为启动和安装 OpenMMLab 项目及其扩展提供统一接口,并管理 OpenMMLab 模型库。
前提条件
SSCMA 可在 Linux、Windows 和 macOS 上运行。我们强烈建议您使用 Miniconda 来管理 python 包。 请按照以下步骤准备环境。
Miniconda 是 conda 的免费最小安装程序,您可以从 Miniconda 官方网站 下载并安装 Miniconda3。
步骤 0 - 克隆 Git 仓库
首先,您需要在本地克隆 SSCMA 源代码。我们使用 Git 进行管理并托管在 GitHub 上,下面提供两种不同的克隆方式(任选其一)。如果您没有安装 Git,可以参考 Git 文档 在您的计算机上配置 Git。
- HTTPS
- SSH
git clone https://github.com/Seeed-Studio/ModelAssistant.git --depth 1 && \
cd ModelAssistant
git clone [email protected]:Seeed-Studio/ModelAssistant.git --depth 1 && \
cd ModelAssistant
步骤 1 - 创建虚拟环境
假设您已安装 conda,然后创建并激活 conda 虚拟环境。
conda create --name sscma python=3.8 -y && \
conda activate sscma
步骤 2 - 安装 PyTorch
SSCMA 依赖于 PyTorch。在运行以下代码之前,请再次确认您已激活刚才创建的虚拟环境。
对于具有 GPU (CUDA) 的设备,我们建议安装支持 GPU 加速的依赖项。我们在 2 种不同情况下列出了您可以选择的配置选项,请根据您的硬件环境手动选择。
- 仅 CPU 平台:
- conda
- pip
conda install pytorch torchvision torchaudio cpuonly -c pytorch
pip3 install torch torchvision torchaudio
- GPU (CUDA) 平台:
- conda
- pip
conda install pytorch torchvision torchaudio pytorch-cuda=11.7 cudatoolkit=11.7 -c pytorch -c nvidia
pip3 install torch torchvision torchaudio --extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cu117
如果您的平台尚未为 NVIDIA GPU 安装 CUDA,您可以在 NVIDIA CUDA Toolkit 存档网站 上找到 CUDA 安装程序,我们建议在您的主机环境中使用 CUDA 11.7 或更高版本。有关在其他平台上安装 PyTorch 的信息,请在 PyTorch 官方网站 上阅读更多内容。
步骤 3 - 安装基本依赖项
请确认您已激活虚拟环境并位于 SSCMA 源代码的主工作目录中,然后运行以下代码完成基本依赖项的配置。
- 安装 SSCMA 依赖项
pip3 install -r requirements/base.txt && \
mim install -r requirements/mmlab.txt && \
mim install -e .
步骤 4 - 安装额外依赖项(可选)
如果您需要执行模型转换或推理测试,还需要安装以下额外依赖项。
pip3 install -r requirements/inference.txt -r requirements/export.txt
如果您希望对 SSCMA 进行更改并提交给我们,我们建议您额外运行以下命令,以便在提交时检查您的代码。
pip3 install -r requirements/tests.txt
pre-commit install
其他方法
如果您已经设置了 Conda,可以在 Linux 上(在 Ubuntu 20.04~22.10 上测试过)使用 shell 脚本自动完成 SSCMA 环境的配置。
bash scripts/setup_linux.sh
或者您可以使用 Conda 的配置文件手动进行配置。
- CPU
- GPU (CUDA)
conda env create -n sscma -f environment.yml && \
conda activate sscma && \
pip3 install -r requirements/inference.txt -r requirements/export.txt -r requirements/tests.txt && \
mim install -r requirements/mmlab.txt && \
mim install -e .
conda env create -n sscma -f environment_cuda.yml && \
conda activate sscma && \
pip3 install -r requirements/inference.txt -r requirements/export.txt -r requirements/tests.txt && \
mim install -r requirements/mmlab.txt && \
mim install -e .
提醒
完成 Miniconda 的安装并使用 Conda 配置 SSCMA 后,我们创建了一个名为 sscma 的 Conda 虚拟环境,并在虚拟环境中安装了依赖项。对于后续的 SSCMA 相关配置和开发,请确保您在 SSCMA 虚拟环境中,您可以使用以下命令激活它。
conda activate sscma
如果您想重新配置或删除 SSCMA 虚拟环境,可以运行以下命令。
conda env remove -n sscma