配置
SSCMA 使用 OpenMMLab - MMEngine 提供的配置处理系统,采用模块化和可继承的设计,为用户提供统一的配置访问接口,用于不同神经网络的各种测试和验证。
目录结构
SSCMA 使用的配置文件位于 configs 目录中,用于在不同任务下训练不同的模型。我们根据不同的任务创建了许多子文件夹,在每个子文件夹中,存储着多个模型的不同训练流水线参数。
configs
├── _base_
│ ├── datasets
│ │ └── coco_detection.py
│ ├── default_runtime_cls.py
│ ├── default_runtime_det.py
│ ├── default_runtime_pose.py
│ └── schedules
│ ├── schedule_1x.py
│ ├── schedule_20e.py
│ └── schedule_2x.py
├── classification
│ ├── base.py
│ ├── mobnetv2_1.0_1bx16_300e_custom.py
│ └── mobnetv3_small_1bx16_300e_custom.py
├── fomo
│ ├── fomo_efficientnet_b0_x8_abl_coco.py
│ ├── fomo_mobnetv2_0.35_x8_abl_coco.py
│ └── fomo_squeezenet_0.1_x8_abl_coco.py
├── pfld
│ ├── pfld_dan_fpn_x8_192.py
│ ├── pfld_mbv2n_112.py
│ ├── pfld_mbv3l_192.py
│ └── README.md
└── swift_yolo
├── base_arch.py
└── swift_yolo_tiny_1xb16_300e_coco.py
└── <其他任务...>
名为 _base_ 的任务文件夹是其他任务的继承对象。有关配置文件继承的更多详细信息,请参考 MMEngine - 配置文件继承。
配置结构
以 fomo_mobnetv2_0.35_x8_abl_coco.py 配置文件为例,我们根据不同的功能模块介绍此配置文件中的不同字段。
重要参数
在更改训练配置时,通常需要修改以下参数。例如,height 和 width 因子通常用于图像尺寸。因此我们建议在配置文件中单独定义这些参数。
height=96 # 输入图像高度
width=96 # 输入图像宽度
batch_size=16 # 验证期间单个GPU的批次大小
workers=4 # 验证期间每个单个GPU预取数据的工作进程数
epoches=300 # 最大训练轮数:300轮
lr=0.001 # 学习率
模型配置
在 FOMO 模型的配置文件中,我们使用 model 来设置检测算法组件,包括神经网络组件如 backbone、neck 等。部分模型配置如下:
num_classes=2 # 类别数量
model=dict(
type='Fomo', # 检测器名称
backbone=dict(
type='MobileNetV2',
widen_factor=0.35,
out_indices=(2, )), # backbone 的配置
head=dict(
type='Fomo_Head', # head 的配置
input_channels=16, # 输入通道数,这与 neck 的输入通道数一致
num_classes=num_classes, # 分类的类别数量
middle_channels=[96, 32], # head 卷积的输出通道数
act_cfg='ReLU6', # 激活函数的配置
loss_cls=dict(type='BCEWithLogitsLoss', # 此损失函数将 Sigmoid 层和 BCELoss 结合在一个单一类中
reduction='none',
pos_weight=40),
loss_bg=dict(type='BCEWithLogitsLoss', reduction='none'),
cls_weight=40) # pos_weight 的参数
)
数据集和评估器配置
需要设置数据集和数据管道来构建数据加载器。由于这部分的复杂性,我们使用中间变量来简化数据加载器配置的编写。更复杂的数据增强方法可以在 sscma/datasets/pipelines 路径中找到。
我们将在这里演示 FOMO 的训练和测试管道,它使用 自定义 COCO_MASK 数据集:
dataset_type='FomoDatasets' # 数据集类型,这将用于定义数据集
data_root='' # 数据的根路径
train_pipeline=[ # 训练数据加载管道
dict(type='RandomResizedCrop', height=height, width=width, scale=(0.90, 1.1),
p=1), # fomo的albumentation中的RandomResizedCrop增强
dict(type='Rotate', limit=20), # 限制角度为20的旋转变换
dict(type='RandomBrightnessContrast', # albumentation中的RandomBrightnessContrast增强
brightness_limit=0.2, # 改变亮度的因子范围
contrast_limit=0.2, # 改变对比度的因子范围
p=0.5), # 应用变换的概率
dict(type='HorizontalFlip', p=0.5), # 围绕y轴水平翻转输入
]
test_pipeline=[dict(type='Resize', height=height, width=width,
p=1)] # 将输入调整为给定的高度和宽度
data=dict(samples_per_gpu=batch_size, # 训练期间单个GPU的批次大小
workers_per_gpu=workers, # 训练期间每个单个GPU预取数据的工作进程数
train_dataloader=dict(collate=True), # 合并样本列表以形成小批次的标志
val_dataloader=dict(collate=True),
train=dict(type=dataset_type,
data_root=data_root,
ann_file='annotations/person_keypoints_train2017.json',
img_prefix='train2017', # 注释文件路径和图像路径前缀
pipeline=train_pipeline),
val=dict(type=dataset_type,
data_root=data_root,
test_mode=True, # 启用数据集的测试模式以避免过滤注释或图像
ann_file='annotations/person_keypoints_val2017.json',
img_prefix='val2017',
pipeline=test_pipeline),
test=dict(type=dataset_type,
data_root=data_root,
test_mode=True,
ann_file='annotations/person_keypoints_val2017.json',
img_prefix='val2017',
pipeline=test_pipeline))
评估器用于计算训练模型在验证和测试数据集上的指标。评估器的配置由一个或多个指标配置组成:
evaluation=dict(interval=1, metric=['mAP'], fomo=True) # Validation metric for evaluate mAP
find_unused_parameters=True
优化器配置
optimizer=dict(type='Adam', lr=lr, weight_decay=0.0005) # Adam梯度下降优化器,包含基础学习率和权重衰减
optimizer_config=dict(grad_clip=dict(max_norm=35, norm_type=2)) # 用于构建优化器钩子的配置
有关 Hook 应用的更多详细信息,请参考 MMEngine - Hook。
配置文件继承
目录 config/_base_ 包含默认配置文件,配置文件由 _base_ 中的组件组成,这被称为原语。
为了便于测试,我们建议用户继承现有的配置文件。例如,FOMO 模型的训练配置文件使用 _base_='. /_base_/default_runtime_det.py',然后基于继承的文件,我们修改配置文件中的必要字段。
_base_='../_base_/default_runtime_det.py
checkpoint_config=dict(interval=5) # 设置检查点钩子的配置
log_config=dict( # 注册日志记录器钩子的配置
interval=150, # 打印日志的间隔
hooks=[
dict(type='TextLoggerHook', ndigits=4), # TXT 日志记录器
dict(type='TensorboardLoggerHook', ndigits=4) # Tensorboard 日志记录器
]) # 用于记录训练过程的日志记录器
epochs=300
runner=dict(type='EpochBasedRunner', # 要使用的运行器类型(即 IterBasedRunner 或 EpochBasedRunner)
max_epochs=epochs) # 运行工作流的总最大轮数。对于 IterBasedRunner 使用 `max_iters`
dist_params=dict(backend='nccl') # 设置分布式训练的参数,也可以设置端口
log_level = 'INFO' # 日志记录级别
load_from = None # 从给定路径加载模型作为预训练模型,这不会恢复训练
resume_from = None # 从给定路径恢复检查点,训练将从保存检查点时的轮数恢复
workflow = [('train', 1)] # 运行器的工作流。[('train', 1)] 表示只有一个工作流,名为 'train' 的工作流执行一次。工作流根据 total_epochs 训练模型 300 轮
opencv_num_threads = 1 # 禁用 OpenCV 多线程以节省内存
work_dir = './work_dirs' # 保存当前实验的模型检查点和日志的目录
参数化配置
当使用来自 SSCMA 的 tools/train.py 或 tools/test.py 提交作业时,您可以指定 --cfg-options 来临时覆盖配置。
您可以按照原始配置中字典键的顺序指定配置选项,并更新配置键的字典链。例如,--cfg-options data_root='. /dataset/coco' 更改数据集的数据根目录。
常见问题
-
不同模型的配置文件会有所不同,我该如何理解?
有关更多详细信息,请参考 MMDet Config、MMPose Config 和 MMCls Config。