数据集
SSCMA 支持多种数据集。您可以在互联网上浏览和下载不同的数据集,或者标注和创建自己的数据集。
互联网数据集
SSCMA
SSCMA 目前提供以下官方数据集,用于相应模型的训练和测试。
在运行命令下载特定数据集之前,请确保您在 SSCMA 的根目录中。该命令将自动下载数据集并将其保存在当前目录下名为 datasets 的文件夹中,最后解压它们。
-
wget https://files.seeedstudio.com/sscma/datasets/meter.zip -P datasets && unzip datasets/meter.zip -d datasets -
wget https://files.seeedstudio.com/sscma/datasets/coco_mask.zip -P datasets && unzip datasets/coco_mask.zip -d datasets
Roboflow
Roboflow 是一个免费的公共计算机视觉数据集托管平台,支持 CreateML JSON、COCO JSON、Pascal VOC XML、YOLO 和 Tensorflow TFRecords 等格式,以及相应数据集的额外缩减和增强版本。
我们强烈推荐在 Roboflow 上寻找数据集,您只需注册一个账户,就可以从 Roboflow 免费下载数百个不同的数据集,以满足您的特定需求。
您可以在 Roboflow 上找到一些适用于 SSCMA 的数据集:
| 数据集 | 描述 |
|---|---|
| Digital Meter Water | 数字水表数据集 |
| Digital Meter Seg7 | 数字仪表 Seg7 数据集 |
| Digit Seg7 Classification | 数字 Seg7 分类数据集 |
Kaggle
Kaggle 是一个数据建模和数据分析竞赛平台。企业和研究人员可以在上面发布数据,统计学家和数据挖掘专家可以竞争产生最佳模型。Kaggle 还提供数千个数据集,您可以访问 Kaggle 数据集 来选择适合您需求的数据集。
自定义数据集
创建自定义数据集通常涉及以下步骤。
-
收集数据: 收集与问题领域相关的数据。这些数据可以是文本、图像、音频或视频格式。
-
整理数据: 对收集的数据进行清理、标注 和去重,以确保准确性和一致性。这一步对于确保训练模型的准确性至关重要。
-
划分数据集: 将整理好的数据集划分为训练集、验证集和测试集。通常使用 70%、15% 和 15% 的比例来划分数据集。
-
转换数据格式: 将整理好的数据集转换为模型可以读取的格式,如文本格式、图像格式等。
-
加载数据集: 将转换后的数据集加载到模型中进行训练和测试。加载数据集时,使用适当的数据加载器和批次大小很重要。
-
数据增强(可选,建议由 SSCMA 完成): 对数据集进行数据增强,如旋转、翻转、裁剪等,以增加数据集的多样性和数量。
数据集标注
标注数据集是对数据集中的样本进行分类或标记的过程,通常需要人工干预。
标注数据集的过程非常关键,决定了训练模型的质量。以下是一些常见的标注数据集的方式和工具。
-
手动标注: 手工标注数据集,对每个样本进行标注,能够保证标注的准确性,但速度较慢。
-
半自动标注: 将手动标注的结果应用到其他数据集上,减少标注时间,但标注的准确性可能会降低。
-
自动标注: 使用一些算法模型自动标注数据,如关键词提取、文本分类等。虽然能够提高标注效率,但标注的准确性也可能受到影响。
常用的数据标注工具:
-
LabelImg:用于图像标注的工具,支持多种标注格式,如 PASCAL VOC、YOLO 等。
-
Labelbox:在线标注工具,支持图像、文本、视频等格式,具有多种标注模板和自定义标注模板。
-
Doccano:用于文本分类和序列标注的开源标注工具,支持多种标注格式,如 NER、POS 等。
-
Annotator:轻量级在线标注工具,支持图像、文本、音频等格式。
-
VGG Image Annotator (VIA):用于图像标注的开源工具,支持多种标注格式,如 PASCAL VOC、YOLO 等。
-
COCO Annotator:基于网页的图像和视频标注工具,用于目标检测、分割、关键点标注等任务。
以上是一些常见的数据标注工具,不同的工具适用于不同的数据集类型和标注需求,可以根据实际需要进行选择。