目标检测 - FOMO
本节介绍如何在 COCO MASK 数据集上训练 FOMO 口罩检测模型。FOMO 口罩检测模型的实现基于 MobileNet V2 和 MobileNet V3(实际选择的神经网络取决于您选择的模型配置文件)。
有关 MobileNet 的更多信息,请参考论文 MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications。
准备数据集
SSCMA 默认使用 COCO_MASK 数据集 来训练 FOMO 模型,请参考以下步骤完成数据集的准备。
-
请参考 互联网数据集 下载并解压数据集。
-
记住解压后数据集的文件夹路径(例如
datasets\mask),您稍后可能需要使用此文件夹路径。
选择配置
我们将根据需要执行的训练任务类型选择合适的配置文件,我们已经在 配置 中介绍了这一点,简要描述了配置文件的功能、结构和原理。
对于 FOMO 模型示例,我们使用 fomo_mobnetv2_0.35_x8_abl_coco.py 作为配置文件,它位于 SSCMA 根目录下的 configs/fomo 文件夹中,并且它还继承了 default_runtime_det.py 配置文件。
对于初学者,我们建议首先关注此配置文件中的 data_root 和 epochs 参数。
fomo_mobnetv2_0.35_x8_abl_coco.py
_base_='../_base_/default_runtime_det.py'
default_scope='sscma'
custom_imports=dict(imports=['sscma'], allow_failed_imports=False)
num_classes=2
model=dict(type='Fomo',
backbone=dict(type='mmdet.MobileNetV2', widen_factor=0.35, out_indices=(2,)),
head=dict(type='FomoHead',
input_channels=[16],
num_classes=num_classes,
middle_channel=48,
act_cfg='ReLU6',
loss_cls=dict(type='BCEWithLogitsLoss',
reduction='none',
pos_weight=40),
loss_bg=dict(type='BCEWithLogitsLoss', reduction='none'),
),
)
# 数据集设置
dataset_type='FomoDatasets'
data_root=''
height=96
width=96
batch_size=16
workers=1
train_pipeline=[
dict(type='RandomResizedCrop',
height=height,
width=width,
scale=(0.80, 1.2),
p=1),
dict(type='Rotate', limit=30),
dict(type='RandomBrightnessContrast',
brightness_limit=0.3,
contrast_limit=0.3,
p=0.5),
dict(type='HorizontalFlip', p=0.5),
]
test_pipeline=[dict(type='Resize', height=height, width=width, p=1)]
train_dataloader=dict(
batch_size=batch_size,
num_workers=workers,
persistent_workers=True,
drop_last=False,
collate_fn=dict(type='fomo_collate'),
sampler=dict(type='DefaultSampler', shuffle=True, round_up=False),
dataset=dict(type=dataset_type,
data_root=data_root,
ann_file='train/_annotations.coco.json',
img_prefix='train',
pipeline=train_pipeline),
)
val_dataloader=dict(
batch_size=1,
num_workers=1,
persistent_workers=True,
drop_last=False,
collate_fn=dict(type='fomo_collate'),
sampler=dict(type='DefaultSampler', shuffle=True, round_up=False),
dataset=dict(type=dataset_type,
data_root=data_root,
ann_file='valid/_annotations.coco.json',
img_prefix='valid',
pipeline=test_pipeline))
test_dataloader=val_dataloader
# 优化器
lr=0.001
epochs=300
find_unused_parameters=True
optim_wrapper=dict(optimizer=dict(type='Adam', lr=lr, weight_decay=5e-4,eps=1e-7))
#评估器
val_evaluator=dict(type='FomoMetric')
test_evaluator=val_evaluator
train_cfg=dict(by_epoch=True, max_epochs=70)
# 学习策略
param_scheduler=[
dict(type='LinearLR', begin=0, end=30, start_factor=0.001, by_epoch=False), # 预热
dict(type='MultiStepLR',
begin=1,
end=500,
milestones=[100, 200, 250],
gamma=0.1,
by_epoch=True)
]
训练模型
训练模型需要使用我们之前配置的 SSCMA 工作环境,如果您按照我们的安装指南使用 Conda 在名为 sscma 的虚拟环境中安装了 SSCMA,请首先确保您当前处于该虚拟环境中。
然后,在 SSCMA 项目根目录中,我们执行以下命令来训练一个 FOMO 口罩检测模型。
python3 tools/train.py \
configs/fomo/fomo_mobnetv2_0.35_x8_abl_coco.py \
--cfg-options \
data_root='datasets/mask' \
epochs=50
在训练过程中,模型权重和相关日志信息默认保存到路径 work_dirs/fomo_mobnetv2_0.35_x8_abl_coco,您可以使用 TensorBoard 等工具来监控训练过程。
tensorboard --logdir work_dirs/fomo_mobnetv2_0.35_x8_abl_coco
训练完成后,最新的 FOMO 模型权重文件的路径保存在 work_dirs/fomo_mobnetv2_0.35_x8_abl_coco/last_checkpoint 文件中。请记住权重文件的路径,因为在将模型转换为其他格式时需要用到它。
如果您已配置虚拟环境但尚未激活,可以使用以下命令激活它。
conda activate sscma
测试和评估
测试
完成 FOMO 模型训练后,您可以使用以下命令指定特定权重并测试模型。
python3 tools/inference.py \
configs/fomo/fomo_mobnetv2_0.35_x8_abl_coco.py \
"$(cat work_dirs/fomo_mobnetv2_0.35_x8_abl_coco/last_checkpoint)" \
--cfg-options \
data_root='datasets/mask'
如果您希望在测试时进行实时预览,可以在测试命令后添加参数 --show 来显示预测结果。更多可选参数请参考源代码 tools/test.py。
评估
为了在真实的边缘计算设备上进一步测试和评估模型,您需要导出模型。在导出模型的过程中,SSCMA 会对模型进行一些优化,如模型剪枝、蒸馏等。您可以参考导出部分了解更多关于如何导出模型的信息。
部署
导出模型后,您可以将模型部署到边缘计算设备上进行测试和评估。您可以参考部署部分了解更多关于如何部署模型的信息。