关键点检测 - PFLD
本节介绍如何在 PFLD 仪表数据集上训练 PFLD 模型。PFLD 模型在论文 PFLD: A Practical Facial Landmark Detector 中提出。
准备数据集
SSCMA 默认使用自定义仪表数据集来训练 PFLD 模型,请参考以下步骤完成数据集的准备。
-
请参考网络数据集 - SSCMA - 自定义仪表数据集下载并解压数据集。
-
记住解压后数据集的文件夹路径(例如
datasets\meter),您稍后可能需要使用此文件夹路径。
选择配置
我们将根据需要执行的训练任务类型选择合适的配置文件,我们已经在配置中介绍了这一点,简要描述了配置文件的功能、结构和原理。
对于仪表 PFLD 模型示例,我们使用 pfld_mbv2n_112.py 作为配置文件,它位于 SSCMA 根目录下的 configs/pfld 文件夹中,并且它还继承了 default_runtime_pose.py 配置文件。
对于初学者,我们建议首先关注此配置文件中的 data_root 和 epochs 参数。
pfld_mbv2n_112.py
_base_='../_base_/default_runtime_pose.py'
num_classes=1
model=dict(type='PFLD',
backbone=dict(type='PfldMobileNetV2',
inchannel=3,
layer1=[16, 16, 16, 16, 16],
layer2=[32, 32, 32, 32, 32, 32],
out_channel=16),
head=dict(type='PFLDhead',
num_point=num_classes,
input_channel=16,
loss_cfg=dict(type='L1Loss')))
# 数据集设置
dataset_type='MeterData'
data_root=''
height=112
width=112
batch_size=32
workers=4
train_pipeline=[
dict(type="Resize", height=height, width=width, interpolation=0),
dict(type='ColorJitter', brightness=0.3, p=0.5),
dict(type='GaussNoise'),
dict(type='MedianBlur', blur_limit=3, p=0.3),
dict(type='HorizontalFlip'),
dict(type='VerticalFlip'),
dict(type='Rotate'),
dict(type='Affine', translate_percent=[0.05, 0.1], p=0.6)
]
val_pipeline=[dict(type="Resize", height=height, width=width)]
train_dataloader=dict(
batch_size=32,
num_workers=2,
persistent_workers=True,
drop_last=False,
collate_fn=dict(type='default_collate'),
sampler=dict(type='DefaultSampler', shuffle=True, round_up=False),
dataset=dict(type=dataset_type,
data_root=data_root,
index_file=r'train/annotations.txt',
pipeline=train_pipeline,
test_mode=False),
)
val_dataloader=dict(
batch_size=1,
num_workers=1,
persistent_workers=True,
drop_last=False,
collate_fn=dict(type='default_collate'),
sampler=dict(type='DefaultSampler', shuffle=False, round_up=False),
dataset=dict(type=dataset_type,
data_root=data_root,
index_file=r'val/annotations.txt',
pipeline=val_pipeline,
test_mode=True),
)
test_dataloader=val_dataloader
lr=0.0001
epochs=300
evaluation=dict(save_best='loss')
optim_wrapper=dict(
optimizer=dict(type='Adam', lr=lr, betas=(0.9, 0.99), weight_decay=1e-6))
optimizer_config=dict(grad_clip=dict(max_norm=35, norm_type=2))
val_evaluator=dict(type='PointMetric')
test_evaluator=val_evaluator
find_unused_parameters=True
train_cfg=dict(by_epoch=True, max_epochs=500)
# 学习策略
param_scheduler=[
dict(type='LinearLR', begin=0, end=500, start_factor=0.001,
by_epoch=False), # 预热
dict(type='MultiStepLR',
begin=1,
end=500,
milestones=[350, 400, 450, 490],
gamma=0.1,
by_epoch=True)
]
训练模型
训练模型需要使用我们之前配置的 SSCMA 工作环境,如果您按照我们的安装指南使用 Conda 在名为 sscma 的虚拟环境中安装了 SSCMA,请首先确保您当前处于该虚拟环境中。
然后,在 SSCMA 项目根目录中,我们执行以下命令来训练端到端的仪表 PFLD 模型。
python3 tools/train.py \
configs/pfld/pfld_mbv2n_112.py \
--cfg-options \
data_root='datasets/meter' \
epochs=50
在训练过程中,模型权重和相关日志信息默认保存到路径 work_dirs/pfld_mbv2n_112,您可以使用 TensorBoard 等工具来监控训练过程。
tensorboard --logdir work_dirs/pfld_mbv2n_112
训练完成后,最新的 FOMO 模型权重文件的路径保存在 work_dirs/pfld_mbv2n_112/last_checkpoint 文件中。请记住权重文件的路径,因为在将模型转换为其他格式时需要用到它。
如果您已配置虚拟环境但尚未激活,可以使用以下命令激活它。
conda activate sscma
测试和评估
测试
完成 PFLD 模型训练后,您可以使用以下命令指定特定权重并测试模型。
python3 tools/inference.py \
configs/pfld/pfld_mbv2n_112.py \
"$(cat work_dirs/pfld_mbv2n_112/last_checkpoint)" \
--cfg-options \
data_root='datasets/meter'
如果您希望在测试时进行实时预览,可以在测试命令后添加参数 --show 来显示预测结果。更多可选参数请参考源代码 tools/test.py。
评估
为了在实际的边缘计算设备上进一步测试和评估模型,您需要导出模型。在导出模型的过程中,SSCMA 会对模型进行一些优化,如模型剪枝、蒸馏等。您可以参考导出部分了解更多关于如何导出模型的信息。
部署
导出模型后,您可以将模型部署到边缘计算设备上进行测试和评估。您可以参考部署部分了解更多关于如何部署模型的信息。