目标检测 - SWIFT-YOLO
本节介绍如何在 COCO 数字仪表数据集上训练数字仪表模型。yolo 数字仪表检测模型的实现基于 Swift-YOLO,由 mmyolo 提供支持。
准备数据集
SSCMA 默认使用数字仪表数据集来训练 Swift-YOLO 模型,请参考以下步骤完成数据集的准备工作。
-
下载 COCO 数据集格式的数字仪表数据集
-
记住解压后数据集的文件夹路径(例如
datasets\digital_meter),您稍后可能需要使用此文件夹路径。
选择配置
我们将根据需要执行的训练任务类型选择合适的配置文件,我们已经在配置中介绍了配置文件的功能、结构和原理的简要说明。
对于 Swift-YOLO 模型示例,我们使用 swift_yolo_tiny_1xb16_300e_coco.py 作为配置文件,它位于 SSCMA 根目录下的 configs/swift_yolo 文件夹中,并且它还继承了 base_arch.py 配置文件。
对于初学者,我们建议首先关注此配置文件中的 data_root 和 epochs 参数。
swift_yolo_tiny_1xb16_300e_coco.py
_base_='../_base_/default_runtime_det.py'
_base_ = ["./base_arch.py"]
anchors = [
[(10, 13), (16, 30), (33, 23)], # P3/8
[(30, 61), (62, 45), (59, 119)], # P4/16
[(116, 90), (156, 198), (373, 326)] # P5/32
]
num_classes = 11
deepen_factor = 0.33
widen_factor = 0.15
strides = [8, 16, 32]
model = dict(
type='mmyolo.YOLODetector',
backbone=dict(
type='YOLOv5CSPDarknet',
deepen_factor=deepen_factor,
widen_factor=widen_factor,
),
neck=dict(
type='YOLOv5PAFPN',
deepen_factor=deepen_factor,
widen_factor=widen_factor,
),
bbox_head=dict(
head_module=dict(
num_classes=num_classes,
in_channels=[256, 512, 1024],
widen_factor=widen_factor,
),
),
)
训练模型
训练模型需要使用我们之前配置的 SSCMA 工作环境,如果您按照我们的安装指南使用 Conda 在名为 sscma 的虚拟环境中安装了 SSCMA,请首先确保您当前在虚拟环境中。
然后,在 SSCMA 项目根目录中,我们执行以下命令来训练 Swift-YOLO 数字仪表检测模型。
python3 tools/train.py \
configs/swift_yolo/swift_yolo_tiny_1xb16_300e_coco.py \
--cfg-options \
data_root='datasets/digital_meter' \
epochs=50
在训练过程中,模型权重和相关日志信息默认保存到路径 work_dirs/swift_yolo_tiny_1xb16_300e_coco,您可以使用 TensorBoard 等工具来监控训练过程。
tensorboard --logdir work_dirs/swift_yolo_tiny_1xb16_300e_coco
训练完成后,最新的 Swift-YOLO 模型权重文件路径保存在 work_dirs/swift_yolo_tiny_1xb16_300e_coco/last_checkpoint 文件中。请记住权重文件的路径,因为在将模型转换为其他格式时需要用到它。
如果您已配置虚拟环境但未激活,可以使用以下命令激活它。
conda activate sscma
测试和评估
测试
完成 Swift-YOLO 模型训练后,您可以指定特定权重并使用以下命令测试模型。
python3 tools/inference.py \
configs/swift_yolo/swift_yolo_tiny_1xb16_300e_coco.py \
"$(cat work_dirs/swift_yolo_tiny_1xb16_300e_coco/last_checkpoint)" \
--show \
--cfg-options \
data_root='datasets/digital_meter'
如果您想在测试时进行实时预览,可以在测试命令后附加参数 --show 来显示预测结果。有关更多可选参数,请参考源代码 tools/inference.py。
评估
为了在实际的边缘计算设备上进一步测试和评估模型,您需要导出模型。在导出模型的过程中,SSCMA 会对模型进行一些优化,如模型剪枝、蒸馏等。您可以参考导出部分了解更多关于如何导出模型的信息。
部署
导出模型后,您可以将模型部署到边缘计算设备上进行测试和评估。您可以参考部署部分了解更多关于如何部署模型的信息。