Skip to main content

NFC Shield V1.0

NFC Shield 是一个为 Arduino 构建的 近场通信 接口,基于流行的 NXP PN532 集成电路。NFC 是一种短距离无线技术,能够实现近距离设备之间的通信。NFC 起源于 RFID 技术,是一个开放平台技术,在 ECMA-340 和 ISO/IEC 18092 中标准化。

NFC 像 RFID 一样广泛用于识别卡片/标签(NXP Mifare 卡片/标签)。NFC 可以作为 交通卡 的替代方案,使用卡片/标签提供的读/写存储器。一些手机内置了 NFC - 它们被用作卡片、标签、带有网址的智能海报的读取器(类似于手机二维码读取器)。这项技术也被应用于 智能无现金支付

像许多其他标准一样,NFC 技术由 近场通信论坛 监管,该论坛标准化 NFC 通信 -- 设备如何配对、共享数据并允许安全交易发生。NFC Forum 开发并认证符合 NFC 标准 的设备。

NFC 工作在 13.56 MHz 频率的免许可 ISM(工业科学医疗)频段。NFC 通信范围可达 10 厘米。但是,这受到天线和功率辐射设计的限制。大多数设备在 10 毫米范围内工作。NFC Shield 天线设计在 1 厘米范围内工作。NFC ShieldPN532 提供所有必要的电路,如 27.12Mhz 晶振、电源。它还引出了 PN532 的 I/O 引脚以便于访问。

Arduino 和 NFC Shield 之间的通信通过 SPI。

型号:SLD80453P

特性

  • Arduino Shield 兼容。无需焊接。

  • SPI 接口。因此,大多数 Arduino 引脚可用于其他应用。

  • 内置 PCB 天线

  • 使用 TI 的 TXB0104 电平转换器支持 3.3V 和 5V 操作。

  • 插座可连接其他扩展板。

  • 此 NFC Shield 的最大通信范围约为 5 厘米

  • 无法读/写 ultralightC 芯片,只能读取其 ID

应用创意

  • 用作 RFID 读取器,配合 Mifare One 标签(ISO14443 Type-A)和卡片(13.56Mhz)。

  • 构建名片共享系统。

  • 构建考勤系统。

  • 设计认证系统。

  • 读取智能海报。

  • 与其他 NFC 设备安全交换小数据

  • Seeeduino ADK Main Board 配合使用,创建移动 NFC 应用。

  • 以及其他无限可能。

使用方法

硬件安装

  • Seeeduino 电源选择滑动开关设置为 3.3V。

  • NFC Shield 连接到 Seeeduino,如下所示。

  • 编译并上传提供的示例代码。

NFC Shield - 连接到 Seeeduino

  • MIFARE 卡 靠近天线。NFC Shield 将读取被动 ID 数据。

Mifare 卡靠近 NFC Shield 天线

  • 将 MIFARE 标签靠近天线。NFC Shield 将读取被动 ID 数据。

Mifare 标签靠近 NFC Shield 天线

  • 使用以下设置在两个使用 NFC Shield 的 Seeeduino 之间建立点对点通信。

NFC 点对点通信设置

编程

下载 PN532_SPI Library For NFC Shield 并将其安装到 \arduino\libraries。您可以将以下代码复制到 Arduino IDE 中,或打开库中的示例开始使用。

演示 1:读取 MIFARE 卡的完整存储器

1.打开并上传 readAllMemoryBlocks 示例,如下所示。

//此示例读取从0x00到0x63的所有MIFARE内存块。
//已在新的MIFARE 1K卡上测试通过。使用默认密钥进行身份验证。
//由Seeed Technology Inc (www.seeedstudio.com)贡献

#include <PN532.h>
#include <SPI.h>

/*片选引脚可以连接到D10或D9,这是硬件可选的*/
/*如果您使用的是SeeedStudio的NFC Shield v2.0版本。*/
#define PN532_CS 10

PN532 nfc(PN532_CS);

#define NFC_DEMO_DEBUG 1

void setup(void) {
#ifdef NFC_DEMO_DEBUG
Serial.begin(9600);
Serial.println("Hello!");
#endif
nfc.begin();

uint32_t versiondata = nfc.getFirmwareVersion();
if (! versiondata) {
#ifdef NFC_DEMO_DEBUG
Serial.print("Didn't find PN53x board");
#endif
while (1); // halt
}
#ifdef NFC_DEMO_DEBUG
// 获取到正确数据,打印出来!
Serial.print("Found chip PN5");
Serial.println((versiondata>>24) & 0xFF, HEX);
Serial.print("Firmware ver. ");
Serial.print((versiondata>>16) & 0xFF, DEC);
Serial.print('.');
Serial.println((versiondata>>8) & 0xFF, DEC);
Serial.print("Supports ");
Serial.println(versiondata & 0xFF, HEX);
#endif
// 配置板子以读取RFID标签和卡片
nfc.SAMConfig();
}

void loop(void) {
uint32_t id;
// 寻找MiFare类型的卡片
id = nfc.readPassiveTargetID(PN532_MIFARE_ISO14443A);

if (id != 0)
{
#ifdef NFC_DEMO_DEBUG
Serial.print("Read card #");
Serial.println(id);
Serial.println();
#endif
uint8_t keys[]= { 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF };// 新卡的默认密钥
for(uint8_t blockn=0;blockn<64;blockn++)
{
if(nfc.authenticateBlock(1, id ,blockn,KEY_A,keys)) //验证块blockn
{
//如果验证成功
uint8_t block[16];
//读取内存块blockn
if(nfc.readMemoryBlock(1,blockn,block))
{
#ifdef NFC_DEMO_DEBUG
//如果读取操作成功
for(uint8_t i=0;i<16;i++)
{
//打印内存块
Serial.print(block[i],HEX);
if(block[i] <= 0xF) //数据排列/美化
{
Serial.print(" ");
}
else
{
Serial.print(" ");
}
}

Serial.print("| Block ");
if(blockn <= 9) //数据排列/美化
{
Serial.print(" ");
}
Serial.print(blockn,DEC);
Serial.print(" | ");

if(blockn == 0)
{
Serial.println("Manufacturer Block");
}
else
{
if(((blockn + 1) % 4) == 0)
{
Serial.println("Sector Trailer");
}
else
{
Serial.println("Data Block");
}
}
#endif
}
}
}
}
delay(2000);
}

这个示例使用默认认证密钥读取MIFARE标准卡的完整内存。输出显示了全新MIFARE标准卡的典型内存布局。

2.将Mifare卡靠近NFC天线。打开串口监视器,您可以看到如下所示的结果:

注意: 块被分类为制造商块(只读)、数据块(用户/应用程序可写区域)和扇区尾部(该扇区的认证和访问位)

演示2:向MIFARE内存块写入数据

1.打开示例writeMifareMemory。此示例使用默认认证密钥向新MIFARE 1K卡的内存块0x08写入数据。在完成向MIFARE内存块写入数据后读取块内存。

注意:内存块0是只读的,包含制造商数据。除非您知道自己在做什么,否则不要写入扇区尾部块。否则,MIFARE卡将来可能无法使用。

2.编译并上传示例。如果您不知道如何上传,请点击这里

3.将Mifare卡靠近NFC天线。
4.打开串口监视器,您可以看到如下所示的结果:

演示3:点对点通信

最新的NFC库中实现了实验性的NFC点对点通信。这使用主动发起器进行P2P通信。

1.将示例"PtoPInitiator"和"PtoPTarge"下载到两个不同的带有NFC扩展板的Arduino中。

2.将天线彼此靠近放置。

3.打开串口终端并观察数据的收发。

输出结果:

P2P发起器:

P2P目标:

参考代码

这些API利用命令通过SPI调用PN532固件提供的接口。所有这些命令都在PN532用户手册中有文档记录。PN532_SPI库提供了以下API。

boolean SAMConfig(void)

此API调用PN532的SAMConfiguration命令并将其设置为正常模式SAM代表安全访问模块(即PN532系统)。PN532系统可以在正常模式、虚拟卡模式、有线卡模式和双卡模式下工作。

用法:

nfc.SAMConfig(); // 在任何读/写操作之前调用此函数

uint32_t readPassiveTargetID(uint8_t cardbaudrate)

此方法读取被动目标ID并将其作为32位数字返回。目前仅支持读取MIFARE ISO14443A卡/标签。因此请使用PN532_MIFARE_ISO14443A作为参数。返回32位卡号

用法:

uint32_t cid;
// 查找MiFare类型的卡/标签
cid = nfc.readPassiveTargetID(PN532_MIFARE_ISO14443A);

uint32_t authenticateBlock(uint8_t cardnumber, uint32_t cid, uint8_t blockaddress ,uint8_t authtype, uint8_t * keys)

此方法用于在读/写操作之前使用密钥对内存块进行身份验证。成功时返回true。

  • cardnumber 可以是1或2

  • cid 是32位卡片ID

  • blockaddress 是块号(对于MIFARE卡,可以是0-63之间的任意数字)

  • authtype 是用于身份验证的密钥类型(KEY_AKEY_B

  • keys 指向包含6个密钥的字节数组。

用法:

uint8_t keys[]= {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};  // default key of a fresh card
nfc.authenticateBlock(1, id ,3,KEY_A,keys); //authenticate block 3, id is 32-bit passive target id.

uint32_t readMemoryBlock(uint8_t cardnumber,uint8_t blockaddress, uint8_t * block)

此方法在使用密钥认证后读取内存块。成功时返回true。

  • cardnumber 可以是1或2

  • blockaddress 是要读取的块号(对于MIFARE卡,可以是0-63之间的任意数字)。对于MIFARE标准卡,每个块长度为16字节。

  • block 指向缓冲区(字节数组)以保存16字节的块数据。

用法:

uint8_t block[16];
nfc.readMemoryBlock(1,3,block); //只有在认证成功时才能执行读取操作。

uint32_t writeMemoryBlock(uint8_t cardnumber,uint8_t blockaddress, uint8_t * block)

此方法在使用密钥认证后将数据写入内存块。成功时返回true。

  • cardnumber 可以是1或2

  • blockaddress 是要写入的块号(对于MIFARE卡,可以是0-63之间的任意数字)。对于MIFARE标准卡,每个块长度为16字节。

  • block 指向缓冲区(字节数组),该缓冲区保存要写入的16字节块数据。

用法

uint8_t writeBuffer[16];
for(uint8_t ii=0;ii<16;ii++)
{
writeBuffer[ii]=ii; //用0,1,2....F填充缓冲区
}
nfc.writeMemoryBlock(1,0x08,writeBuffer); //将writeBuffer[]写入块地址0x08。只有在认证成功时才能执行读取操作。

uint32_t PN532::configurePeerAsInitiator(uint8_t baudrate)

此方法实现点对点发起者。成功时返回true。

  • baudrate 可以是0-2之间的任何数字。0表示106kbps,1表示201kbps,2表示424kbps。目前仅支持1和2。

此功能是实验性的,支持与其他NFC扩展板进行NFC点对点通信。与移动设备的交互未经测试。

用法:

// 将PN532配置为点对点发起者
if( nfc.configurePeerAsInitiator(2) ) //如果连接无错误
{
//您的发送接收代码在这里
}

uint32_t configurePeerAsTarget()

此方法实现点对点目标。成功时返回 true。

此功能为实验性功能,支持与其他 NFC 扩展板进行 NFC 点对点通信。与移动设备的交互未经测试。

用法:

// 将 PN532 配置为点对点目标
if(nfc.configurePeerAsTarget()) //如果连接无错误
{
//您的数据收发代码
}

**uint32_t initiatorTxRx(char DataOut,char DataIn)

此方法用于向目标发送数据和从目标接收数据。此代码由 NFC 点对点发起方使用。成功时返回 true。

  • DataOut 是指针和字符数组(16 字节)发送数据。

  • DataIn 是指针和字符数组(16 字节)接收数据。

此功能是实验性的,支持与其他 NFC 扩展板进行 NFC 点对点通信。与移动设备的交互未经测试。

用法:

    // 将 PN532 配置为主动模式下的点对点发起方
if( nfc.configurePeerAsInitiator(2) ) //如果连接无错误
{
//发送-接收数据
if(nfc.initiatorTxRx(DataOut,DataIn))
{
Serial.print("Data Sent and Received: ");
Serial.println(DataIn);
}
}

**uint32_t targetTxRx(char DataOut,char DataIn)

此方法用于向发起方发送数据和从发起方接收数据。此代码由NFC点对点目标用于响应发起方。成功时返回true。

  • DataOut 是指针和字符数组(16字节)发送数据。

  • DataIn 是指针和字符数组(16字节)接收数据。

用法:

    // 将PN532配置为点对点目标
if(nfc.configurePeerAsTarget()) //如果连接无错误
{
//发送-接收数据
if(nfc.targetTxRx(DataOut,DataIn))
{
Serial.print("Data Received: ");
Serial.println(DataIn);
}
}

原理图在线查看器

资源

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...