Skip to main content

SenseCAP M4 Square 快速入门

SenseCAP M4 Square 提供了部署下一代计算网络(FluxNode)的最简单方式。无需 Linux 命令,无需构建环境,仅需 4 步即可完成部署。

准备条件

  • 网络上传速度足够快以部署 CUMULUS FluxNode (最低 25Mbps 上传速度)

  • 创建一个新的 CUMULUS FluxNode

所需物品

质押 Flux CUMULUS 节点

本教程以 Binance 为例

步骤1 前往交易所购买 Flux

1 下载 Binance App 并注册账户

2 Flux 无法直接用法币购买。请先购买 USDT,然后将 USDT 转换为 Flux

4 在交易页面,选择现货交易,并在市场中选择 FLUX/USDT

5 输入 USDT 数量,确保转换后的 Flux 大于 1000

6 点击购买按钮,现在您已成功购买 Flux

步骤2 下载 Zelcore App 并注册账户

1 下载 Zelcore App 并登录您的 Zelcore 账户

2 在投资组合页面,点击添加资产按钮以添加 FLUX BSC 资产(支付投资组合)

步骤3 从 Binance 提取 Flux 到 Zelcore 钱包

1 打开 Binance App 并访问钱包页面

2 访问 Flux,点击提取并选择通过加密网络发送

3 输入提取信息并发送

  • 地址:打开 Zelcore App,复制 FLUX BSC 接收地址,并粘贴到 Binance

  • 网络:选择 BB Smart Chain (BEP20)

  • 数量:1000+ Flux

  • 发送自:现货&资金钱包

4 检查您的提取信息并发送到 Zelcore

步骤4 创建一个新的 Flux Cumulus 节点

1 打开 Zelcore App,检查您的 Flux 是否已发送到您的 FLUX BSC 资产(支付投资组合)

2 访问应用页面,打开 Fusion,将 FLUX BSC 交换为 Flux(支付投资组合)。

  • 卖出资产:选择 FLUX BSC

  • 买入资产:选择 FLUX

注意:确保您有足够的 BNB 支付交换费用

3 将 Flux 从支付投资组合发送到另一个投资组合,例如矿池的 Flux 资产

4 现在,您可以在 SenseCAP M4 Square 上部署新的 Flux Cumulus 节点!

在 SenseCAP M4 Square 上部署 FluxNode

步骤1 通电并连接到互联网

1 将提供的 12V/2A 电源适配器插入 DC-IN 电源接口。

2 将网线连接到 Ethernet2。

3 设备将自动完成自我设置。L3 指示灯稳定橙色表示设置和互联网连接成功。

步骤2 安装 SenseCAP Hotspot App 和 Zelcore App

1 SenseCAP Hotspot App 用于设置和管理设备。请扫描以下二维码安装 SenseCAP Hotspot App。

2 使用您的电子邮件注册 SenseCAP 账户或直接登录。

3 Zelcore App 由 Flux 发布,用于查找、管理、交易并真正拥有您的数字资产、FluxNode 和信息,请点击以下图片安装 Zelcore App。

步骤3 设置 SenseCAP M4

1 按下设备左下角的顶针,抬起端盖并取下。

2 按住 B1 按钮 5 秒,直到 L2 指示灯蓝色闪烁以打开蓝牙配置模式。

3 在 SenseCAP Hotspot App 上选择 Flux 并点击设置

  • 通过蓝牙扫描设备

  • 选择设备进行连接

4 应用程序成功连接到设备。现在点击安装按钮,在设备上安装 Flux dApp。

步骤4 部署 Flux 节点

1 Flux dApp 安装完成后,现在点击打开按钮并开始部署 CUMULUS FluxNode。

注意:请购买 1000 Flux 作为抵押,并将其转移到您的 Zelcore Flux 钱包中以设置 CUMULUS FluxNode。

指南

2 输入 Identity Key、Collateral TX ID、Output Index、Zel ID 和 Kadena 地址,这些信息可从 Zelcore APP 获取,请下载 Zelcore 以了解更多信息。

    Identity Key:点击 Apps > 在 Apps 页面点击 FluxNodes > 点击你的 FluxNode > 点击展开菜单中的 Edit > 点击 Identity Key 以复制

    Collateral TX ID:点击 Apps > 在 Apps 页面点击 FluxNodes > 点击你的 FluxNode > 点击展开菜单中的 Edit > 点击 Collateral TX ID 以复制

    Output Index:点击 Apps > 在 Apps 页面点击 FluxNodes > 点击你的 FluxNode > 点击展开菜单中的 Edit > 点击 Output Index 以复制

    Zel ID:点击 Apps > 在 Apps 页面点击 Zel ID > 点击二维码以复制 Zel ID

    Kadena Address:NIMBUS 和 STRATUS 可以输入 Kadena 地址以获取额外的 KDA 奖励。如果你部署的是 CUMULUS,则无需输入。点击 Portfolio > 在页面上点击 Show Zero Sum > 点击 Kadena > 点击 Details > 点击 Receive 操作 > 点击二维码以复制 Kadena 地址

3 点击 Start Deploy,SenseCAP M4 将自动部署 FluxNode。部署时间取决于设备的网络,请确保设备网络良好。现在可以断开 App 与 SenseCAP M4 的连接,或者通过 App 继续监控部署进度。

注意:确保你的设备网络具有公共 IP,且下载速度 >= 25 Mb/s,上传速度 >= 25 Mb/s。否则,Flux 基准测试将失败。

4 当开始同步 Flux 链时,请前往 Zelcore App 并在你的 FluxNode 中输入公共 IP 和名称。然后点击 Start 按钮启动你的 FluxNode。

如果你的 FluxNode 运行正常并通过基准测试,它将在 1 个区块内被挖掘以使 FluxNode 状态更改为 Started,并在 1-10 个区块(2 到 20 分钟)内变为 Confirmed。Confirmed 是最终状态。如果节点状态变为 Confirmed,你可以通过刷新 FluxOS 的主页在状态页面上查看。

高级功能

UPnP 设置

UPnP(通用即插即用)允许网络中的设备请求路由器打开端口以接收传入流量。如果你的路由器支持并遵循正确的 UPnP 标准,UPnP 可以是一个更简单的解决方案。

如果你想在单个外部 IP 地址上部署多个 SenseCAP M4 Square,请确保设备连接的路由器支持 UPnP 并已启用。

注意:单个外部 IP 地址最多支持部署 8 个 FluxNodes

  • 1 SenseCAP M4 Square 已部署 FluxNode

  • 2 使用 SenseCAP Hotspot App 通过蓝牙连接 M4

  • 3 点击设置图标并进入 UPnP 设置

  • 4 启用 UPnP 并选择未使用的端口

  • 5 点击确认并发送配置

  • 6 现在 M4 的 UPnP 已启用,UPnP 状态为 ENABLE

Fractus 设置

Fractus 节点旨在增加 Flux 网络存储容量。Fractus 节点是一个 Cumulus 层节点,提供至少 10TB 的存储空间。Fractus 节点将在原生 Flux 区块奖励的基础上额外获得 15% 的 Flux 奖励。

运行 Fractus 节点的最低要求:

  • 1000 Flux 抵押。
  • 2 个 CPU 核心。
  • 4 个 CPU 线程。
  • 每秒 240 个 CPU 事件。
  • 单个分区(允许 Raid)上至少 9250 GB 的存储空间。
  • 80MB/s 的磁盘写入速度。
  • 100Mb/s 的下载/上传速度。

  • 1 SenseCAP M4 Square 已部署 FluxNode
  • 2 将一个 10TB 的硬盘插入 SenseCAP M4 Square 的 USB3.1 接口
  • 3 使用 SenseCAP Hotspot App 通过蓝牙连接 M4
  • 4 点击设置图标并进入 Fractus 设置
  • 5 启用 Fractus 并点击确认以发送配置
  • 6 现在 M4 的 Fractus 已启用,Fractus 状态为 True

添加到仪表板

有关 SenseCAP M4 Square 的更多信息,请将其添加到 SenseCAP 仪表板。

  • 直接添加:在 FluxNode 页面,点击 + 图标并输入自定义名称和 SN(设备标签上的序列号)以将设备添加到仪表板。

  • 通过蓝牙添加:如果你的 M4 已部署 FluxNode,使用 SenseCAP Hotspot App 通过蓝牙连接 M4,然后将其添加到仪表板。

恢复区块

使用 SenseCAP Hotspot App 通过蓝牙连接 M4,然后打开 Flux 应用并点击 Restore Block 按钮。M4 将自动恢复区块,无需其他步骤。恢复时间取决于设备网络,请确保设备网络良好。

删除

请谨慎操作! 删除已部署在 SenseCAP M4 上的 CUMULUS FluxNode。使用 SenseCAP Hotspot App 通过蓝牙连接 M4,然后打开 Flux 应用并点击 Delete 按钮以删除 FluxNode。

重新部署

请谨慎操作! 重新部署将首先自动删除已部署的 FluxNode。使用 SenseCAP Hotspot App 通过蓝牙连接 M4,然后打开 Flux 应用并点击 Redeploy 按钮并输入新的 FluxNode 信息以重新部署。

去中心化应用支持列表

  • Flux Cumulus Node

  • Flux Cumulus Fractus(待定)

Flux Cumulus 节点网络配置

为了确保您的 Flux 节点正常运行,请务必正确设置网络。以下将介绍单节点和多节点的网络要求。

要求

  • 一个外部 IP 地址。单个外部 IP 地址最多支持 8 个 Flux 节点。如果您有超过 8 个设备,可能需要更多的外部 IP 地址。

  • 稳定的有线网络环境,带宽 ≥25 Mbps。

  • 路由器支持 UPNP 和端口转发功能,以便将端口转发到设备。

设置单节点

请参考 Flux 官方文档

设置多节点

SenseCAP M4 Square 不支持多个 Flux 节点。

Loading Comments...