Skip to main content

SenseCAP Gateway

SenseCAP 产品线提供了一系列满足不同用户需求的产品,从爱好者到工业用户,为数字化我们周围的世界提供了全面的解决方案套件。

除了 LoRaWAN 传感器外,SenseCAP 还提供不同类型的网关,包括用于 web3 的热点和用于 LoRaWAN 传感解决方案的 LoRaWAN 网关,以及一系列软件、云服务和 API,允许用户实时收集、存储和分析数据。硬件、软件和云服务的结合使用户能够快速响应环境变化并做出数据驱动的决策。

info

填补工业级空白,重新定义 LoRaWAN 边缘能力

推出全新 reComputer R1225 LoRaWAN Gateway — 一款工业级 LoRaWAN + 传感 + 控制集成网关,适用于 BMS / BAS / iBMS

简介

SenseCAP Gateway 是一款工业级、高性能网关,专为长距离无线通信而设计。由 Seeed Studio 开发,SenseCAP Gateway 作为物联网(IoT)生态系统中的关键组件,为广泛的应用提供强大可靠的连接。

pir

SenseCAP Gateway 的主要特性包括:

  • 高可靠性:采用 IP66 级外壳,能够承受恶劣的环境条件。
  • 长距离:利用 LoRa 技术能够提供广泛的覆盖范围。
  • 高性能:配备强大的处理能力来管理众多连接设备。
  • 易于部署:简单的设置和维护,使各种用户和行业都能轻松使用。
  • 可扩展性:支持大规模物联网部署,具有高数据吞吐量和众多设备连接。

SenseCAP Gateway 的应用范围从智慧农业和环境监测到工业自动化和智慧城市。

LoRa 通信

LoRa(长距离)是一种低功耗广域网(LPWAN)协议,专为区域、国家或全球网络中的无线电池供电设备而设计。LoRa 非常适合需要长距离、低功耗和安全数据传输的应用。

  1. 调制技术:LoRa 使用啁啾扩频(CSS)调制,将信号扩展到宽频率范围内,提供对干扰和信号衰减的强大抗性。
  2. 长距离:LoRa 可以在农村地区传输数据达 15 公里,在城市地区达 5 公里,使其适用于广泛的应用。
  3. 低功耗:使用 LoRa 的设备由于低功耗要求,可以用小电池运行数年。
  4. 低数据速率:虽然 LoRa 支持长距离通信,但它针对低数据速率进行了优化,通常范围从 0.3 kbps 到 50 kbps。
  5. 安全通信:LoRa 提供强大的安全功能,包括端到端加密,确保数据完整性和机密性。
  6. LoRa 通常用于星形拓扑结构,其中网关在终端设备和中央网络服务器之间中继消息。网关充当透明桥梁,将 RF 数据包转换为 IP 数据包,反之亦然。

硬件产品

pir

pir

reComputer R1225 LoRaWAN Gateway

reComputer R1225 LoRaWAN Gateway 是一款功能强大且灵活的工业级 Raspberry Pi 物联网 LoRaWAN 网关和控制器,由 CM4 驱动,具备 AI 功能。配备 3*RS485、双以太网、BACnet 和 Modbus 支持,具备强大可靠的工业边缘物联网设备所需的所有必要功能。兼容 AI NPU 加速器,非常适合远程访问控制,特别是 BMS、BAS 和 iBMS。




SenseCAP M2 多平台网关

SenseCAP M2 多平台 LoRaWAN Gateway 是一款标准的 LoRaWAN® 网关,支持连接到不同的网络服务器。它支持从 865 MHz 到 923 MHz 的全球 LoRaWAN® 频率计划,可用于多种 LoRaWAN® 应用,如智能建筑、环境监测系统、精准农业等。它具有广域覆盖和强信号输出能力等特性,使其成为构建 LoRaWAN® 网络的完美网关。




Helium Gateway

SenseCAP M1 Gateway

SenseCAP M1 是一款高性能、即用型 LoRaWAN 室内网关,连接到 Helium LongFi™ 网络。它基于 Raspberry Pi 4 并嵌入了 WM1302/WM1303(Semtech SX1302/SX1303)LoRa 集中器。它提供内置 BLE,帮助您通过几个简单步骤设置设备,并支持通过 Wi-Fi 或以太网连接到互联网。




SenseCAP M2 Data Only

SenseCAP M2 Data Only 是一款连接到 Helium LongFi 网络的 LoRaWAN Gateway,能够为长距离/LoRaWAN 设备提供数英里的无线网络覆盖和数据传输能力。




SenseCAP M2 Light Gateway

SenseCAP M2 Light Hotspot 是一款高性能 Helium LoRaWAN 网关,允许用户以最低成本加入 Helium 网络。提供灵活的 SenseCAP 许可计划,低至每天 $0.05,使用户能够以最少的投资和更大的灵活性享受 PoC 和数据传输的好处。




Flux 网关

SenseCAP M4

SenseCAP M4 Square 是一款专为运行多个 Web 3.0 应用而设计的设备。无需编码即可无缝设置 CUMULUS FluxNode 和 Helium 轻型热点,为 Flux 提供可扩展的去中心化计算网络,并为 LoRa/LoRaWAN 设备提供数英里的无线网络覆盖和数据传输能力。




户外网关

SenseCAP Gateway - LoRaWAN 是一款 IP66 工业级户外产品,支持扩展的工作温度范围,适用于智慧农业等低功耗、长距离数据采集物联网场景。




SenseCAP 云服务

适用于 LoRaWAN 网关

SenseCAP Mate APP

SenseCAP Mate APP 是一款功能强大的应用程序,用于数据可视化和远程 LoRaWAN 设备管理。

pir

SenseCAP Portal

SenseCAP Portal

适用于热点

SenseCAP Hotspot App

SenseCAP Hotspot App 是一款一体化应用程序,帮助用户购买、部署和管理他们的 Web 3.0 设备(Helium、Flux 等)。

pir

SenseCAP Dashbaord

作为管理您的 SenseCAP 设备和奖励的高效方式,SenseCAP Dashbaord 提供来自设备、区块链的热点最新信息。

pir

✨ 贡献者项目

  • 我们有一个更新此页面的任务列表,该列表归类在我们的贡献者项目下,因为我们致力于通过开发我们的 wiki 平台来增强用户体验并提供更好的支持。
  • 您对此页面的贡献对我们至关重要!我们非常重视您的意见,并将非常感谢您在产生想法方面的帮助。

SenseCAP 技术支持

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...