SenseCAP M1 常见问题
如何找到 ETH 或 Wi-Fi MAC ID?
MAC ID 位于热点设备底部标签上,如下所述。您将看到 ETH 和 Wi-Fi MAC ID。

如何从设备上找到我的 SN(序列号)?
序列号位于热点设备底部标签上,如下所述。

2G / 4G / 8G RAM 版本之间有什么区别?
2G /4G / 8G 代表 SenseCAP M1 中 Raspberry Pi 4 的 RAM(随机存取存储器)差异。对于热点功能,不同 RAM 之间没有区别。另外,在 Seeed 在线商店,我们在购买 SenseCAP M1 时不应该选择 RAM,请注意所有分发将根据库存随机进行。
如何找出我拥有的是哪个 RAM 版本?
您可以从型号名称中看出。M1-X,X 指的是 RAM。例如 M1-2915 指的是 2GB RAM,而 M1-4915 指的是 4GB RAM。
为什么我的 SenseCAP M1 无法见证其他 Helium 热点?
导致 Helium 热点 RF 信号低和传输距离短的一些可能原因包括:
- 障碍物,包括相对密集环境中的建筑物、山脉和森林
- 城市周围可能存在电磁干扰、视线干扰、菲涅尔区干扰或 RF 干扰
- 天气条件
- 系统运行余量、阴影和/或链路预算。
为什么我的 SenseCAP M1 收益/奖励不如我预期的那样?
收益和奖励有一个复杂的机制。只要您的热点配置正确、放置合理、没有中继状态,并且互联网连接稳定,那么您应该没问题。
如果您对机制感到困惑,建议您在 Helium 频道上讨论此问题以寻求进一步解释。**Helium 文档**对您了解更多信息也很有用。
如何改善 SenseCAP M1 的 RF 信号?
在宽阔且无障碍的环境中设置和放置您的设备(例如,靠近窗户或将天线放在室外,如屋顶)。
SenseCAP M1 大约使用多少伏电力?
大约 5W,就像普通灯泡的耗电量一样。
网关之间的推荐距离是多少?
热点不应部署得太靠近。一个好的经验法则是在热点之间提供至少 300 到 500 米的距离;尽管这可能因环境而异(在密集的城市中更近,在更偏远的环境中更远)。
设置 SenseCAP M1 有任何额外费用吗?
该设备包含一个涵盖的 40 美元激活费,供用户设置 SenseCAP M1,以及 10 美元的费用来在 Helium 应用程序上设置 SenseCAP M1 的位置。
只有在第一次之后重新断言到另一个位置时,您才需要支付额外费用,大约 10 美元。有关费用的详细信息,请参考 Helium 交易费用页面。
SenseCAP M1 是否支持连接到 Helium 以外的第三方服务器?
不,SenseCAP M1 LoRaWAN 网关仅与 Helium 网络服务器兼容。
SenseCAP M1 是否支持 PoE?
不支持。使用 5V-3A 电源适配器通过以太网端口旁边的 Type-C 连接器为设备供电。您需要 PoE 注入器和分离器来支持 Sensecap M1 上的 POE。
作为室内网关,它可以在室外使用吗?
SenseCAP M1 是室内网关,因此它不是为承受恶劣的室外环境而设计的,不应在没有任何额外保护的情况下放置在室外环境中。
SenseCAP LoRaWAN 传感器是否与 SenseCAP M1 网关兼容?
是的。只要终端节点(即 SenseCAP LoRaWAN 传感器系列产品)与 Helium 网络兼容并在其上注册,它们就可以与 SenseCAP M1 网关一起工作。
SenseCAP M1 是完整热点还是轻量级热点?
SenseCAP M1 LoRaWAN 室内网关是一个完整热点,支持 POC 和数据传输。
会有用于室外使用的热点吗?
目前,SenseCAP M1 仅供室内使用,但我们会考虑这个请求
也会有轻量级热点吗?
是的,SenseCAP M2 Data Only 是一个轻量级热点。
会有 AS923、AU915、IN865 和其他频率吗?
目前,只有US915(具有FCC认证)和EU868(具有CE认证)可用。其他频率尚不支持。我们已经注意到对不同频率的需求。硬件设备的规格范围是902Mhz ~ 928Mhz / 863Mhz ~ 870Mhz,因此可以配置为此范围内的不同频率。但是,配置后,产品必须通过特定认证才能进入不同市场。
目前,我们的团队专注于US915和EU868的供应链和制造。
所有SenseCAP LoRaWAN网关都是Helium热点吗?
当您搜索SenseCAP时,您会发现还有其他网关也使用SenseCAP名称。请注意,并非所有SenseCAP品牌的网关都是Helium热点,SenseCAP M1 LoRaWAN室内网关是目前唯一支持Helium网络的产品。
如果我在欧洲购买热点并带到印度,它会自动切换到865 MHz吗?
是的,它会自动切换。但我们只有CE和FCC认证,我们没有印度所需的BIS认证。
SenseCAP M1也在Helium应用程序中列出了吗?
是的,SenseCAP M1已经添加到Helium应用程序中!
Sensecap M1上的天线连接器是什么类型?
SenseCAP M1具有RP-SMA母连接器,天线带有RP-SMA公连接器。我们的库存玻璃纤维天线都有N型公连接器,并提供带有N型母连接器和RP-SMA公连接器的LMR200电缆。

设备运行在什么电压/电流下?
电压是5V DC。
您知道PCB的尺寸/测量值吗?
设备尺寸为154×100×44毫米,重量为370克。
有些人不喜欢他们地区的5GHz,是否可以关闭热点本身的WiFi?
此设备是Wi-fi发射器。如果它没有连接到AP,它将自动停止发射电磁波。
为什么我的SenseCAP M1按下按钮后没有变为慢闪模式?
请持续按住按钮6-10秒,不要松开。有时您可能需要用力按下背面的按钮。如果您需要额外支持,请在此处访问我们的Discord。
请注意,如果SenseCAP M1正在更新固件,按下按钮可能不会将蓝色LED更改为慢闪模式,请在10-15分钟后重试。
SenseCAP M1何时退出慢闪模式?
慢闪模式将持续约10分钟,然后返回到常亮LED或快闪模式。
如果SenseCAP M1在配置时退出慢闪模式,请按住按钮5-10秒以返回慢闪模式并重新开始配置。
为什么蓝色LED总是保持在快闪模式?
这意味着SenseCAP M1未连接到互联网或正在尝试连接到Helium P2P网络。每次启动后,SenseCAP M1可能需要5-20分钟才能连接到Helium P2P网络,这取决于您的网络质量。
如果SenseCAP M1已启动超过20分钟,请检查您的网络状态,确保以太网电缆或Wi-Fi对SenseCAP M1正常工作。
使用以太网电缆时,请将以太网电缆牢固地插入端口,听到"咔嗒"声,以确保电缆不会故障并确保不松动。
检查热点固件版本的步骤:
- 长按热点蓝牙按钮6-10秒,蓝色LED将缓慢闪烁,然后配对您的热点。
- 运行诊断并找到热点固件版本。或者,您可以在注册后使用SenseCAP仪表板检查固件。



SenseCAP M1在没有天线情况下的发射功率是多少?
| 频率计划 | EU868 | US915 |
|---|---|---|
| 认证 | CE | FCC |
| 法规最大发射功率 | 14 dBm | 30 dBm |
| 使用原装天线的发射功率 | 13.487 dBm | 26.7 dBm |
| 无天线发射功率 | 10.687 dBm | 25 dBm |
| 原装天线增益 | 2.8 dBi | 2.6 dBi |
什么是风扇自动控制规则?

如果我的SD卡使用率超过85%该怎么办?
通常您不需要担心SD卡使用率,因为系统会自动管理它。如果您发现SD卡无法从满载使用状态中恢复,您可以重启设备使其恢复正常。
如果您发现这仍然无法解决问题,或者技术支持建议您重置区块,您可以点击这里了解如何"重置区块"。