SenseCAP M1 故障排除
硬件相关
蓝色LED不闪烁


故障排除步骤
- 检查ETH LED是否闪烁。如果ETH绿灯和黄灯亮起但蓝色LED熄灭,请先刷写新的SD卡。如果蓝灯仍然熄灭,那就是硬件缺陷问题。
- 如果绿灯和黄灯都熄灭,请确保电源适配器正常。您可以尝试用5V-3A手机充电器配type-C线缆和新网线来替换,看问题是否解决。
- 如果热点通过Wi-Fi连接互联网,请检查前面板的红灯是否亮起,如果没有,那就是硬件缺陷问题。
网络相关
无法连接到互联网?
正确设置网络配置起着重要作用。请确保您阅读以下所有详细信息以确保正确配置。
如果热点位于防火墙后面或使用不兼容的NAT类型(如下所述),Helium热点可能无法工作。在其他情况下,可能是由于路由器配置/网络配置问题或您的连接简单地离线(无互联网)。
注意:如果您无法正确设置网络配置或以下步骤对您不起作用,请访问我们的 >> 官方Discord频道获取进一步指导。
故障排除步骤 - 以太网连接
如果不使用Wi-Fi,请检查您的以太网线缆:确保以太网线缆从您的路由器/调制解调器牢固地插入热点。
- 热点以太网端口旁边闪烁的琥珀色灯:建立了稳定连接。
- 如果您在以太网端口看不到闪烁的琥珀色灯,请尝试不同的线缆,因为线缆随着时间推移往往会失效。
检查您的互联网连接:请确保您能够在同一网络上使用家用计算机/笔记本电脑/手机从您的位置连接到互联网。如果您无法连接到互联网,您需要联系您的互联网服务提供商(ISP)以获得有关您连接的额外帮助。
故障排除步骤 - Wi-Fi连接
- 如果您使用Wi-Fi:请确认您能够使用WEP或WPA安全密码(即Wi-Fi密码)连接到您的无线网络。如果您不知道如何连接或访问您的无线调制解调器,您需要直接联系设备制造商。
- 如果您无法连接到互联网,请重启您的路由器。从墙上或电源插座拔掉您的热点和路由器2分钟。然后,重新插入看是否能够连接到互联网。
如何将热点连接到我手机的WiFi?
以下示例显示的是Apple iOS设备。
- 在您的手机上找到"设置"。
- 点击"个人热点"。

- 启用以允许其他人加入。
- 配对您的热点。
- 将您的热点连接到您的Apple iOS手机的个人热点名称。

现在您可以通过Wi-Fi将您的SenseCAP网关配对到您手机的个人热点,以排除固件更新和网络连接故障。
SD卡相关
如何替换'config.json'文件
请谨慎操作:以下步骤仅应在我们的技术支持团队建议时使用。如果您未被建议,则无需复制这些步骤。
注意: 请不要为其他热点使用相同的'config.json'文件。每个热点都有一个与其序列号相关联的唯一'config.json'文件。
说明
以下说明将帮助您替换Micro SD卡中的'config.json'文件。如果您发现设备卡在固件/旧版本上并认为这可能是导致故障的潜在错误,请按照说明解决问题。
注意:在按照以下步骤替换micro SD卡之前,请先检查您的互联网连接,确保问题与互联网无关。
要求
- 您的SenseCAP M1热点中的Micro SD卡
- Micro SD卡读卡器
- 螺丝刀
- 从原始卡复制的'config.json'文件
注意:如果您无法检索原始文件,请要求我们的技术支持代理为您提供一个。

所需物品
步骤
- 步骤1:关闭您的热点电源
- 步骤2:拆下天线
- 步骤3:转到面板正面

- 步骤4:使用螺丝刀松开面板正面的两个螺丝

- 步骤5:移动前面板并将其放在一边

- 步骤 6:使用镊子移除 Micro SD 卡顶部的黄色贴纸,然后取出 Micro SD 卡



- 步骤 7:将 Micro SD 卡插入读卡器并连接到您的计算机


注意:如果您使用的是 Windows 操作系统并被询问"您需要先格式化驱动器 "X" 中的磁盘才能使用它",请点击"取消",否则您的 Micro SD 卡数据将被擦除。

插入 Micro SD 卡时的 Windows 提示
- 步骤 8:您现在会发现在 'resin-boot' 文件夹中有一个 'config.json' 文件,请使用记事本打开它以确认它是空的。
如果它不是空的,则存在由配置文件引起的 OTA(空中更新)问题,这是网络连接问题。请检查您的网络和安全/防火墙设置。
如果它是空的,请使用我们提供给您的新 'config.json' 文件来替换它。

- 步骤 9:如果 'config.json' 文件是空的,您需要用我们提供的文件来替换它。将新文件拖入磁盘并点击 '替换'。
注意:请不要删除任何其他文件,否则会导致您的 SenseCAP M1 出现意外问题。
注意:每个设备都有一个不同的 'config.json' 文件注册到它,请不要与他人分享您的 'config.json' 文件或使用他人的文件。
对于 MacOS

MacOS - 复制 'config.json' 文件

对于 Windows

Windows - 复制 "config.json" 文件

注意:建议在复制后通过在记事本中打开 'config.json' 文件来仔细检查其中是否有内容。
- 步骤 10:将 Micro SD 卡放回热点设备内
提示:在确认您的热点设备正常运行后再组装前面板。




- 步骤 11:安装天线并为您的热点设备通电
打开 SenseCAP M1,连接到互联网(最好使用以太网电缆),等待约 20 分钟进行 OTA 更新,并在仪表板(https://status.sensecapmx.cloud/)上检查状态或在 Helium 应用程序中运行诊断。
如果您有任何进一步的问题或疑问,请在此处开启工单:https://support.sensecapmx.com
如何将新镜像刷写到新的 Micro SD 卡
请谨慎操作:以下步骤仅应在我们的技术支持团队建议下使用。如果您没有得到建议,则无需复制这些步骤。
由于用户对热点设备的误用,我们发现频繁的电源循环、插拔 micro SD 卡可能会导致未知的 micro SD 卡错误,例如文件系统对齐问题。
如果您被建议更换 micro SD 卡来调试问题,请仔细按照以下说明操作。
说明
下面提供的说明将帮助您将镜像刷写到新的 micro SD 卡并替换 SenseCAP M1 中的原始卡,以修复由潜在 micro SD 卡错误引起的问题。
注意:请先检查您的互联网连接,确保问题与互联网无关,然后再按照以下步骤更换 micro SD 卡。
要求
注意:我们现在有 SD 卡更换套件可供购买,您可以点击这里购买。

该套件包含一个螺丝刀、一个 MicroSD 读卡器、一个 64GB MicroSD 卡,以及关于如何更换 MicroSD 的说明。
- 新的 Micro SD 卡(SanDisk High Endurance 64GB)
- Micro SD 读卡器
- 螺丝刀
- 从原始卡复制的 'config.json' 文件
- 注意:如果您无法获取原始文件,请要求我们的技术支持代理为您提供一个。
步骤
- 关闭设备电源,打开前面板,移除 micro SD 卡顶部的黄色贴纸(您可以使用镊子),拔出并取出原始 micro SD 卡。
- 使用 micro SD 读卡器将原始 micro SD 卡连接到您的计算机,从原始 SD 卡的 "resin-boot" 分区复制 'config.json' 文件,将其保存到您的计算机
- 注意:如果您无法获取原始文件,请要求我们的技术支持代理为您提供一个。
- 从这里下载 SenseCap M1 镜像:sensecap-m1-sd-version-20220213.img.zip
- 从这里下载 Balena Etcher 工具:balenaEtcher - Flash OS images to SD cards & USB drives
- 使用 Balena Etcher 将 SenseCap M1 镜像刷写到新的 micro SD 卡。
- 刷写完成后,将我们提供的 "config.json" 文件从您的计算机复制到新 micro SD 卡的 "resin-boot" 分区。
- 从计算机中拔出新的 micro SD 卡,并将其插入 SenseCap M1。
- 打开 SenseCap M1,连接到互联网(最好使用以太网电缆),等待 20 分钟更新,并在仪表板(https://status.sensecapmx.cloud/)上检查状态或在 Helium 应用程序中运行诊断。
注意:只有在确认您的热点正常工作后,才应该组装热点的前面板。
如何打开 SenseCAP M1 并更换 Micro SD 卡
- 步骤 1: 关闭您的热点电源,然后拆下天线。

- 步骤 2: 使用螺丝刀松开前面板上的两颗螺丝。

- 步骤 3: 移开前面板并将其放在一边。

- 步骤 4: 撕掉 Micro SD 卡顶部的黄色贴纸(您可以使用镊子)。


如何读取 Micro SD 卡并刷写镜像
- 步骤 1:将新的 Micro SD 卡插入 Micro SD 读卡器。

将新的 Micro SD 卡插入 Micro SD 读卡器

确保完全插入
- 步骤 2:使用 Balena Etcher 将 SenseCAP M1 镜像刷写到新的 Micro SD 卡。
- 从这里下载 SenseCap M1 镜像:sensecap-m1.img.zip
- 从这里下载 Balena Etcher 工具:balenaEtcher - Flash OS images to SD cards & USB drives

根据您的操作系统选择

将 Image.ZIP 文件拖拽到 Balena Etcher
- 步骤 3:成功将镜像刷写到 MicroSD 卡后,将我们提供的或您原本复制的"config.json"文件从您的计算机复制到名为"resin-boot"的分区。
对于 MacOS

MacOS - 复制 'config.json' 文件
对于 Windows

- 步骤 4:从您的计算机中拔出新的 Micro SD 卡。
- 步骤 5:将新的 Micro SD 卡插入您的 SenseCAP M1。

- 步骤 6:开启 SenseCAP M1 电源,并重新连接到互联网(最好使用以太网线)。
- 步骤 7:等待大约 20 分钟以应用更新,然后检查仪表板(https://status.sensecapmx.cloud/))或在完成后在 Helium 应用中运行诊断。

注意:只有在确认您的热点正常工作后,才应该组装热点的前面板。
如果您有任何其他问题或疑问,请在此处提交工单:https://support.sensecapmx.com/
如何格式化 Micro SD 卡并刷写镜像
请谨慎操作:以下步骤仅在我们的技术支持团队建议时使用。如果您没有得到建议,则无需重复这些步骤。
由于用户对热点的误用,我们发现频繁的电源循环、插拔 micro SD 卡可能会导致未知的 micro SD 卡错误,例如文件系统对齐问题。
如果您被建议更换 micro SD 卡来调试问题,请仔细按照以下说明操作。
说明
下面提供的说明将帮助您将镜像刷写到新的 micro SD 卡,并替换 SenseCAP M1 中的原始卡,以修复由潜在 micro SD 卡错误引起的问题。
注意:在按照以下步骤更换 micro SD 卡之前,请先检查您的互联网连接,确保问题与互联网无关。
要求
- SenseCAP M1 热点中的 Micro SD 卡
- Micro SD 读卡器
- 螺丝刀
- 从原始卡复制的'config.json'文件
- 注意:如果您无法检索原始文件,请要求我们的技术支持代理为您提供一个。
- SD Card Formatter 5.0.1
- 对于 Windows => 点击这里 下载并安装
- 对于 Mac OS => 点击这里 下载并安装
- SenseCAP M1 镜像 => 点击这里 下载
- Balena Etcher => 点击这里 下载

套件包含一个螺丝刀、一个 MicroSD 读卡器、一个 64GB MicroSD 卡,以及关于如何更换 MicroSD 的说明。
步骤
- 关闭设备电源,打开前面板,撕掉 Micro SD 卡顶部的黄色贴纸,拔出 Micro SD 卡。
- 使用 Micro SD 读卡器将 Micro SD 卡连接到您的计算机,从"resin-boot"分区复制'config.json'文件,保存到您的计算机。
- 注意:如果您无法检索原始文件,请要求我们的技术支持代理为您提供一个。
- 使用"SD Card Formatter 5.0.1"格式化 MicroSD 卡
- 使用 Balena Etcher 将 SenseCap M1 镜像 刷写到 MicroSD 卡。
- 将'config.json'文件从您的计算机复制到 Micro SD 卡的"resin-boot"分区。
- 将 Micro SD 卡从您的计算机插回 SenseCap M1 热点。
- 开启 SenseCap M1 电源,连接到互联网(最好使用以太网线),等待约 20 分钟进行 OTA 更新,并在仪表板上检查状态或在 Helium 应用中运行诊断。
注意:只有在确认您的热点正常工作后,才应该组装热点的前面板。
如何打开 SenseCAP M1 并更换 Micro SD 卡
- 步骤 1: 关闭热点电源,然后拆下天线。

- 步骤 2:使用螺丝刀松开前面板上的两颗螺丝。

- 步骤 3:移开前面板并将其放在一边。

- 步骤 4:撕掉 Micro SD 卡顶部的黄色贴纸(您可以使用镊子)。


如何格式化 Micro SD 卡(Windows)
- 步骤 1**:** 将新的 Micro SD 卡插入 Micro SD 卡读卡器。

将新的 Micro SD 卡插入 Micro SD 卡读卡器

确保完全插入
- 步骤 2**:** 安装并运行 SD Card Formatter

- 步骤 3**:** 选择您连接到计算机的 Micro SD 卡,选择"覆盖格式化",在卷标签中输入"resin-boot",然后点击"格式化"按钮

- 步骤 4**:** 在对话窗口中选择"是"

- 步骤 5:等待约 30-45 分钟,格式化过程将完成

如何格式化 Micro SD 卡(MacOS)
步骤类似,请参见下面的图片:


如何将镜像刷写到 Micro SD 卡
- 从这里下载 SenseCap M1 镜像:sensecap-m1-sd-version-20220213.img.zip
- 从这里下载 Balena Etcher 工具:balenaEtcher - Flash OS images to SD cards & USB drives

根据您的操作系统选择

将 Image.ZIP 文件拖拽到 Balena Etcher
如何将 'config.json' 文件添加到 Micro SD 卡
成功将镜像刷写到 MicroSD 卡后,将我们提供的或您原本复制的"config.json"文件从您的计算机复制到名为"resin-boot"的分区。
注意:请不要删除任何其他文件,否则会导致您的 SenseCAP M1 出现意外问题。
注意:每个设备都有不同的注册到它的'config.json'文件,请不要与他人分享您的'config.json'文件或使用他人的文件。
对于 macOS

MacOS - 复制 'config.json' 文件

对于 Windows

Windows - 复制 'config.json' 文件

格式化 Micro SD 卡并刷写镜像后
- 步骤 1:从计算机中拔出新的 Micro SD 卡。
- 步骤 2:将新的 Micro SD 卡插入您的 SenseCAP M1。

- 步骤 6:打开 SenseCAP M1 电源,并重新连接到互联网(最好使用以太网电缆)。
- 步骤 7:等待大约 20 分钟以应用更新,然后检查仪表板(https://status.sensecapmx.cloud/))或在完成后在 Helium 应用中运行诊断。

注意:只有在确认您的热点正常工作后,才应该组装热点的前面板。
如果您有任何进一步的问题或疑问,请在此处开启工单:https://support.sensecapmx.com/
Helium 应用错误
未找到入网密钥
请在此处开启支持工单:https://support.sensecapmx.com 并发送您的热点 SN(序列号),以便我们解决您的问题。

未找到热点
Helium 应用中显示"未找到热点"
故障排除步骤
- 首先检查蓝色 LED,它应该处于慢闪模式。
- 如果不是,这表明您的 SenseCAP M1 尚未启用蓝牙配置模式。检查您的热点和手机,确保蓝牙已打开。
- 按住 SenseCAP M1 背面的按钮 6-10 秒以启用 SenseCAP M1 的配置模式,您会发现蓝色 LED 转为慢闪模式(每 2 秒闪烁 1 次),然后重新扫描热点。

设备已断开连接
通过蓝牙配对时设备断开连接
故障排除步骤
当您使用比 S9 更新的三星手机时会出现兼容性问题。

特征写入失败
无法在 Helium 应用中注册热点
故障排除步骤
- 如果您在通过以太网或 Wi-Fi 连接后立即注册热点,您会看到此错误,因为 OTA(空中更新)正在运行。
- 请让您的热点通过以太网或 Wi-Fi 保持连接 10 分钟以上。这将允许 OTA 更新完成。
- 长按按钮 6-10 秒进入配置模式,然后尝试重新注册。

特征读取失败
通过蓝牙配对或连接到 Wi-Fi 时出现错误
如果您在尝试配对热点以通过蓝牙连接或连接到 Wi-Fi 时收到以下错误消息,这意味着您的 Wi-Fi 网络的 SSID 包含无法识别的无效字符。
请避免使用非字母数字字符(例如 a - z、0 - 9 以外的字符)和符号。
解决方案:重命名您的 Wi-Fi 网络,不使用符号和非字母数字字符。

构建添加热点交易
注册热点时 Helium 应用显示构建添加热点交易错误
故障排除步骤
- 如果您在连接以太网或 Wi-Fi 后立即注册热点,您会看到此错误,因为 OTA(空中更新)正在运行或区块尚未完全同步。
- 请让您的热点连接到以太网或 Wi-Fi 至少 30 分钟,等待固件 OTA 和区块同步过程完成。之后,请长按按钮 6-10 秒进入配置模式,然后尝试重新注册。
- 完成后使用诊断或 SenseCAP 仪表板检查固件版本,确保它是最新的。
- 注意:如果您的热点固件无法更新到最新版本,建议将设备使用的网络更改为另一个网络,例如您的手机热点,然后按照上述第二步操作。
- 注意:如果固件 OTA 完成后设备本身无法完全同步区块,建议在本地控制台中重置区块。

断言位置/天线
尝试更新天线详细信息或断言位置时,您看到以下错误
故障排除步骤
问题与网络连接或应用有关。尝试重启您的应用或稍后再试。