SenseCAP M2 Light Gateway 常见问题
常见问题
SenseCAP M2 正常运行是否需要 SenseCAP 许可证?
是的。SenseCAP M2 许可证是轻型热点功能所必需的。如果您的 SenseCAP M2 许可证已过期,您的热点将无法传输数据包和更新到最新固件。请务必定期检查许可证期限。
当 SenseCAP M2 轻型热点过期时,我需要重新购买实体兑换卡吗?
不需要,您可以在 SenseCAP Dashboard 上购买 SenseCAP M2 软件许可证,并在线将许可证应用到您的设备。
Helium 入网费和 SenseCAP 许可证有什么区别?
Helium 入网费是 Helium 收取的将热点接入 Helium 服务器的费用。此费用已包含在 SenseCAP 热点套装中。此外,还需要 SenseCAP 软件许可证来激活 SenseCAP 软件和云服务。
为什么我的热点在接入 Helium 后闪白光?
缓慢的白光表示您的 SenseCAP M2 没有有效的许可证。请前往仪表板兑换您购买 SenseCAP M2 时获得的许可证。对于未来的许可证续期,您可以直接通过 SenseCAP Dashboard 购买和应用。
兑换卡上的许可证可以重复用于多个 SenseCAP M2 轻型热点吗?
不可以,一张兑换卡只能兑换并应用于一个 SenseCAP M2 轻型热点许可证