SenseCAP M2 Light Gateway 概述
什么是 SenseCAP M2 Light Gateway
SenseCAP M2 Light Hotspot 是一款高性能的 LoRaWAN 网关,允许用户以最低成本加入 Helium 网络。
SenseCAP M2 的 SenseCAP 软件许可证低至每天 0.05 美元,按需付费,让您能够以最小的投资享受 PoC 和数据传输的好处。

软件许可证
SenseCAP M2 Light Hotspot 需要软件许可证激活才能为 Helium 提供 LoRaWAN 覆盖。SenseCAP 提供三种许可证计划供您按需购买。

许可证套餐:
| 许可证有效期 | 90 天 | 365 天 | 无限制 |
|---|---|---|---|
套餐计划 | $7.99 低至 $0.09/天 | $19.99 低至 $0.05/天 | $49.99 无限制许可证 |
注意: 此许可证仅适用于 SenseCAP M2 Light Hotspot,不能用于激活其他热点设备。
SenseCAP 软件许可证与 Helium 入网费不同,需要激活 SenseCAP 软件和云服务。Helium 为将热点设备接入 Helium 服务器而收取的 50 美元入网费已包含在 SenseCAP Hotspot 套装中。
特性

多频段和认证
SenseCAP M2 提供不同频段版本和相应认证,以满足您在各个国家和地区的应用需求,包括但不限于:澳大利亚 (RCM)、巴西 (Anatel)、加拿大 (ICES/IC IC)、欧盟 (CE/RoHS/REACH/WEEE/VerpackG)、印度 (WPC)、日本 (TELEC/PSE)、韩国 (KC)、菲律宾 (NTC)、台湾 (BSMI/NCC) 和美国 (FCC)。
还有更多认证正在进行中。
卓越稳定的性能
采用成熟的硬件,配备联发科 MT7628 和 Semtech SX1302/SX1303 基带 LoRa 芯片,SenseCAP M2 提供卓越稳定的性能,内置 BLE 并支持 Wi-Fi 和以太网互联网连接。
对于需要通过以太网为网关供电而不使用额外电源线的用户,它支持 PoE,因此无需额外的 PoE 分离器。如果您的路由器不支持 PoE 功能,SenseCAP 注入器 也可供您使用。
广域覆盖和强信号
为了增强 SenseCAP M2 的覆盖范围和信号强度,它配备了高性能 3dBi 天线,可在 LoRaWAN 网络上提供数英里的广域覆盖。此外,天线可以升级为更高 dBi 的 玻璃纤维天线,以适应各种使用场景和环境。
专业管理工具和云服务
SenseCAP Hotspot 为设置和管理热点设备提供无忧解决方案。用户可以通过 SenseCAP Hotspot App 轻松完成几个简单步骤来设置热点设备。SenseCAP Hotspot Dashboard 和 SenseCAP Local Console 也为用户提供了高效便捷的热点设备监控和管理方式。

安全可靠
对于处理大量数据传输的网关,安全性永远不会过度关注。SenseCAP M2 采用 ECC608 安全芯片提供可靠安全的身份验证,确保与 People's Network 的安全稳定连接。
高效及时的在线支持
SenseCAP 凭借其一流的技术支持赢得了客户的高度赞誉。如果您遇到技术问题,可以依靠 SenseCAP 高效的在线技术支持服务提供及时有效的帮助。凭借 SenseCAP 卓越的客户支持,您可以相信会得到所需的帮助,让您的设备和服务平稳运行。
轻松升级为户外热点设备
SenseCAP 户外外壳 适合市场上的通用热点设备,也可供您将室内 SenseCAP 热点设备升级为户外设备,从而实现各种户外 LoRaWAN 应用场景。
通过简单步骤和所需的全部配件,将您的室内网关升级为户外网关,它也适用于其他热点设备,如 SenseCAP M1、SenseCAP M2、BobCat、RAK、Helium hotspot 等。

接口

注意:
MicroSD 卡槽预留供将来使用。SenseCAP M2 作为 LoRaWAN 网关无需 Micro SD 卡。
Nano SIM 卡槽仅在 4G 版本热点设备中可用。设备不包含 SIM 卡。Type-C 接口预留供高级开发者管理使用。请勿使用它为设备供电。
指示灯模式

按钮模式
| 模式 | 描述 |
|---|---|
| 双击 | 快速双击将触发软件重启。 |
| 按住 5 秒 | 按住按钮 5 秒并释放,直到蓝色指示灯缓慢闪烁,将进入 配置模式,如果没有活动,将在 5 分钟后自动退出。 |
按住 30 秒 | 按住按钮 30 秒,直到蓝色指示灯快速闪烁,将触发恢复出厂设置和 软件重启。 注意: 除非官方技术支持建议,否则请勿使用此功能 |
设备 信息

底部的这些标签显示了设备的重要信息,包括:
-
型号
-
设备序列号 (S/N)
-
WiFi MAC
-
ETH MAC
-
AP IP 地址
-
登录本地控制台的用户名和密码
注意: 请 不要 与 任何 第三方 共享 该 标签。
系统 结构

规格参数
| 处理器 | MT7628(MIPS24KEc@580MHz) |
|---|---|
| 内存 | DDR2 128MB |
| 闪存 | 32MB |
| LoRa 网关芯片 | SX1302 / SX1303 |
| LoRa 灵敏度 | -125dBm @125KHz/SF7 |
| -139dBm @125KHz/SF12 | |
| LoRa 发射功率 | 最高 26 dBm |
| 天线 | LoRa: 3dBi 外置天线带底座 Wi-Fi: 内置天线 BLE: 陶瓷天线 |
| 天线阻抗 | 50 欧姆 |
| Wi-Fi | 支持 2.4 GHz 802.11 b/g/n |
| 蓝牙 | 双模块,蓝牙 V2.1 + EDR 和 V5.2 |
| 以太网 | RJ45 (10M / 100 M) |
| LoRaWAN | 支持 Class A, C |
| 输入电压 | DC 12V - 2A PoE (IEEE 802.3 af), 40V-57V DC |
| 接口 | 以太网 RJ45 * 1 RP-SMA 母头天线连接器 * 1 Micro SD 卡槽(未来使用)* 1 USB Type-C(控制台)* 1 |
| 尺寸 | 143.6x135x34mm(不含连接器) 150.6x135x34mm(含连接器) 包装:340*230*65mm 约 950g |
| 工作温度 | -20°C 至 55°C |
| 相对湿度 | 0% - 85%(非冷凝) |
| 认证 | 澳大利亚 (RCM) 巴西 (Anatel) 加拿大 (ICES/IC IC) 欧盟 (CE/RoHS/REACH/WEEE/VerpackG) 印度 (WPC) 日本 (TELEC/PSE) 韩国 (KC) 菲律宾 (NTC) 台湾 (BSMI/NCC) 美国 (FCC/Verizon OD) |
对于 SenseCAP M2 4G 版本