SenseCAP M2 Light Gateway 快速入门
步骤 1:连接 SenseCAP M2
将天线、电源适配器和以太网线(非必需)连接到热点设备并通电。
电源 LED 将显示为红色,大约 15 秒后(如果使用 PoE 供电,等待时间会稍长一些),顶部指示灯将闪烁绿色,表示热点设备正在启动。

PoE 连接
SenseCAP M2 支持 PoE(以太网供电),兼容 IEEE 802.3 af 标准。如果您的调制解调器/路由器不支持 PoE,您需要额外的 PoE 交换机作为 PSE(供电设备)提供 40V-57V 直流电源。

步骤 2:将 SenseCAP M2 连接到 APP
- 安装 Helium 钱包应用和 SenseCAP Hotspot 应用
 
为您的 SenseCAP Hotspot 应用创建账户。

- 选择"Helium"并将您的 Helium 钱包链接到 SenseCAP Hotspot 应用。
 


- 在钱包页面点击"Onboard New Hotspot"并选择"SenseCAP M2"进行配置
 

- 按住 M2 的按钮 5 秒直到蓝色指示灯缓慢闪烁进入配置模式,然后按照应用中的说明连接 SenseCAP M2。
 


注意:请为 SenseCAP M2 Light Hotspot 选择"SenseCAP M2"。如果您周围有多个热点设备,您可以通过热点名称下方的 6 位 MAC 地址来识别热点设备。
- 设置 Wi-Fi 连接
 
点击"Scan Networks",选择 Wi-Fi 并输入密码;或者如果您已经使用以太网线或 SIM 卡(4G 版本),请点击"Use Ethernet Instead"。

步骤 3:将 SenseCAP M2 添加到区块链
- 设置并确认您的热点设备位置,然后将您的热点设备添加到区块链。
 
注意: SenseCAP M2 Light Hotspot 的购买价格已包含 40 美元的 Helium 网络激活费和首次位置断言费 10 美元(总价值 50 美元)。您可以设置位置并在需要时更改到另一个位置,但每次将热点设备移动到新位置时,您需要再次支付 10 美元的位置断言费。



现在您已将 SenseCAP M2 添加到区块链(指示灯将闪烁白色),但您的设备仍然无法提供 Helium 覆盖,请查看步骤 4 来激活您的热点设备。
步骤 4:激活 SenseCAP M2 Light Hotspot
- 使用您的 SenseCAP Hotspot App 账户登录 SenseCAP Dashboard
 

- 点击 兑换许可证 并输入您兑换卡上的兑换码。
 
注意:请不要与他人分享您的兑换码。

- 点击确认按钮,然后您将收到一个许可证。
 

- 点击 应用 并选择您要激活的热点。
 
 
- 然后您的热点将开始提供 Helium LoRaWAN 覆盖,设备上的指示灯将变为绿色。
 

购买 SenseCAP M2 Light Hotspot 许可证
许可证过期后,您可以直接从 SenseCAP Hotspot Dashboard 购买并将其应用到您的设备,无需再次购买兑换卡。
- 访问许可证页面并点击 购买许可证 按钮
 

- 选择许可证计划和数量,然后点击结账按钮
 

- 确认您的订单并使用 PayPal 付款
 


- 然后您可以在 许可证 列表中查看您的许可证
 

- 点击 应用 并选择您要激活的热点。
 

- 然后您的热点将开始提供 Helium LoRaWAN 覆盖,设备上的指示灯将变为绿色。