SenseCAP M2 多平台网关概述

SenseCAP M2 多平台 LoRaWAN 网关是一款标准的 LoRaWAN® 网关,支持连接到不同的网络服务器。它支持从 865 MHz 到 923 MHz 的全球 LoRaWAN® 频率计划,可用于多种 LoRaWAN® 应用,如智能建筑、环境监测系统、精准农业等。它具有广域覆盖和强信号输出能力等特性,是构建 LoRaWAN® 网络的完美网关。
注意
- SenseCAP M2 多平台 LoRaWAN® 网关不支持 Helium 网络。它无法与 SenseCAP Hotspot APP 和 SenseCAP Dashboard 连接。
- 请在官方 SenseCAP MX 社区 Discord 频道联系 SenseCAP MX 团队获取技术支持。
主要特性
- 支持多种 LoRaWAN® 网络服务器: 通过使用数据包转发器 / Basics™ Station 模式,兼容多种 LNS,如 AWS、TTN、ChirpStack 等。
- 内置 LoRaWAN 网络服务器:为启动 LoRaWAN 网络提供快速可靠的解决方案。
- 支持以太网供电 (PoE): 对于需要通过以太网为网关供电而不是额外电源线的用户,该设备还添加了 PoE 功能,使您的部署更可靠、更快速。
- 广域覆盖和强信号: 提供高达 10 公里的 LoRaWAN® 覆盖范围和强信号,允许用户在低数据速率下以极长距离发送数据。
- 卓越稳定的性能: 网关采用成熟的硬件解决方案 MT7628 和 Semtech SX1302 基带长距离芯片。支持蜂窝网络(可选)、Wi-Fi 和以太网互联网连接。
- 专业管理工具和云服务: 用户可以通过 Web 界面轻松地在几个简单步骤中设置网关。SenseCAP Portal 和 SenseCAP Local Console 也为用户高效便捷地监控和管理网关而开发。
描述
SenseCAP M2 多平台 LoRaWAN® 网关是一款标准的 LoRaWAN® 网关,支持连接到不同的网络服务器。
作为 LoRaWAN® 网关,它能够为您的 LoRaWAN® 设备提供数英里的无线网络覆盖和数据传输能力。
SenseCAP M2 多平台 LoRaWAN® 网关支持多种应用,如智能农业、智慧城市或任何需要网络密集化的智能项目,提供独特的卓越覆盖和运营优势。
网关可以开箱即用,轻松设置。用户可以通过 SenseCAP Mate APP 和 SenseCAP Portal 在 4 个步骤中绑定和管理设备。之后,用户可以开始以相同方式配置传感器来创建 LoRaWAN® 网络解决方案。
- 扫描二维码进行设备绑定
- 将网关连接到互联网并通电
- 在 SenseCAP 平台上检查网关状态
- 将传感器连接到网络并将数据上传到云端

架构

SenseCAP M2 多平台 LoRaWAN® 网关可以通过 2 种方式配置:
- Wi-Fi/ 以太网访问 SenseCAP Local Console
- 通过 SenseCAP Portal 远程访问 SenseCAP Local Console
此外,如果您想在户外部署 SenseCAP M2 多平台 LoRaWAN® 网关,您可能需要应用外壳配件来满足户外部署的要求。查看具有高坚固性的 SenseCAP 户外机箱 以实现快速部署

应用