连接到 AWS IoT
AWS IoT 配置
登录到 AWS。 如果您没有 AWS 账户,请先创建一个新账户。
添加网关
导航到 Internet of Things > IoT Core
选择 LPWAN devices > Gateway 来添加网关
Gateway's EUI: 网关 EUI 可以在设备标签或本地控制台上找到
Frequency band: 根据实际选择选择频率计划。
创建证书
下载证书文件和服务器信任证书。
选择角色:IoT Wireless Gateway Cert Manager Role,然后提交配置。
检查网关连接状态
导航到网关页面并选择您已添加的网关。
在网关详细信息页面的 LoRaWAN 特定详细信息部分,您将看到连接状态以及接收到最后一次上行链路的日期和时间。
添加配置文件
可以定义设备和服务配置文件来描述常见的设备配置。这些配置文件描述了设备共享的配置参数,以便更容易添加这些设备。AWS IoT Core for LoRaWAN 支持设备配置文件和服务配置文件。
添加设备配置文件
导航到 Devices > Profiles,点击 Add device profile
提供设备配置文件名称,选择您用于设备和网关的频段(RfRegion),并将其他设置保持为默认值。
添加服务配置文件
导航到 Devices > Profiles,点击 Add service profile
建议您保持 AddGWMetaData 设置启用,这样您将为每个有效载荷接收额外的网关元数据,例如数据传输的 RSSI 和 SNR。
添加目标
导航到 Devices > Destination,点击 Add destination
发布到 AWS IoT Core 消息代理
Permissions:选择现有服务角色 > IoT Wireless Gateway Cert Manager Role
目标名称只能包含字母数字、-(连字符)和 _(下划线)字符,不能包含任何空格。
添加 LoRaWAN 设备
添加无线设备
导航到 LPWAN devices > Devices,点击 Add wireless device
配置设备
Wireless device specification:OTAAv1.0x
DevEUI: 设备 EUI/APP EUI/APP 密钥可以在设备标签上找到。
检查设备连接状态
导航到 Devices 页面并选择您已添加的设备。
在无线设备详细信息页面的详细信息部分,您将看到接收到最后一次上行链路的日期和时间。
网关配置
登录本地控制台,查看设备的快速入门指南进行登录。
LoRaWAN 网络设置
导航到 LoRa > LoRa Network
模式: Basics Station
网关 EUI: 它将自动获取已连接网关的 EUI
服务器: 选择 CUPS 服务器或 LNS 服务器(对于 CUPS,端口是 443;对于 LNS,端口是 8887)
了解更多关于 CUPS 和 LNS 服务器
认证模式: TLS 服务器和客户端认证
完成设置后点击保存并应用。