连接到 ChirpStack
ChirpStack 配置
ChirpStack 为 LoRaWAN 网络提供开源组件。它们共同构成了一个即用型解决方案,包括用于设备管理的用户友好 Web 界面和用于集成的 API。
添加网关
开始之前,请先登录到 ChirpStack 应用服务器。
默认凭据为:用户名:admin;密码:admin
如果您尚未将 ChirpStack 应用服务器实例与 ChirpStack 网络服务器实例连接,您需要首先执行此操作。请参阅网络服务器。您还需要通过创建服务配置文件将组织与网络服务器连接。
导航到 网关 > 添加网关

网关名称:您的网关名称
网关 EUI:网关 EUI 可以在设备标签或本地控制台上找到

添加设备配置文件
在将设备添加到 ChirpStack 之前,如果您尚未创建设备配置文件,则必须先创建一个。
导航到 设备配置文件 > 添加设备配置文件

名称:您的设备配置文件名称
区域:根据您的网关选择区域计划。
MAC 版本:LoRaWAN 1.0.3
区域参数修订版:A
ADR 算法:默认 ADR 算法(仅限 LoRa)
根据您的设备选择 MAC 版本/区域参数修订版/ADR 算法。详情请参考:https://lora-alliance.org/resource_hub/

添加设备
导航到 应用程序 > 添加应用程序

点击您要添加设备的应用程序。在 设备 选项卡下,点击 添加设备

名称:您的设备名称
设备 EUI:设备 EUI 可以在设备标签或 SenseCAP Mate APP 上找到
设备配置文件:选择我们在 1.2 步骤 1 中创建的设备配置文件。

网关配置
通过 Web UI 配置网关,请查看快速入门以首先登录本地控制台。
LoRa 网络设置
导航到 LoRa > LoRa 网络

模式: 数据包转发
数据包转发器设置:
网关 EUI:它将自动获取连接网关的 EUI
服务器地址:您的 ChirpStack 服务器地址
服务器端口(上行/下行):1700
其他设置可以保持默认值,或者可以根据您的要求进行更改。

信道计划设置
导航到 LoRa > 信道计划

根据实际选择选择区域和频率计划。
设置完成后,点击 保存并应用

数据查看
网关数据
导航到 网关,选择您要检查的网关。

设备数据
将 LoRaWAN 设备添加到 ChirpStack 后,验证您的设备能够激活(在 OTAA 情况下)并发送数据。
导航到 应用程序 > 设备,选择您要检查的设备。