连接到 TTN
有两种方式连接到 Things Network:数据包转发和 Basics™ Station。选择一种方式连接您的网关。
Semtech UDP 数据包转发器是原始的 LoRaWAN® 数据包转发器,通过 Semtech UDP 协议连接到服务器。
LoRa Basics™ Station 是将网关连接到 The Things Stack 的首选方式。
通过数据包转发器连接
Semtech UDP 数据包转发器是原始的 LoRaWAN® 数据包转发器,通过 Semtech UDP 协议连接到服务器。
TTN 配置
-
步骤 1:登录 The Things Stack。如果您没有 TTN 账户,请先注册。
-
步骤 2:注册网关

Gateway EUI:网关 EUI 可以在设备标签或本地控制台上找到
Gateway ID:您网关的唯一标识符(ID 必须只包含小写字母、数字和破折号)
Gateway name:您网关的名称
Frequency plan:根据您的网关版本选择相应的频率

成功注册后,您可以在概览中查看网关。

网关配置
通过 Web UI 配置网关,请查看快速开始以首先登录本地控制台。
- 步骤 1:LoRa 网络设置
导航到 LoRa > LoRa Network

- 步骤 2:将模式设置为数据包转发

- 步骤 3:数据包转发器设置:
-
Gateway EUI:它将自动获取已连接网关的 EUI
-
Server Address: 对于 Semtech UDP 数据包转发器,使用 'server-address' 'server-address' 是您的 The Things Stack 部署的地址。 更多信息请参见服务器地址。
-
Server Port(Up/Down):上行端口和下行端口通常为 1700。
其他设置可以保持默认值,或者可以根据您的要求进行更改。

点击 Save&Apply 应用您的设置。
- 步骤 4:信道计划设置
导航到 LoRa > LoRa Network

根据实际选择选择区域和频率计划。

设置完成后,点击 Save&Apply
通过 Basic Station 连接
LoRa Basics™ Station 是将网关连接到 The Things Stack 的首选方式。
TTN 配置
- 步骤 1:注册网关

- 步骤 2:启用需要认证连接

这将只允许使用启用 TLS 的 Basic Station 或 MQTT 连接的网关进行连接。
- 步骤 3:创建 API 密钥
选择一个选项为 CUPS 或 LNS 服务自动生成 API 密钥,然后您可以立即授权网关。

根据您的需要选择一个服务器,然后点击"注册网关"
LoRaWAN 网络服务器 (LNS)
LNS 在 LoRa Basics™ Station 网关和网络服务器(在这种情况下是 The Things Stack)之间建立数据连接。LoRa® 上行链路和下行链路帧通过此数据连接进行交换。LNS 协议是发送和接收 LoRaWAN 数据所必需的。
配置和更新服务器 (CUPS)
CUPS 允许网络服务器远程配置网关,并更新网关固件。CUPS 不是发送和接收 LoRaWAN 数据所必需的,但它可以大大简化网关的管理。配置 CUPS 还将自动检索 LNS 凭据并在您的网关上配置 LNS。
有关 LoRa Basics™ Station 的更多信息,请访问 Semtech 开发者门户。
网关配置
- 步骤 1:LoRa 网络设置 导航到 LoRa > LoRa Network

- 步骤 2:将模式设置为 Basics Station

- 步骤 3:Basic Station 设置:
-
Gateway EUI:它将自动获取已连接网关的 EUI
-
服务器:选择 LNS 或 CUPS 查看前面的步骤以了解有关服务器的更多详细信息。
-
URL: CUPS 使用 URI:https://server-address:443, LNS 使用 URI:wss://server-address:8887

-
认证模式: TLS 服务器认证和客户端令牌 The Things Stack 支持 TLS 服务器认证和客户端令牌。这需要一个 .trust 文件和一个 .key 文件。
-
trust: 这是保护您域名的 CA 证书。 包含常用证书的 .pem 文件可在 根证书参考 中获得。 下载最小证书列表,然后复制证书文件的数据内容(证书可以以文本形式打开)。
-
token: Authorization:Bearer
<Your_API_Key>
其他设置可以保持默认值,或者可以根据您的要求进行更改。

检查网关状态
设置完成后,我们可以查看您网关的实时数据。
您可以看到您的网关现在已连接到 TTN。