Skip to main content

常见问题

节点的平均 flux 链同步时间是多少?

下载并加载 20GB 快照文件,然后链同步大约一小时以追上最新区块。正确的同步时间取决于设备网络,请确保设备有良好的网络连接。

SenseCAP M4 Square 是否支持 NIMBUS 和 STRATUS?

不支持,SenseCAP M4 Square 仅支持 CUMULUS。如需 NIMBUS 请点击这里

如何检查我的端口是否开放?

SenseCAP M4 Square 开放了 Flux 所需的所有端口。SenseCAP Hotspot 应用提供 UPNP 检测。如果 UPNP 状态为开启,则端口已开放。如果状态为关闭,请检查您路由器的 UPNP。更多详情,请访问 Flux 节点网络设置

M4 是否需要静态 IP,是否可以在同一个外部 IP 下运行多个 SenseCAP M4 Square?

需要外部 IP。

每个 IP 最多运行 8 台设备,并确保您的路由器支持 UPnP 或端口转发。

如何测试网络带宽是否满足要求?

https://www.speedtest.net

flux 和 flux tokens 有什么区别?

Flux tokens 就是 Flux。Flux tokens 是在不同区块链上支付的平行资产,如 ETH Flux、BSC Flux 等。它们可以在 Zelcore 内的 Fusion 应用中领取。从右上角三个点选择"平行挖矿领取"。只有当您的 Flux-Token 数量高于领取所需费用时,您才会看到可领取金额。

如果我是专业用户,可以擦除原系统并安装其他系统吗?

这不是推荐的操作。但是,这是基于 x86 的设备,您可以重新安装任何您想要的系统,在此之前,请确保您知道自己在做什么。

但请记住,如果擦除标准系统,您将失去保修,并且很难恢复到原始系统。

我需要自己选择电源插头吗?

M4 Square 包含宽输入电源适配器,并配有 US/AU/UK/EU 插头。

需要外部天线吗?

wifi 天线在设备内部。SenseCAP M4 Square-Fluxnode 不需要外部天线。

我需要质押 1000 Flux 吗?

是的,硬件中不包含 1000 Flux,所以您需要自己质押。

我的 M1 可以转换为 FluxNode 吗,可以将 8GB Pi 转换为 FluxNode 吗?

目前,Flux 支持 Raspi 8GB,但需要外部 SSD,并且无法保证稳定性,这可能会影响设备的稳定运行。

Loading Comments...