SenseCAP M4 Square 快速入门
SenseCAP M4 Square 提供了部署下一代计算网络(FluxNode)的最简单方式。无需 Linux 命令,无需构建环境,只需 4 个步骤即可完成部署。
先决条件
- 网络具有足够的上传速度来部署 CUMULUS FluxNode (最低 25Mbps 上传速度)
- 已创建新的 CUMULUS FluxNodes
您需要的物品

质押 Flux CUMULUS 节点
本教程以币安为例
步骤1 前往交易所购买 Flux
-
下载 币安 App 并注册账户
-
Flux 无法用法币直接购买。请先购买 USDT,然后将 USDT 兑换为 Flux
-
在交易页面,选择现货,市场选择 FLUX/USDT
-
输入 USDT 数量,确保兑换的 Flux 大于 1000
-
点击买入按钮,现在您已成功购买 flux

步骤2 下载 Zelcore App 并注册您的账户
-
下载 Zelcore App 并登录您的 Zelcore 账户
-
在投资组合页面,点击添加资产按钮来添加 FLUX BSC 资产(支付投资组合)

步骤3 从币安提取 Flux 到 Zelcore 钱包
-
打开币安 App 并访问钱包页面
-
访问 Flux,点击提现并选择通过加密网络发送
- 输入提现信息并发送
- 地址:打开 Zelcore App,复制 FLUX BSC 接收地址,并粘贴到币安中
- 网络:选择 BB Smart Chain (BEP20)
- 数量:1000+ flux
- 发送来源:现货和资金钱包
- 检查您的提现信息并发送到 Zelcore
步骤4 创建新的 Flux Cumulus 节点
-
打开 Zelcore App,检查您的 Flux 是否已发送到您的 FLUX BSC 资产(支付投资组合)
-
访问应用页面,打开 Fusion 将 FLUX BSC 兑换为 Flux(支付投资组合)。
- 出售资产:选择 FLUX BSC
- 购买资产:选择 FLUX
注意:确保您有足够的 BNB 来支付兑换费用
-
将 Flux 从支付投资组合发送到另一个投资组合,如挖矿的 Flux 资产
-
现在您可以在 SenseCAP M4 Square 上部署新的 Flux Cumulus 节点了!
在 SenseCAP M4 Square 上部署 FluxNode
步骤1 通电并连接互联网
-
将提供的 12V/2A 电源适配器插入 DC-IN 电源连接器。
-
将网线连接到 Ethernet2。
-
设备将自动进行自我设置。L3 指示灯稳定橙色表示设置和互联网连接成功。

步骤2 安装 SenseCAP Hotspot 应用和 Zelcore 应用
-
SenseCAP Hotspot 应用专为设置和管理设备而设计。请扫描以下二维码安装 SenseCAP Hotspot 应用。
-
使用您的邮箱注册 SenseCAP 账户或直接登录。
- Zelcore 应用由 Flux 发布,用于查找、管理、交易和真正拥有您的数字资产、FluxNode 和信息,请点击以下图片安装 Zelcore 应用。
步骤3 设置 SenseCAP M4
- 按下设备左下角的顶针,端盖被抬起后将其取下。

- 按住 B1 按钮 5 秒,直到 L2 指示灯闪烁蓝色,以开启蓝牙配置模式。

- 在 SenseCAP Hotspot 应用中选择 Flux 并点击设置
- 通过蓝牙扫描设备
- 选择设备进行连接

- 应用成功连接到设备。现在点击安装按钮在设备上安装 flux dApp。

步骤4 部署 Flux Node
- Flux dApp 安装完成,现在点击打开按钮并开始部署 CUMULUS FluxNode。
注意:请购买 1000 个 Flux 作为抵押品并将其转移到您的 Zelcore Flux 钱包中以进行 CUMULUS FluxNode 设置。
指南

- 从 Zelcore 应用输入身份密钥、抵押品交易 ID、输出索引、Zel ID 和 Kadena 地址,请下载 Zelcore 获取更多信息。
身份密钥:点击应用 > 在应用页面点击 FluxNodes > 点击您的 FluxNode > 在展开菜单中点击编辑 > 点击身份密钥复制它
抵押品交易 ID:点击应用 > 在应用页面点击 FluxNodes > 点击您的 FluxNode > 在展开菜单中点击编辑 > 点击抵押品交易 ID 复制它
输出索引:点击应用 > 在应用页面点击 FluxNodes > 点击您的 FluxNode > 在展开菜单中点击编辑 > 点击输出索引复制它
Zel ID:点击应用 > 在应用页面点击 Zel ID > 点击二维码复制 Zel ID
Kadena 地址:NIMBUS 和 STRATUS 可以输入 Kadena 地址以获得额外的 KDA 奖励。如果您部署 CUMULUS 则无需输入。点击投资组合 > 在页面上点击显示零和 > 点击 Kadena > 点击详情 > 点击接收操作 > 点击二维码复制 Kadena 地址
- 点击开始部署,然后 SenseCAP M4 将自动部署 FluxNode。部署时间取决于设备网络,请确保设备有良好的网络。现在应用可以断开与 SenseCAP M4 的连接或继续使用应用监控部署进度。
注意:确保您的设备网络有公共 IP 且下载速度 >= 25 Mb/s,上传速度 >= 25 Mb/s。否则,Flux 基准测试将失败。

- 当开始同步 Flux 链时,请转到 Zelcore 应用并在您的 FluxNode 中输入公共 IP 和名称。然后点击开始按钮启动您的 FluxNode。
如果您的 FluxNode 运行良好并通过基准测试。您的 FluxNode 状态需要挖掘 1 个区块才能更改为已启动,需要 1-10 个区块(2 到 20 分钟)才能获得确认。确认是最终状态。您可以通过刷新主页在 FluxOS 上检查节点是否获得确认,它将在状态页面上显示。

高级功能
UPnP 设置
UPnP 代表通用即插即用,本质上允许网络上的设备请求路由器为传入流量打开端口。如果您的路由器受支持并遵循适当的 UPnP 标准,UPnP 可以是一个更简单的解决方案。
如果您想在单个外部 IP 地址上部署多个 SenseCAP M4 Square,请确保设备连接的路由器支持 UPnP 并将其打开。
注意:单个外部 IP 地址最多支持部署 8 个 FluxNode。

-
1 SenseCAP M4 Square 已部署 FluxNode
-
2 SenseCAP Hotspot App 通过蓝牙连接 M4
-
3 点击设置图标和 UPnP 设置
-
4 启用 UPnP 并选择一个未使用的端口
-
5 点击确认并发送配置
-
6 现在 M4 UPnP 已启用,UPnP 状态为 ENABLE

Fractus 设置
Fractus 节点的诞生是为了增加 Flux 网络存储。Fractus 节点是提供至少 10TB 存储的 Cumulus 层节点。Fractus 节点将在原生 Flux 区块奖励基础上额外获得 15% 的 Flux。
运行 Fractus 节点的最低要求:
- 1000 Flux 抵押品。
- 2 个 CPU 核心。
- 4 个 CPU 线程。
- 每秒 240 个 CPU 事件。
- 单个分区上 9250 GB 的存储(允许 Raid)。
- 80MB/s 磁盘写入速度。
- 100Mb/s 下载/上传。
- 1 SenseCAP M4 Square 已部署 FluxNode
- 2 将 10TB 驱动器插入 SenseCAP M4 Square USB3.1
- 3 SenseCAP Hotspot App 通过蓝牙连接 M4
- 4 点击设置图标和 Fractus 设置
- 5 打开 Fractus 并点击确认发送配置
- 6 现在 M4 Fractus 已打开,Fractus 状态为 True

添加到仪表板
有关您的 SenseCAP M4 Square 的更多信息,请将其添加到 SenseCAP 仪表板。
-
直接添加:在 FluxNode 页面,点击 + 图标并输入自定义名称和 SN(在设备标签中)将您的设备添加到仪表板
-
通过蓝牙添加:如果您的 M4 已部署 FluxNode,通过蓝牙使用 SenseCAP Hotspot App 连接 M4。然后将其添加到仪表板。

恢复区块
通过蓝牙使用 SenseCAP Hotspot App 连接 M4。然后打开 Flux 应用并点击恢复区块按钮。M4 将自动恢复区块,无需其他步骤。恢复时间取决于设备网络,请确保设备有良好的网络。
删除
请谨慎操作! 删除已在 SenseCAP M4 上部署的 CUMULUS FluxNode。通过蓝牙使用 SenseCAP Hotspot App 连接 M4。然后打开 Flux 应用并点击删除按钮删除 FluxNode。
重新部署
请谨慎操作! 重新部署将首先自动删除已部署的 FluxNode。通过蓝牙使用 SenseCAP Hotspot App 连接 M4。然后打开 Flux 应用并点击重新部署按钮,输入新的 FluxNode 信息进行重新部署。
去中心化应用支持列表
-
Flux Cumulus Node
-
Flux Cumulus Fractus (TBD)
Flux Cumulus Node 网络配置
为确保您的 Flux Node 正常运行,请务必适当设置您的网络。下面我们将介绍单节点和多节点网络要求。
要求
-
外部 IP 地址,单个外部 IP 地址支持的 Flux 节点最大数量为 8 个。如果您有超过八个设备,您可能需要更多外部 IP 地址
-
稳定的有线网络环境,≥25 Mbps 带宽
-
路由器支持 UPNP 和端口转发功能,将端口转发到设备。
设置单节点
设置多节点
SenseCAP M4 Square 不支持多个 FluxNode