Skip to main content

Sensecap LoRaWAN 用户指南

1.产品介绍

SenseCAP 是一个工业级无线传感器网络,集成了易于部署的硬件和数据 API 服务,实现低功耗、长距离环境数据采集。SenseCAP 包含多个版本,如 LoRaWAN、NB-IoT 等。

SenseCAP LoRaWAN 版本产品包括 LoRaWAN 网关和传感器节点。基于 LoRaWAN 协议,可实现一对多、长距离组网和双向通信。LoRaWAN 网关支持以太网和 4G。传感器节点由大容量电池供电,续航时间长达 3 年(如果每小时上传一次数据)。它还支持热插拔,便于维护和升级。

SenseCAP 提供易于使用的云平台。用户可以使用 SenseCAP App 扫描二维码将设备绑定到相应账户来管理设备,并在 SenseCAP Portal 上查看传感器节点数据。SenseCAP Portal 为用户提供 API,以便基于 Portal 上的数据进行进一步开发。

主要特性

  • 网关:高性能 Cortex A8 1GHz 处理器
  • 传感器支持 LoRaWAN 协议,超低功耗,电池续航 3 年(如果每小时上传一次数据)
  • 网关使用多种方法连接网络:4G 和以太网以支持不同场景
  • 超长距离通信:视距场景下 10km,城市场景下 2km
  • 易于使用的云平台和 API
  • 工业防护等级 IP66 防护外壳,适用于 -40℃~70℃ 的户外环境
  • 易于部署,使没有工程背景的人员也能快速安装设备
  • 传感器节点采用模块化设计,包括传感器节点控制器和传感器探头,配有专门设计的支架,便于安装在杆子或墙上。

LoRaWAN 网关:

网关底部是以太网端口和电源连接器,均满足防水要求。LED 指示灯显示网络状态。网关顶部是安装 4G/LoRa 天线的连接器,其他连接器为预留接口。

LoRaWAN 传感器节点:

卡扣打开设备,您将看到两个部分。传感器节点控制器的电路板显示电源开关、RESET 按钮和指示 LED 以及模式按钮和串口,这些将用于固件升级。两个部分通过两个弹簧连接器连接和通信。

每个传感器节点都配有支架,便于安装在杆子或墙上。

SenseCAP Portal:

SenseCAP Portal 提供多种服务,包括基于 Web 的管理门户和用于调用数据的 API。用户可以使用 API 进一步开发系统集成,无需担心嵌入式硬件技术,从而缩短开发周期。

2.快速开始

有关此快速入门指南,请参考 SenseCAP Product User Guide(LoRaWAN Series)-V1.1

Loading Comments...