ODYSSEY – STM32MP135D 入门指南
ODYSSEY STM32MP135D 是一款基于 STM32 MPU 的紧凑型单板计算机,提供强大的硬件性能,采用小巧的外形设计,适用于从智能家居到自动售货机、IP 摄像头等多种用途。它提供了广泛的连接选项,旨在简化原型设计。硬件有两种不同的版本:
- ODYSSEY STM32MP135D,提供所有连接选项,仅支持基本的 micro SD 作为存储选项
- ODYSSEY STM32MP135D with eMMC,增加了 4 GB eMMC 存储
目前,仅支持 Buildroot 作为操作系统。
硬件
- SoC: STM32MP135D
- 32 位 Arm® Cortex®-A7
- L1 32-Kbyte 指令缓存 / 32-Kbyte 数据缓存
- 128-Kbyte 统一二级缓存
- Arm® NEON™ 和 Arm® TrustZone®
- 32 位 Arm® Cortex®-A7
- 支持 Buildroot 操作系统。
- 连接选项:
- 2 个 10/100 Mbit/s 以太网端口,
- eth1 支持 PoE 和 WOL。
- 1 个 USB-A 端口,
- 1 个 CSI 30p FPC 接口,
- 1 个 LCD 40p FPC 接口,
- 40 个 GPIO 引脚,采用与 Raspberry Pi 兼容的引脚布局。
- 2 个 10/100 Mbit/s 以太网端口,
- 存储 / 内存:
- 4 Gbits DRAM,
- 256 Kbits EEPROM,页面大小为 64 字节,
- Micro SD 卡插槽,支持 SD、SDHC 和 SDXC 卡,
- 4 GBytes eMMC(仅限带 eMMC 存储的版本)
- 电源选项:
- 通过 eth1 端口的 PoE,
- 通过 USB-C 接口的 5V 输入。
- 裸板尺寸:85x56x17mm
- 裸板重量:36g
入门指南
硬件
要开始使用硬件,您需要以下物品:
- 1 个 ODYSSEY STM32MP135D,
- 1 根 USB-C 到 USB-A 数据线或 USB-C 到 USB-C 数据线,
- 1 根以太网线,
- 1 根 USB 到 UART 数据线,例如 这个。
首先,仔细连接 USB 到 UART 数据线,以便访问串行控制台。请参考以下图片以正确连接引脚。
在本指南中,我们将使用 USB-C 供电。将 USB-C 数据线的一端连接到开发板,另一端连接到您的计算机。将以太网线插入 ODYSSEY 的 eth1 端口,另一端插入您的路由器或网络交换机。
注意:如果您想使用预编译包,请点击此 链接。
软件
本指南将使用以下软件组件:
- Buildroot 版本 2023.02 或更高版本。
- 用于与上游 Buildroot 配合使用的 Buildroot 外部树。
- Snagboot,一组用于简化 DFU 和 USB 大容量存储操作的工具。它包括 Snagrecover,用于将 FSBL 和 SSBL 上传到开发板的 DRAM,以及 Snagflash,用于将数据实际写入持久存储。
注意:请按照 Snagboot 仓库中的说明正确设置,这超出了本指南的范围。
功能
外部树提供以下功能:
- 一个单一的 stm32mp135d_odyssey_defconfig,用于构建一个包含 TF-A、OP-TEE、U-Boot 和 Linux 内核的最小通用系统,用于启动链。用户空间是最小的,仅包含一个简单的 BusyBox 初始化系统和 Shell。
- 此系统可以通过以下方式使用:
- 从 eMMC 写入并启动(如果您的硬件支持 eMMC)
- 从 Micro SD 卡写入并启动。
- 通过 NFS 启动。
- 此系统可以通过以下方式使用:
- 使用后构建脚本提供一个易于写入的 eMMC 引导加载程序镜像。它将 TF-A 和 FIP 镜像组合成一个单一文件,旨在通过 DFU 写入到 eMMC 的引导区域。
- Genimage 配置生成两个磁盘镜像:
- emmc.img 包含一个 U-Boot 环境分区,用于轻松存储 U-Boot 环境,以及根文件系统。预计引导加载程序通过 DFU 存储到 eMMC 引导区域。
- sdcard.img 包括两个 TF-A 副本,分别位于 FSBL1 和 FSBL2 分区,以及一个包含 FIP 镜像的单一 FIP 分区。还有一个与 emmc.img 中相同的 U-Boot 环境分区,以及一个根文件系统。
- 外部树提供一个空的 external.mk、Config.in 和 packages 目录,以供您添加额外选项和内容。请参考 Buildroot 手册中的相应部分以了解更多信息。
获取软件
以下示例演示如何获取 Buildroot 和所需的外部树,然后设置它们以供使用:
首先安装 Buildroot 所需的依赖项。请参阅: Buildroot 用户手册,第 2 章:系统要求。然后,设置源代码:
wget https://buildroot.org/downloads/buildroot-2023.02.5.tar.gz
tar -xf buildroot-2023.02.5.tar.gz
mv buildroot-2023.02.5 buildroot
git clone https://github.com/xogium/buildroot-stm32mp135d-odyssey
构建
一旦正确设置了源代码,您可以继续构建:
cd buildroot
make BR2_EXTERNAL=/absolute/path/to/buildroot-stm32mp135d-odyssey stm32mp135d_odyssey_defconfig
make
如果一切顺利,您现在应该在 Buildroot 树的 output/images 目录中拥有一个成功构建的系统。
ls -1 output/images
combined-tf-a-and-fip.img
emmc.img
fip.bin
rootfs.ext2
rootfs.ext4
rootfs.tar
sdcard.img
stm32mp135d-odyssey.dtb
tee.bin
tee-header_v2.bin
tee-pageable_v2.bin
tee-pager_v2.bin
tf-a-stm32mp135d-odyssey.stm32
u-boot.dtb
u-boot-nodtb.bin
zImage
如何使用系统
eMMC 启动
移除板上的中间启动跳线以确保 DFU 模式处于激活状态。请确保使用 minicom 或其他类似程序打开串口控制台,因为您将需要它。
以下是使用 gnu screen 访问名为 ttyUSB0 的串口控制台的示例。波特率应设置为 115200n8。
sudo screen /dev/ttyUSB0 115200n8
然后,从 snagboot 包中执行以下命令,并在进入 u-boot 时准备通过在串口控制台窗口中按任意键来中断启动序列:
cd output/images
snagrecover -s stm32mp13 -f ../../board/stm32mp135d-odyssey/utilities/stm32mp1-stm32mp135d-odyssey.yaml
在 u-boot 提示符下,输入以下命令以启用 eMMC 启动分区:mmc partconf 1 1 1 1。这将启用第一个 eMMC 启动分区,并通过修改 ext csd 寄存器 179 确保可以从中启动。然后,输入 dfu 0 将所有 DFU alt 设置暴露给主机,包括 eMMC 启动区域。可以使用 dfu-util 命令列出它们:
dfu-util -l
Found DFU: [0483:df11] ver=0200, devnum=7, cfg=1, intf=0, path="3-3", alt=4, name="mmc1_boot2", serial="0021001A3232510937393835"
Found DFU: [0483:df11] ver=0200, devnum=7, cfg=1, intf=0, path="3-3", alt=3, name="mmc1_boot1", serial="0021001A3232510937393835"
...
然后,使用 snagflash 工具将组合的引导加载程序镜像写入两个启动区域:
snagflash -P dfu -p 0483:df11 --dfu-keep -D 3:combined-tf-a-and-fip.img
snagflash -P dfu -p 0483:df11 -D 4:combined-tf-a-and-fip.img
完成后,重置板子并通过将中间启动跳线重新放回板上确认 eMMC 启动是否正常工作。由于用户区域为空,它将在从 mmc1 分区 0 启动时出错,但这是正常的。
当您再次回到 u-boot 提示符时,输入 ums 0 1 将 eMMC 的用户区域作为 USB 大容量存储设备暴露给主机。使用 lsblk 确定分配的设备节点,并在以下命令中用适当的设备节点替换 sdX。请仔细检查以确保您将写入正确的设备,因为它将被完全擦除!
snagflash -P ums -s emmc.img -b /dev/sdX
写入完成后,在 u-boot 提示符下按 ctrl+c 终止 USB 大容量存储模式。然后,再次重置板子,并确认它现在正在启动 Linux,并且您获得了登录提示。使用 root 用户登录,无需密码。
Micro SD 卡启动
如果您希望将系统烧录到 Micro SD 卡,请按以下步骤操作,并用适当的设备节点替换 sdX:
sudo dd if=output/images/sdcard.img of=/dev/sdX bs=4M conv=fsync
其中 sdX 对应于 Micro SD 卡的设备节点。请参考 lsblk 命令的输出以确保您获得正确的设备节点!否则会导致数据丢失,因为这会擦除目标设备的全部内容。
请使用 minicom 或类似程序连接到板子的串口控制台。以下是使用 gnu screen 访问名为 ttyUSB0 的串口控制台的示例。波特率应设置为 115200n8。
sudo screen /dev/ttyUSB0 115200n8
当 Micro SD 卡成功写入后,将其插入 STM32MP135D ODYSSEY 板的 Micro SD 插槽,并调整启动跳线以从 Micro SD 启动(移除所有跳线)。如果需要,请重置板子。一旦您获得 buildroot 登录提示,请使用 root 用户登录,无需密码。
NFS 启动
要通过 NFS 启动系统,请确保按照以下示例设置您的 /etc/exports,必要时替换子网/允许的 IP 地址,并对导出的路径执行相同操作:
/srv/nfs 192.168.1.0/24(rw,sync,crossmnt,fsid=0)
/srv/nfs/stm32mp135d 192.168.1.0/24(rw,nohide,insecure,no_subtree_check,async,no_root_squash)
还要确保您的 NFS 服务器配置启用了 UDP 模式,如下所示:
/etc/nfs.conf
[nfsd]
...
udp=y
将生成的 rootfs tarball 解压到适当的目录中,在本例中为 /srv/nfs/stm32mp135d:
cd output/images
sudo mkdir srv/nfs/stm32mp135d
sudo bsdtar -xpf rootfs.tar -C /srv/nfs/stm32mp135d
移除中间启动跳线以确保 DFU 模式处于激活状态。请确保使用 minicom 或其他类似程序打开串口控制台,因为您将需要它。以下是使用 gnu screen 访问名为 ttyUSB0 的串口控制台的示例。波特率应设置为 115200n8。
sudo screen /dev/ttyUSB0 115200n8
然后,从 snagboot 包中执行以下命令,并在进入 u-boot 时准备通过在串口控制台窗口中按任意键来中断启动序列:
cd output/images
snagrecover -s stm32mp13 -f ../../board/stm32mp135d-odyssey/utilities/stm32mp1-stm32mp135d-odyssey.yaml
一旦进入 u-boot 提示符,您可以通过以下操作通过 NFS 启动:
setenv eth1addr 2c:f7:f1:30:2b:62
setenv ethaddr 2c:f7:f1:30:2b:62
dhcp
nfs ${kernel_addr_r} 192.168.1.92:/srv/nfs/stm32mp135d/boot/zImage
nfs ${fdt_addr_r} 192.168.1.92:/srv/nfs/stm32mp135d/boot/stm32mp135d-odyssey.dtb
setenv bootargs root=/dev/nfs rootfstype=nfs ip=dhcp nfsroot=192.168.1.92:/srv/nfs/stm32mp135d,tcp,v3 rw quiet console=ttySTM0,115200n8 earlycon
bootz ${kernel_addr_r} - ${fdt_addr_r}
其中,192.168.1.92 是托管 NFS 服务器的机器。在此示例中设置的 MAC 地址也是示例,不应在实际环境中使用。由于板子的 OTP 中未定义 MAC 地址,因此需要设置,但可以半永久性地存储在 EEPROM 中(见下文)。使用 root 用户登录,无需密码。
EEPROM
布局
当前从 EEPROM 读取 MAC 地址的实现要求第一个地址从偏移量 0 开始,长度为 6 字节。第二个 MAC 地址必须存储在偏移量 0x10 处,长度同样为 6 字节。
- 提示:要生成随机 MAC 地址,可以使用类似 这个 的生成器。
如果您希望将 u-boot 环境存储到 EEPROM 中,请确保环境从新的页面边界开始。页面大小为 64 字节。例如,您可以将环境偏移量设置为 0x40,大小保持为 0x2000,冗余偏移量设置为 0x2080。以下是一个 u-boot 配置片段示例:
CONFIG_ENV_IS_IN_EEPROM=y
CONFIG_ENV_OFFSET=0x40
CONFIG_ENV_OFFSET_REDUND=0x2080
CONFIG_I2C_EEPROM=y
CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_ADDR=0x50
CONFIG_NVMEM=y
要应用此配置,请在顶层 buildroot 目录中运行 make menuconfig。进入 bootloaders 菜单,向下滚动到 u-boot 并修改附加配置片段路径,例如输入:
$(BR2_EXTERNAL_STM32MP135D_ODYSSEY_PATH)/board/stm32mp135d-odyssey/configs/uboot.config。
然后,请通过运行 make clean && make 进行重新构建。
最终,布局是自由的,您可以根据需要使用,除了 MAC 地址的位置和长度。
如何使用 EEPROM
要在您的板子上使用 EEPROM,可以在 u-boot 和 Linux 中将其作为 nvmem 设备访问。例如,写入一个 MAC 地址:
printf '\x2c\xf7\xf1\30\x2b\x62'|dd of=/sys/bus/nvmem/devices/0-00501/nvmem bs=1
要存储第二个 MAC 地址,可以这样操作:
printf '\x2c\xf7\xf1\30\x2b\x63'|dd of=/sys/bus/nvmem/devices/0-00501/nvmem bs=1 seek=16
如何连接和使用 Grove 传感器
待办