ODYSSEY – STM32MP157C

ODYSSEY – STM32MP157C 是一款基于 STM32MP157C 的单板计算机,该处理器为双核 Arm-Cortex-A7 核心,运行频率为 650MHz。处理器还集成了一个 Arm Cortex-M4 协处理器,使其适合实时任务。ODYSSEY – STM32MP157C 采用 SoM(系统模块)加载板的形式设计。SoM 包括 MPU、PMIC、RAM,而载板采用与 Raspberry Pi 相同的外形尺寸。载板包含所有必要的外设,包括千兆以太网、WiFi/BLE、直流电源、USB 主机、USB-C、MIPI-DSI、用于摄像头的 DVP、音频等。借助该板,用户可以快速评估 SoM 并轻松快速地将 SoM 部署到自己的载板上。
特性
- 集成 Cortex-M4 的双核 Arm-Cortex-A7 核心处理器
- SoM(系统模块)包括 MPU、PMIC、RAM
- 与 Raspberry Pi 40 针兼容的载板
- 小巧且功能强大
- 开源硬件/SDK/API/BSP/操作系统
规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 外设接口 | 2 x USB 主机 1 x 千兆以太网接口 1 x 3.5mm 音频接口 1 x MIPI DSI 显示接口 1 x DVP 摄像头接口 2 x Grove (GPIO & I2C) 1 x SD 卡接口(位于板背面) |
| WiFi/蓝牙 | WiFi 802.11 b/g/n 2.4GHz 蓝牙 4.1 |
| 板载 LED | 1 x 复位 LED 3 x 用户自定义 LED 1 x 电源 LED |
| 电源 | 1 x DC 接口(推荐 12V/2A 电源输入) 1 x USB Type-C |
| 按键 | 1 x 复位按键 1 x 用户按键 1 x 拨码开关 |
| 尺寸 | 56mm x 85mm |
| 工作温度 | 0 ~ 75 ℃ |
应用
- 工业(如 CAN-以太网网关等)
- 白色家电(如冰箱、微波炉等)
- 医疗(如数据记录仪等)
- 高端可穿戴设备(如 VR 设备等)
- 智能家居设备
硬件概览
ODYSSEY – STM32MP157C 由两部分组成:载板和 Seeed SoM - STM32MP157C。
载板硬件详情如下:


-
1.载板: 安装 Seeed SoM-STM32MP157C 区域。如果用户想移除核心板,请缓慢倾斜核心板后取下,切勿用手直接拔出。
-
2.DC 电源输入端口: 12V~24V/2A(推荐 12V/2A 电源输入)(5.5x2.1mm 中心正极插头)。
-
3.以太网接口: 网络接口,可连接千兆级网络。
-
4.USB 主机: 两个 USB 主机端口。
-
5.USB 设备: USB 2.0 Type-C。如果 Type-C 用作板载电源输入,则需使用 5V/3A 电源适配器。
-
6.数字 Grove 接口: 将 Grove 接口连接到数字引脚。
-
7.IIC Grove 接口: 将 Grove 接口连接到 IIC 引脚。
-
8.美标 3.5mm: 音频接口。
-
9.MIPI DSI 接口: 连接到带有 MIPI DSI 接口的显示屏(FPC 20Pin 1.0mm)。
-
10.40 针 GPIO 接口: 与 Raspberry Pi 的 40 针兼容。
-
11.AP6236: 2.4G WiFi 和 BT 4.2 控制芯片。
-
12.滑动开关: 可用于选择 SD 卡或 eMMC 启动。
-
13.Debug UART: 系统默认调试串口,可通过此串口进入系统,稍后我们会详细介绍如何操作。
-
14.JST 1.0mm: 3VRTC 电池接口。
-
15.RST 按键: 系统复位按键。
-
16.PWR 按键: 长按约 8 秒关机,短按开机。
-
17.用户按键: 用户可编程按键。
-
18.PWR LED: 开发板电源指示灯。
-
19.用户 LED: 用户可编程指示灯。
-
20.ACA-5036-A2-CC-S: 板载 2.4G 陶瓷天线。
-
21.IPEX 1 代: 外接 2.4G 天线座(使用外接天线时需移除 R49、R51 0Ω 焊接)。
-
22.SD 卡槽: 插入带有系统的 micro-SD 卡区域。
-
23.DVP 摄像头接口: 连接带有 DVP 接口的摄像头(FPC 20Pin 1.0mm)。
-
24.KSZ9031: 1000M 网络驱动网卡。
-
25.STMPS2252MTR: 电源开关芯片。
-
26.MP9943: 降压 DCDC 电源芯片。
-
27.WM8960: 音频编解码芯片。
-
28.MP2161: 降压 DCDC 电源芯片。
引脚功能

ODYSSEY - STM32MP157C 的 40 针完全兼容 Raspberry Pi 的 40 针,包括 GPIO、IIC、UART、SPI、IIS 和 PWM 引脚。
软件介绍
准备工作
所需材料
- ODYSSEY – STM32MP157C
- Wi-Fi 网络
- 4GB(或更大容量)SD 卡及 SD 卡读卡器
- PC 或 Mac
- USB 转 UART 适配器(可选)
- 12V/2A DC 接口电源适配器(可选)
- 一根 USB Type-C 数据线
注意
请轻插 USB 数据线,否则可能会损坏接口。请使用内部有 4 根线的 USB 数据线,只有 2 根线的 USB 数据线无法传输数据。如果您不确定手头的数据线是否符合要求,可以点击 这里 购买。镜像安装
与树莓派类似,您需要从 SD 卡安装 ODYSSEY – STM32MP157C 的镜像以启动设备。我们提供两种启动 ODYSSEY – STM32MP157C 的方式:从 SD 卡启动或从 eMMC 启动。
A. 从 SD 卡启动
-
步骤 1. 选择您要下载的 固件:
-
步骤 2. 使用 SD 卡读卡器将 SD 卡连接到 PC 或 Mac,SD 卡需至少 4GB 容量。
-
步骤 3. 点击此处下载 Etcher,然后使用 Etcher 将
*.img.xz文件直接写入 SD 卡。或者先将*.img.xz文件解压为*.img文件,再使用其他镜像写入工具将其烧录到 SD 卡。
点击加号图标添加新下载的镜像文件,软件会自动选择您插入的 SD 卡。然后点击 Flash!开始写入。整个过程大约需要 10 分钟。

- 步骤 4. 将镜像写入 SD 卡后,将 SD 卡插入 ODYSSEY – STM32MP157C。使用 USB Type-C 接口为载板供电。在写入过程中不要取出 SD 卡。ODYSSEY – STM32MP157C 将从 SD 卡启动,您可以看到 SOM 上的 PWR 和 USER LED 灯亮起。现在,进入下一部分:串口控制台。
注意
如果 USER LED 未闪烁,说明启动失败。请检查启动开关是否设置为 SD_CARD。- 步骤 5. 将镜像写入 SD 卡后,将 SD 卡插入 ODYSSEY – STM32MP157C。使用 USB Type-C 接口为载板供电。在写入过程中不要取出 SD 卡。ODYSSEY – STM32MP157C 将从 SD 卡启动,您可以看到 SOM 上的 PWR 和 USER LED 灯亮起。现在,进入下一部分:串口控制台。
B. 从 eMMC 启动
注意
如果您想从 eMMC 启动,必须先进入下一部分:串口控制台。-
步骤 1. 如果您是首次启动 ODYSSEY – STM32MP157C,过程与 A. 从 SD 卡启动 相同。
-
步骤 2. 编辑 /boot/uEnv.txt 文件以启用 eMMC 启动,然后重启。
sudo sh -c "echo cmdline=init=/opt/scripts/tools/eMMC/init-eMMC-flasher-v3-stm32mp1.sh >> /boot/uEnv.txt"
sudo reboot
-
步骤 3. 等待 USER LED 持续亮起。如果 USER LED 持续亮起,表示 eMMC 启动成功。
-
步骤 4. 关闭电源并拔出 SD 卡。
-
步骤 5. 将滑动开关设置为 EMMC 并重新启动。
串口控制台
现在您的 ODYSSEY – STM32MP157C 已启动,您可能希望通过控制台访问 Linux 系统,然后设置网络等。我们提供了一种串口访问方法来访问 Linux:
- UART 端口 - 用于调试底层问题(推荐)。
通过 UART 端口连接
在本节中,我们将引导您使用 USB 转 TTL 适配器连接 ODYSSEY – STM32MP157C 的 UART 端口(位于 ODYSSEY – STM32MP157C 的右上角),以在计算机和 ODYSSEY – STM32MP157C 之间建立连接。

-
步骤 1. 使用 USB 转 TTL 适配器将 UART 端口连接到 PC/Mac。如果您没有 USB 转 TTL 适配器,请点击 这里 购买。(RX->TX,TX->RX)
-
步骤 2. 使用以下串口调试工具,波特率为 115200:
- Windows:使用 PUTTY,选择
Serial协议,填写与 ODYSSEY – STM32MP157C 对应的 COM 端口,波特率为115200,8 位数据,无校验位,1 个停止位,无流控。 - Linux:根据 USB 转 TTL 适配器的不同,使用
screen /dev/ttyACM0(,1, 等) 115200或screen /dev/ttyUSB0(,1, 等) 115200。 - Mac:根据 USB 转 TTL 适配器的不同,使用
screen /dev/cu.usbserial1412(,1422, 等) 115200或screen /dev/cu.usbmodem1412(,1422, 等) 115200。
- Windows:使用 PUTTY,选择
-
步骤 3. 默认用户名为
debian,密码为temppwd。 -
步骤 4. 如果您没有 USB 转 TTL 适配器,也可以使用 Arduino。如果使用 Arduino,将跳线的一端连接到 Arduino 的 RESET 引脚,另一端连接到 Arduino 的 GND 引脚。这将绕过 Arduino 的 ATMEGA MCU,将 Arduino 转换为 USB 转 TTL 适配器。请参考 这里 的视频教程。现在将 Arduino 的 GND 引脚连接到 ODYSSEY – STM32MP157C 的 UART 端口的 GND 引脚。将 Arduino 的 Rx 引脚连接到 ODYSSEY – STM32MP157C 的 UART 端口的 Rx 引脚。将 Arduino 的 Tx 引脚连接到 ODYSSEY – STM32MP157C 的 UART 端口的 Tx 引脚。最后,通过 Arduino 的 USB 数据线将 Arduino 连接到 PC/Mac。现在通过以下命令检查您的 PC/Mac 是否检测到 Arduino:
ls /dev/cu.usb* (Mac)
ls /dev/ttyACM* (Linux)
您应该会看到类似以下的反馈:
/dev/cu.usbmodem14XX,其中 XX 会根据您使用的 USB 端口而变化(Mac 上)。
/dev/ttyACMX,其中 X 会根据您使用的 USB 端口而变化(Linux 上)。
现在按照上述步骤通过串口连接到 ODYSSEY – STM32MP157C。这通常是我们首次启动时需要执行的操作,因为接下来您需要设置 ODYSSEY – STM32MP157C 的 Wi-Fi 连接以及 SSH 连接。
网络设置
A. 以太网连接
您可以使用以太网线连接到网络。只需将以太网线插入互联网接口即可。 现在,进入下一部分:基本工具安装。
B. Wi-Fi 设置
注意
如果您想使用 Wi-Fi,您需要先访问下一部分:基本工具安装。- 步骤 1. 检查当前环境中的 Linux 内核版本,并安装对应版本的内核头文件。
sudo apt install linux-headers-$(uname -r) -y
- 步骤 2. 从 GitHub 的
seeed-linux-dtverlays中制作并安装 stm32p1 驱动。
git clone https://github.com/Seeed-Studio/seeed-linux-dtverlays
cd seeed-linux-dtverlays
make all_stm32mp1 CUSTOM_MOD_FILTER_OUT="jtsn-wm8960" && sudo make install_stm32mp1 CUSTOM_MOD_FILTER_OUT="jtsn-wm8960"
- 步骤 3. 在
/boot/uEnv.txt中添加 dtbo 包,以便在重启后生效。
sudo sh -c "echo uboot_overlay_addr0=/lib/firmware/stm32mp1-seeed-ap6236.dtbo >> /boot/uEnv.txt"
sudo reboot
- 步骤 4. 连接 Wi-Fi
通过网络管理工具 connmanctl 配置 ODYSSEY – STM32MP157C 的网络,该工具已预装在 ODYSSEY -STM32MP157C 镜像中。按照以下步骤轻松完成配置。
robot@ev3dev:~$ sudo connmanctl
Error getting VPN connections: The name net.connman.vpn was not provided by any
connmanctl> enable wifi
Enabled wifi
connmanctl> scan wifi
Scan completed for wifi
connmanctl> services
*AO Wired ethernet_b827ebbde13c_cable
wifi_e8de27077de3_hidden_managed_none
AH04044914 wifi_e8de27077de3_41483034303434393134_managed_psk
Frissie wifi_e8de27077de3_46726973736965_managed_psk
ruijgt gast wifi_e8de27077de3_7275696a67742067617374_managed_psk
schuur wifi_e8de27077de3_736368757572_managed_psk
connmanctl> agent on
Agent registered
connmanctl> connect wifi_e8de27077de3_41 # 此时您可以使用 TAB 键自动补全名称
connmanctl> connect wifi_e8de27077de3_41483034303434393134_managed_psk
Agent RequestInput wifi_e8de27077de3_41483034303434393134_managed_psk
Passphrase = [ Type=psk, Requirement=mandatory ]
Passphrase? *************
Connected wifi_e8de27077de3_41483034303434393134_managed_psk
connmanctl> quit
现在使用以下命令查找 ODYSSEY – STM32MP157C 的 IP 地址。
ifconfig
基本工具安装
1. SSH
SSH(Secure Shell 的缩写)由 IETF 的网络工作组制定。SSH 是基于应用层的安全协议,是一种更可靠的协议,为远程登录会话和其他网络服务提供安全性。我们提供的镜像中没有 SSH 协议,因此需要通过串口配置,以实现设备与计算机之间通过 SSH 协议的通信。输入以下命令在 ODYSSEY -STM32MP157C 中安装 SSH 服务。
sudo apt install ssh -y
接下来,我们将使用 SSH 访问 ODYSSEY – STM32MP157C。Windows 用户可以使用第三方 SSH 客户端。Linux/Mac 用户则内置了 SSH 客户端。
-
Windows 用户:使用 PUTTY,选择 SSH 协议,填写正确的 IP 地址并点击打开。用户名为 debian,密码为 temppwd。
-
Linux/Mac 用户:
ssh debian@IP
// 密码: temppwd
注意
如果使用 SSH 时性能体验下降,请切换到更易访问的 Wi-Fi 网络。2. GIT
Git 是一个免费开源的分布式版本控制系统,旨在以速度和效率处理从小型到超大型的项目。
sudo apt install git -y
3. MAKE
sudo apt install make device-tree-compiler gcc -y
4. WGET
sudo apt install wget -y
蓝牙设置
- 步骤 1. 检查当前环境中的 Linux 内核版本,并安装对应版本的内核头文件。
sudo apt install linux-headers-$(uname -r) -y
- 步骤 2. 从 GitHub 的
seeed-linux-dtverlays中制作并安装 stm32p1 驱动。
git clone https://github.com/Seeed-Studio/seeed-linux-dtverlays
cd seeed-linux-dtverlays
make all_stm32mp1 CUSTOM_MOD_FILTER_OUT="jtsn-wm8960" && sudo make install_stm32mp1 CUSTOM_MOD_FILTER_OUT="jtsn-wm8960"
- 步骤 3. 在
/boot/uEnv.txt中添加 dtbo 包,以便在重启后生效。
sudo sh -c "echo uboot_overlay_addr0=/lib/firmware/stm32mp1-seeed-ap6236.dtbo >> /boot/uEnv.txt"
sudo reboot
激活蓝牙
然后通过以下命令激活蓝牙:
sudo apt -y install bluetooth bluez bluez-tools rfkill
systemctl is-enabled bluetooth.service
连接蓝牙
- 步骤 1. 使用 bluetoothctl 扫描蓝牙设备
bluetoothctl 是一个控制蓝牙连接其他蓝牙设备的工具。
debian@npi:~$ bluetoothctl
[NEW] Controller 43:43:A0:12:1F:AC ReSpeaker-1FAC [default]
Agent registered
[bluetooth]# scan on
Discovery started
[CHG] Controller 43:43:A0:12:1F:AC Discovering: yes
[NEW] Device C8:69:CD:BB:9B:B3 C8-69-CD-BB-9B-B3
[NEW] Device E1:D9:68:0E:51:C0 MTKBTDEVICE
[NEW] Device 62:15:9C:3F:40:AA 62-15-9C-3F-40-AA
[NEW] Device 56:AF:DE:C0:34:25 56-AF-DE-C0-34-25
[NEW] Device B8:86:87:99:FB:10 SOLARRAIN
[CHG] Device B8:86:87:99:FB:10 Trusted: yes
[NEW] Device 04:5D:4B:81:35:84 MDR-1000X
[CHG] Device 04:5D:4B:81:35:84 Trusted: yes
[CHG] Device 4C:04:59:38:D3:25 ManufacturerData Key: 0x004c
[CHG] Device 4C:04:59:38:D3:25 ManufacturerData Value:
10 05 0b 10 99 18 0a .......
[bluetooth]# scan off
[CHG] Device 04:5D:4B:81:35:84 RSSI is nil
[CHG] Device B8:86:87:99:FB:10 TxPower is nil
[CHG] Device B8:86:87:99:FB:10 RSSI is nil
[CHG] Device 4C:04:59:38:D3:25 RSSI is nil
[CHG] Device 58:44:98:93:35:24 RSSI is nil
Discovery stopped
[bluetooth]#
-
步骤 2. 现在使用命令
pair + 设备 ID将蓝牙设备与 ODYSSEY – STM32MP157C 配对。 -
步骤 3. 当你看到消息
Pairing successful时,输入命令connect + 设备 ID。
[bluetooth]# pair 04:5D:4B:81:35:84
Attempting to pair with 04:5D:4B:81:35:84
[CHG] Device 04:5D:4B:81:35:84 Connected: yes
[CHG] Device 04:5D:4B:81:35:84 UUIDs: 00001108-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device 04:5D:4B:81:35:84 UUIDs: 0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device 04:5D:4B:81:35:84 UUIDs: 0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device 04:5D:4B:81:35:84 UUIDs: 0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device 04:5D:4B:81:35:84 UUIDs: 0000111e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device 04:5D:4B:81:35:84 ServicesResolved: yes
[CHG] Device 04:5D:4B:81:35:84 Paired: yes
Pairing successful
[CHG] Controller 43:43:A0:12:1F:AC Discoverable: no
[CHG] Device 04:5D:4B:81:35:84 ServicesResolved: no
[CHG] Device 04:5D:4B:81:35:84 Connected: no
[CHG] Controller 43:43:A0:12:1F:AC Discoverable: yes
[bluetooth]# connect 04:5D:4B:81:35:84
Attempting to connect to 04:5D:4B:81:35:84
[CHG] Device 04:5D:4B:81:35:84 Connected: yes
Connection successful
[CHG] Device 04:5D:4B:81:35:84 ServicesResolved: yes
[CHG] Controller 43:43:A0:12:1F:AC Discoverable: no
[MDR-1000X]#
如果出现 Connection successful,配置完成!
CANBUS 通信
以下是基于 ODYSSEY -- STM32MP157C 使用 2 通道 CAN BUS FD Shield for Raspberry Pi 进行 CANBUS 通信的过程。首先使用 Seeeduino V4.2 收集环境温度和湿度,然后通过 Seeeduino V4.2 上的 CAN - BUS Shield V2 与 ODYSSEY – STM32MP157C 上的 2 通道 CAN BUS FD Shield for Raspberry Pi 进行通信。
准备工作
所需材料
- ODYSSEY - STM32MP157C
- Wi-Fi 网络
- 4GB(或更大容量)SD 卡和 SD 卡读卡器
- PC 或 Mac
- USB 转 UART 适配器(可选)
- 12V/2ADC 接口适配器用于供电(可选)
- 一根 USB Type-C 数据线
- 两根双头杜邦线
- CAN-BUS Shield V2
- Seeeduino V4.2
- 2 通道 CAN BUS FD Shield for Raspberry Pi
- Grove - 光传感器 v1.2
- Grove - I2C 高精度温湿度传感器 (SHT35)
硬件连接
- 步骤 1. 根据 安装指南 将 2 通道 CAN BUS FD Shield for Raspberry Pi 插入 ODYSSEY - STM32MP157C。
- 步骤 2. 将 CAN BUS Shield V2 插入 Seeeduino V4.2。
- 步骤 3. 使用跳线将 2 通道 CAN BUS FD Shield for Raspberry Pi 与 CAN-BUS Shield V2 连接。
| 2 通道 CAN BUS FD Shield for Raspberry Pi | CAN-BUS Shield V2 |
|---|---|
| CAN_0_L | CANL |
| CAN_0_H | CANH |
- 步骤 4. 为 ODYSSEY STM32MP157C 和 Seeeduino V4.2 供电。
依赖安装
- 步骤 1. 为
python安装环境。
sudo apt update
sudo apt install python3 python3-distutils python3-pyqt5 python3-pip python3-numpy -y
sudo pip3 install python-can pyqtgraph
- 步骤 2. 安装
git。
sudo apt install git -y
- 步骤 3. 安装与
make相关的环境。
sudo apt install make device-tree-compiler gcc -y
软件安装
安装 CAN-HAT 和 LCD 驱动
- 步骤 1. 检查当前环境中的 Linux 内核版本,并安装对应版本的头文件。
sudo apt install linux-headers-$(uname -r) -y
- 步骤 2. 从 GitHub 的
seeed-linux-dtverlays中编译并安装 stm32p1 驱动。
git clone https://github.com/Seeed-Studio/seeed-linux-dtverlays
cd seeed-linux-dtverlays
make all_stm32mp1 CUSTOM_MOD_FILTER_OUT="jtsn-wm8960" && sudo make install_stm32mp1 CUSTOM_MOD_FILTER_OUT="jtsn-wm8960"
- 步骤 3. 在
/boot/uEnv.txt中添加 dtbo 包,以便重启后生效。
sudo sh -c "echo uboot_overlay_addr7=/lib/firmware/stm32mp1-seeed-lcd-01.dtbo >> /boot/uEnv.txt"
sudo sh -c "echo uboot_overlay_addr8=/lib/firmware/stm32mp1-MCP2517FD-can0.dtbo >> /boot/uEnv.txt"
sudo reboot
- 步骤 4. 使用
dmesg检查驱动是否成功安装。如果成功,你将看到以下信息。
debian@npi:~$ sudo insmod /lib/modules/$(uname -r)/extra/seeed/mcp25xxfd-can.ko
debian@npi:~$ dmesg | grep spi
[ 1.057609] spi_stm32 44009000.spi: driver initialized
[ 9.852726] mcp25xxfd spi0.0: Linked as a consumer to regulator.6
[ 9.966510] mcp25xxfd spi0.0: MCP2517 successfully initialized.
debian@npi:~$ ifconfig -a
can0: flags=128<NOARP> mtu 16
unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 10 (UNSPEC)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
配置 CAN-HAT 和 LCD
- 步骤 1. 配置
can-bus。
sudo ip link set can0 up type can bitrate 500000 dbitrate 8000000 restart-ms 1000 berr-reporting on fd on
sudo ifconfig can0 txqueuelen 65536
debian@npi:~$ ip -details link show can0
3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 10
link/can promiscuity 0 minmtu 0 maxmtu 0
can state ERROR-ACTIVE (berr-counter tx 0 rx 0) restart-ms 0
bitrate 500000 sample-point 0.875
tq 25 prop-seg 34 phase-seg1 35 phase-seg2 10 sjw 1
mcp25xxfd: tseg1 2..256 tseg2 1..128 sjw 1..128 brp 1..256 brp-inc 1
mcp25xxfd: dtseg1 1..32 dtseg2 1..16 dsjw 1..16 dbrp 1..256 dbrp-inc 1
clock 40000000numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 /gso_max_segs 65535
- 步骤 2. 配置
lcd环境
export QT_QPA_PLATFORM=linuxfb:fb=/dev/fb0
运行示例
在 'ODYSSEY - STM32MP157C' 上运行以下代码:
cd ~
git clone https://github.com/SeeedDocument/ODYSSEY-STM32MP157C.git
cd ~/ODYSSEY-STM32MP157C/examples
python3 QtViewerForStm32p1.py
在 Seeeduino V4.2 上运行 CanBus_SendForArduino.ino。

使用 GPIO
本部分将介绍如何使用 grove.py 控制 ODYSSEY STM32MP157C 上的 GPIO 和 Grove 插座。该板上有两种方式连接 Grove 插座:一种是使用数字 Grove 接口和 IIC Grove 接口,另一种是使用 ODYSSEY - STM32MP157C 的 40 针接口。有关 ODYSSEY - STM32MP157C 的 40 针接口的引脚定义,请参考 [引脚功能](#Pin Function)。使用 ODYSSEY - STM32MP157C 的 40 针接口非常方便。那么,让我们开始吧。
设置为 GPIO 模式
- 步骤 1. 检查当前环境中 Linux 内核的版本,并安装对应版本的头文件。
sudo apt install linux-headers-$(uname -r) -y
- 步骤 2. 从 GitHub 的
seeed-linux-dtverlays中编译并安装 stm32p1 驱动。
git clone https://github.com/Seeed-Studio/seeed-linux-dtverlays
cd seeed-linux-dtverlays
make all_stm32mp1 CUSTOM_MOD_FILTER_OUT="jtsn-wm8960" && sudo make install_stm32mp1 CUSTOM_MOD_FILTER_OUT="jtsn-wm8960"
- 步骤 3. 在
/boot/uEnv.txt中添加 dtbo 包,以便重启后生效。
sudo sh -c "echo uboot_overlay_addr1=/lib/firmware/stm32mp1-seeed-spi5.dtbo >> /boot/uEnv.txt"
sudo sh -c "echo uboot_overlay_addr2=/lib/firmware/stm32mp1-seeed-usart2.dtbo >> /boot/uEnv.txt"
sudo sh -c "echo uboot_overlay_addr3=/lib/firmware/stm32mp1-seeed-i2c4.dtbo >> /boot/uEnv.txt"
sudo reboot
- 步骤 4. 为
python3安装环境。
sudo apt install python3 python3-pip -y
使用 Grove.py 在 Base Hat 上进行数字输出
硬件
- 步骤 1. 本项目中使用的物品:
| ODYSSEY – STM32MP157C | Grove - 蜂鸣器 | Grove Base Hat for Raspberry Pi |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
-
步骤 2. 将 Grove Base Hat 插入 ODYSSEY - STM32MP157C。
-
步骤 3. 将 Grove 蜂鸣器连接到 Base Hat 的 D5 端口。
-
步骤 4. 通过 USB 数据线将 ODYSSEY - STM32MP157C 连接到 PC。
软件
- 步骤 1. 安装 Grove.py
sudo pip3 install Seeed-grove.py
- 步骤 2. 克隆 grove.py 库以下载源文件。
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py
- 步骤 3. 执行以下命令运行代码。
cd grove.py/grove
sudo python3 grove_gpio.py 5
注意
如果一切正常,我们将听到蜂鸣器发出的声音。使用 Grove.py 在 Base Hat 上进行数字输入
硬件
- 步骤 1. 本项目中使用的物品:
| ODYSSEY – STM32MP157C | Grove - 按钮 | Grove Base Hat for Raspberry Pi |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
-
步骤 2. 将 Grove Base Hat 插入 ODYSSEY - STM32MP157C。
-
步骤 3. 将 Grove 按钮连接到 Base Hat 的 D5 端口。
-
步骤 4. 通过 USB 数据线将 ODYSSEY - STM32MP157C 连接到 PC。
软件
- 步骤 1. 安装 Grove.py
sudo pip3 install Seeed-grove.py
- 步骤 2. 克隆 grove.py 库以下载源文件。
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py
- 步骤 3. 执行以下命令运行代码。
cd grove.py/grove
sudo python3 grove_button.py 5
注意
如果按钮被按下,我们将在终端看到一些信息。使用 Grove.py 在 Base Hat 上进行 ADC 操作
硬件
- 步骤 1. 本项目中使用的物品:
| ODYSSEY – STM32MP157C | Grove - 温度传感器 | Grove Base Hat for RasPi |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
-
步骤 2. 将 Grove Base Hat 插入 ODYSSEY - STM32MP157C。
-
步骤 3. 将温度传感器连接到 Base Hat 的 A0 端口。
-
步骤 4. 通过 USB 数据线将 ODYSSEY - STM32MP157C 连接到 PC。
软件
- 步骤 1. 安装 Grove.py
sudo pip3 install Seeed-grove.py
- 步骤 2. 通过克隆 grove.py 库下载源文件。
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py
- 步骤 3. 执行以下命令运行代码。
cd grove.py/grove
sudo python3 grove_temperature_sensor.py 0
注意
如果一切正常,我们将在终端查看到温度数据。使用 Grove.py 在 Basehat 上实现 UART
硬件
- 步骤 1. 本项目中使用的物品:
| ODYSSEY – STM32MP157C | Grove Base Hat for RasPi |
|---|---|
![]() | |
| 立即购买 | 立即购买 |
-
步骤 2. 将 Grove Base Hat 插入 ODYSSEY - STM32MP157C。
-
步骤 3. 使用跳线将 Basehat 的 RX 连接到 TX。
-
步骤 4. 通过 USB 数据线将 ODYSSEY - STM32MP157C 连接到 PC。
软件
- 步骤 1. 安装 Grove.py
sudo pip3 install Seeed-grove.py
- 步骤 2. 通过克隆 grove.py 库下载源文件。
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py
- 步骤 3. 执行以下命令运行代码。
cd grove.py/grove
python uart.py
如果我们将 TX 连接到 RX,我们将在终端看到 hello seeder,并且可以在 Pin Function 查看 TX 和 RX 的位置。
ODYSSEY-STM32MP157C 上的 I2S
在本节中,我们将解释 Linux I2S 编程的控制原理。现在我们将使用 I2S 和 ReSpeaker 2-Mics Pi HAT 来演示如何使用它。
硬件
- 步骤 1. 本项目中使用的物品:
| ODYSSEY – STM32MP157C | ReSpeaker 2-Mics Pi HAT |
|---|---|
![]() | |
| 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤 2. 根据 安装硬件指南 将 ReSpeaker 2-Mics Pi HAT 插入 ODYSSEY – STM32MP157C。
软件
- 步骤 1. 使用
apt安装 alsa-utils
sudo apt install alsa-utils -y
- 步骤 2. 转到 dtbs 文件位置并下载 stm32mp1 dtb 文件。
debian@npi:~$ cd /boot/dtbs/4.19.9-stm32-r1/
debian@npi:/boot/dtbs/4.19.9-stm32-r1$ sudo wget https://files.seeedstudio.com/wiki/ODYSSEY-STM32MP157C/res/stm32mp1-seeed-npi-full-rpi-exp.dtb
注意: 你也可以从 这里 下载 stm32mp1 .dtb 文件。
- 步骤 3. 按如下方式配置
uEnv.txt:
debian@npi:~$ sudo vi /boot/uEnv.txt
将 dtb 设置更改为:
dtb=stm32mp1-seeed-npi-full-rpi-exp.dtb
- 步骤 4. 重启
sudo reboot
- 步骤 5. 进入
seeed-linux-dtverlays文件夹并按如下方式配置 soundstate:
debian@npi:~$ cd ~/seeed-linux-dtverlays/
debian@npi:~/seeed-linux-dtverlays$ sudo cp extras/wm8960_asound-stm32mp1 /var/lib/alsa/asound.state
debian@npi:~/seeed-linux-dtverlays$ sudo alsactl restore
- 步骤 6. 使用
aplay和arecord检查驱动程序是否安装成功,如果成功,你将看到以下信息。
debian@npi:~/seeed-linux-dtverlays$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: seeed2micvoicec [seeed-2mic-voicecard], device 0: 4000b000.audio-controller-wm8960-hifi wm8960-hifi-0 []
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 1: STM32MP1SEEEDNP [STM32MP1-SEEEDNPi], device 0: 4400b004.audio-controller-wm8960-hifi0 wm8960-hifi0-0 []
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
debian@npi:~/seeed-linux-dtverlays$ arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 0: seeed2micvoicec [seeed-2mic-voicecard], device 0: 4000b000.audio-controller-wm8960-hifi wm8960-hifi-0 []
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 1: STM32MP1SEEEDNP [STM32MP1-SEEEDNPi], device 1: 4400b024.audio-controller-wm8960-hifi1 wm8960-hifi1-1 []
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
- 步骤 7. 现在你可以开始使用 ReSpeaker 2-Mics Pi Hat!对于简单的录音和播放测试,运行以下命令:
- 录制音频到
test.wav:
arecord -f cd -r 48000 -Dhw:0 test.wav
- 播放
test.wav音频。记得插入耳机或扬声器以输出音频。
aplay -Dhw:0 -r 48000 test.wav
注意
如果你听不到任何声音,可能需要再次重启。有关 ReSpeaker 2-Mics Pi HAT 的更多信息,你可以访问 wiki
资源
- [PDF] STM32MP157C 数据手册
- [SCH] Seeed SoM - STM32MP157C
- [SCH] ODYSSEY-STM32MP157C
- [3D文件] ODYSSEY-STM32MP157C
- [OrCAD] ODYSSEY-STM32MP157C
- [OrCAD] Seeed SoM - STM32MP157C
- [PDF] ODYSSEY-STM32MP157C 2D 文件
- [PDF] STM32 参考指南
- [URL] 高级系统开发
ODYSSEY-STM32MP157C 高级系统开发
- 可用性
- 供应商文档
- 基本要求
- ARM 交叉编译器:GCC
- 引导加载程序:U-Boot
- Linux 内核
- 根文件系统
- 设置 microSD 卡
- 安装内核和根文件系统
- 复制根文件系统
- 在 /boot/uEnv.txt 中设置 uname_r
- 设备树二进制文件
- 复制内核镜像
- 复制内核设备树二进制文件
- 复制内核模块
- 文件系统表 (/etc/fstab)
- 移除 microSD/SD 卡
- 评论
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时能够获得尽可能顺畅的体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。