为 ODYSSEY - X86J41x5 添加配件
本篇 Wiki 介绍了如何为 ODYSSEY - X86J41x5 添加不同的配件,以提升性能以满足您的需求。例如,您可能需要在图形处理需求较高的场景中使用 ODYSSEY-X86J41x5,因此需要添加外部 GPU 以获得高性能。或者在某些情况下,例如 NAS,您可能更倾向于使用两个 HDD 硬盘驱动器而不是 SSD,以提高稳定性。

1. 通过 PCIe 转 SATA III(HDD 硬盘驱动器)添加额外存储
在 ODYSSEY-X86J41x5 上,有1 个 M.2 SATA SSD、1 个 M.2 PCIe SSD 和 1 个 SATA III 接口,带有 3 个 SATA III 电源接口。对于标准使用,这些接口已经足够。然而,对于更多工业用途,可能更倾向于使用 HDD 而不是 SSD。本节将演示如何将多个 HDD 连接到 ODYSSEY-X86J41x5。
所需材料
-
M.2 PCIe 转 SATA 适配器
-
HDD 硬盘驱动器(ODYSSEY-X86J41x5 最多支持 3 个 HDD)
为了将更多 HDD 连接到 ODYSSEY-X86J41x5,我们需要一个额外的组件,即 M.2 PCIe 转 SATA 适配器,它可以将 M.2 PCIe 插槽转换为 SATA 数据接口。此适配器可以在电子市场上常见购买。
硬件说明
- 将 M.2 PCIe 转 SATA 适配器连接到 ODYSSEY-X86J41x5 的 PCIe 插槽,并将 HDD 数据线插入适配器,如下图所示。将 HDD 电源线连接到三个 SATA III 电源接口之一。

- 您最多可以将 3 个 HDD 硬盘驱动器连接到 ODYSSEY-X86J41x5。启动设备并检查操作系统中是否显示硬盘驱动器。
结果
启动操作系统后,您应该能够看到硬盘驱动器。

现在您再也不用担心存储问题了!
2. 为 ODYSSEY-X86J41x5 添加外部 GPU
为了为 ODYSSEY-X86J41x5 添加外部 GPU 以提升性能,您还需要一个额外的组件。
所需材料
-
M.2 PCIe x4 转 PCIe x16 适配器
-
GPU 的 DC 电源
这些组件目前尚未由 Seeed 提供销售,因此请耐心等待,或者从电子市场购买。确保适配器适用于 GPU 使用。
初始 BIOS 设置
在启用 GPU 之前,需要在 BIOS 中进行一些配置:
-
在启动时按住 DEL 键进入 BIOS 菜单。
-
导航到 Advanced -> CSM Support 并按 Enter 启用它。

- 导航到 Chipset -> Primary Display,选择 PCIe 并按 Enter。

保存 BIOS 设置并关闭设备电源。
硬件说明
-
将 GPU 插入适配器的 PCIe x16 端。
-
将适配器插入 ODYSSEY-X86J41x5 的 M.2 PCIe 插槽。
-
GPU 还需要外部电源,这里我使用了一个 DIY 的 4 针转 DC 插头来提供 12V 电源**(仅在您知道自己在做什么的情况下操作)**。市场上也有现成的 4 针转 DC 插头可供购买。

- 将 HDMI 连接到 GPU,而不是 ODYSSEY-X86J41x5。
在硬件连接过程中请小心。确保在通电之前所有连接正确,否则可能会损坏组件。
安装 GPU 驱动程序
如果一切正常,设备应该能够正常启动并进入操作系统。但还需要为操作系统安装 GPU 驱动程序。如果您是 Windows 用户,这将非常简单。这里我将演示在 Ubuntu(Linux)上安装 GPU(Nvidia)驱动程序的过程以供参考。
- 打开终端并输入以下命令检查 GPU:
lspci | grep -i vga

在这里我们可以看到两个 GPU,一个是板载 GPU,另一个是外部 GPU(GTX 750)。
- 首先,我们需要在 Ubuntu 上禁用 nouveau 服务。在终端中使用
nano或vim打开/etc/modprobe.d/blacklist.conf。
sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist.conf

- 在文件末尾添加以下代码并保存更改。
blacklist nouveau
options nouveau modeset=0

- 运行以下命令更新:
sudo update-initramfs -u

- 重启设备以应用更改,并可以运行以下命令,如果没有输出,则说明服务已禁用。
lsmod | grep nouveau
- 现在我们可以使用 Ubuntu 内置命令检查外部 GPU 所需的驱动程序:
ubuntu-drivers devices

这将确定 GPU 型号并推荐适合的驱动程序。这里推荐为外部 GPU 安装 nvidia-driver-435。
- 使用以下命令自动安装驱动程序,并重启设备以使其生效。
sudo ubuntu-drivers autoinstall
到现在为止,驱动程序应该已经安装在 ODYSSEY-X86J4105 上了!您可以通过在终端中运行以下命令来检查 GPU 的状态。
nvidia-smi

或者,您也可以直接进入设置查看:

现在,尽情享受性能提升的 ODYSSEY-X86J41x5 吧!一切准备就绪,您可以进入需要大量 GPU 算力的 AI 领域了!
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供了多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。