Android-x86 安装指南

本教程演示如何在 ODYSSEY-X86J41x5 上安装 Android-x86,并借助 Kodi 将其用作智能电视盒,以观看直播电视或从本地存储(如 NAS)播放媒体。
Android-x86 是一个将 Android 开源项目移植到 x86 平台的项目,前身为“支持 Android x86 的补丁托管”。有关更多参考,请访问官方 Android-x86。
硬件需求
-
一台可用的电脑
-
一个 USB 驱动器(建议容量 >= 8GB)
-
一台显示器
-
键盘
下载 Android-x86 操作系统镜像
首先,将 Android-x86 操作系统镜像 下载到您的驱动器中。它应该是一个 .iso 文件。

在本教程中,使用的是 android-x86-7.1-r4-k419。
创建可启动 USB
第 1 步 - 准备您的可启动 USB
格式化一个 USB 驱动器。如果您是 Windows 用户,可以右键单击 USB 驱动器并选择 格式化。
注意: 选择 FAT32 作为文件系统。

第 2 步 - 下载烧录工具
下载开源烧录工具 balenaEtcher。根据您的操作系统(Windows/macOS/Linux)下载相应版本。

第 3 步 - 将操作系统镜像写入 USB
选择下载的操作系统镜像,选择已格式化的 USB 驱动器,然后点击 Flash!现在,可启动 USB 已准备就绪。

安装 Android-x86
第 1 步 - 在 ODYSSEY - X86J41x5 中启用 CSM 模式
将可启动 USB、显示器和键盘连接到 ODYSSEY - X86J41x5,然后开机。在启动时,持续按下 DEL 键进入设置界面。导航到 Advanced -> CSM Support,按 Enter 键启用它。

第 2 步 - 安装操作系统
重新启动 ODYSSEY - X86J41x5,并持续按下 F7 键进入启动管理器界面。选择可启动 USB(安装程序)并按 Enter 键。
注意: 请记得选择包含 Android-x86 iso 镜像的驱动器。

第 3 步 - 安装过程
在 GRUB 选项 中,选择 Advanced options:

选择 Android-x86** Auto Install to specific harddisk:

进入安装过程,您可以选择将 Android-x86 安装到 ODYSSEY-X86 的哪个位置。本教程将其安装到板载 eMMC 上。

选择 Yes 进行确认:

现在,安装过程正在进行中,完成后选择 Reboot:

拔出可启动 USB 并重新启动设备。Android-x86 应该会启动。
!!!注意 如果未正确启动,请按 F7 并选择您安装 Android-x86 的驱动器进行启动。
配置
如果一切顺利,您将会进入如下所示的 Android-x86 界面:

这对于使用过 Android 手机的人来说可能会非常熟悉!
设置为智能电视盒
要让 ODYSSEY-X86J41x5 作为智能电视盒工作,我们需要安装 Kodi。
Kodi 是一款免费的开源媒体中心软件,可以运行在从 Android 手机到家用 PC 的各种设备上,以及其他许多设备。当然,它也支持 Android-x86!
下载并安装 Kodi for Android-x86
您可以从 这里下载 Kodi for Android-x86。您可能需要从另一台电脑下载并将 .apk 文件保存到 USB 驱动器中,然后从 USB 安装该应用程序。
Kodi IPTV 设置
打开 Kodi 并导航到 TV -> More Add-on:

选择 PVR clients:

选择 PVR IPTV Simple Client:

选择 configure 并输入 IPTV 流媒体 m3u URL。您可以参考此 iptv repo。选择 OK 并记得 启用。

重新启动 Kodi,您应该会看到频道加载完成!现在,您已经将 ODYSSEY-X86 转变为一个智能电视盒了!

开机启动
如果您希望 ODYSSEY-X86 在启动时直接运行 Kodi,您可以通过从 Google Play 商店安装 Boot apps 来轻松实现!

安装该应用程序并选择 Kodi 作为开机启动应用程序!
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。